Alignement laser L'impulsion laser dure environ une femtoseconde (10 -15 s). Pendant ce milliardième de seconde, le faisceau lumineux parcourt à peine 0,3 micromètre. Les lasers de ce niveau de précis ...
Plus d'infoAppareils portatifs motorisés La ligne courbe doit être positionnée correctement dès la première tentative – en tatouage, il n'y a pas de gomme ni de deuxième essai. Grâce au moteur à faible vibration ...
Plus d'infoAutomatisation de laboratoire La médecine moderne s'appuie sur des données recueillies par l'analyse du sang, de l'urine ou d'autres fluides corporels. Outre l'analyse d'échantillons médicaux, l'autom ...
Plus d'infoAutomatisation de laboratoire L'automatisation permet d’analyser un grand nombre d'échantillons dans les laboratoires et d'obtenir ainsi les résultats plus rapidement, avec moins d'erreurs, moins de p ...
Plus d'infoAutomatisation pharmaceutique Les pharmacies modernes n'ont plus rien à voir avec l'ancien idéal du pharmacien qui mélangeait des recettes individuelles et distribuait ses médicaments faits à la main, ...
Plus d'infoAérospatiale & aéronautique Que ce soit au fin fond de l'espace ou dans l'aviation civile ici sur terre, les composants utilisés dans ces environnements sont exposés à des contraintes mécaniques très ...
Plus d'infoContrôle des propriétés de matériaux La ranger a toujours ses jumelles avec elle, par exemple pour contrôler les populations d'animaux sauvages ou pour observer de près la cime des arbres. Le boîtier, ...
Plus d'infoConvoyeurs La chaîne de montage introduite par Henry Ford dans la production de masse n'était qu'un début. De nos jours, l'automatisation de la production industrielle est impossible sans convoyeur à ...
Plus d'infoTattoo machine Même l'homme de l'âge de pierre le plus connu, « Ötzi », retrouvé sur un glacier alpin, avait des tatouages. La pratique artistique consistant à piquer et à teindre la peau humaine étai ...
Plus d'infoDes robots télécontrôlés Les situations critiques telles que la recherche de survivants dans un bâtiment effondré, le contrôle d'articles potentiellement dangereux, les prises d'otages ou d'autres mes ...
Plus d'infoDistribution d'échantillons Si un très grand nombre de tests standardisés doivent être effectués, par exemple dans le cas d'un test de masse du COVID-19, il n'y a pas moyen de contourner les grands la ...
Plus d'infoExosquelettes et prothèses Contrairement aux orthèses motorisées ou aux exosquelettes, les prothèses sont conçues pour remplacer une partie manquante du corps. Les patients qui ont recours aux prothès ...
Plus d'infoExploration spatiale Les satellites, atterrisseurs planétaires et autres équipements scientifiques qui explorent l'espace mettent parfois des années à atteindre leur destination, volant dans le vide e ...
Plus d'infoImagerie médicale On appelle imagerie médicale toute technique qui permet aux professionnels de la santé de voir dans le corps humain. Les rayons X ou radiographies sont la méthode la plus ancienne et ...
Plus d'infoIndustrie & automatisation Henry Ford n'a pas inventé la chaîne de montage. Mais lorsqu'il l'a intégrée dans son usine automobile en janvier 1914, il a changé la production industrielle pour toujours. ...
Plus d'infoInstruments chirurgicaux Bien que la robotique prenne de plus en plus d'importance dans le domaine médical, la plupart des opérations chirurgicales nécessitent encore un certain travail manuel. C'est ...
Plus d'infoMatériel de soudage Bien que la soudure et le brasage soient des techniques anciennes d'assemblage des métaux, elles sont encore aujourd’hui parfaitement adaptées aux processus de fabrication modernes ...
Plus d'infoMatériel dentaire La plupart des gens n'aiment pas aller chez le dentiste. Les bons outils et les bonnes techniques peuvent faire la différence. Les moteurs C.C. de FAULHABER sont la force motrice des ...
Plus d'infoMicroscopes et télescopes Nous en savons déjà beaucoup sur l'espace, mais étonnamment peu sur la Voie lactée. Dans notre système solaire qui fait partie de cette galaxie, on peut dire que l'arbre nous ...
Plus d'infoMouvement de caméra C'est la finale, dernière minute des prolongations, légèrement à droite, à environ 18 mètres du but : ce coup franc pourrait être décisif. Le joueur qui va l'exécuter est connu pou ...
Plus d'info