Carrière Presse Achat
Carrière Presse Achat

Dermographe

Même l'homme de l'âge de pierre le plus connu, « Ötzi », retrouvé sur un glacier alpin, avait des tatouages. La pratique artistique consistant à piquer et à teindre la peau humaine était déjà répandue très tôt dans de nombreuses cultures. Aujourd'hui, il s'agit presque d'une tendance mondiale majeure, en partie grâce aux dermographes motorisés. Ces appareils permettent d'appliquer des ornements sur la peau bien plus rapidement qu'avec la traditionnelle aiguille entre les doigts du tatoueur. Dans de nombreux cas, ce sont les moteurs FAULHABER qui garantissent le fonctionnement silencieux des machines, à une vitesse contrôlée et avec un minimum de vibrations.

Lorsque nous parlons de tatouage et de tatoués, nous utilisons des mots d'origine polynésienne. En samoan, « tatau » signifie « correct » ou « précisément de la bonne manière ». Cela fait référence à l'art du tatouage rituel élaboré des cultures locales. Les marins de l'époque coloniale ont ramené les tatouages et le terme de Polynésie et ont lancé une nouvelle mode d'ornement de l'épiderme.

De nos jours, on trouve de nombreux studios de tatouage dans toutes les grandes villes. Ils proposent de tout, du petit symbole de yin-yang sur la cheville à l'ornement à grande échelle de parties entières du corps. Toutes les formes et tous les motifs imaginables sont possibles et les dessins sur la peau sont souvent très artistiques.

La base technique inclut l'habileté indispensable du tatoueur, mais aussi le bon outil. Un dermographe fonctionne de manière similaire à une machine à coudre : une ou plusieurs aiguilles oscillent et pénètrent dans la peau. Le pigment est injecté à l'endroit désiré du corps à une fréquence de plusieurs milliers de piqûres par minute.

Dans les dermographes modernes, l'aiguille est déplacée par un moteur électrique. La qualité de l'entraînement joue ici un rôle décisif. Celui-ci doit fonctionner le plus silencieusement possible et pratiquement sans vibrations. Étant donné qu'une seule séance de tatouage peut durer plusieurs heures, la machine doit être ultralégère, mais néanmoins fournir la puissance nécessaire – et ce pendant des heures et lors de nombreuses séances. Les entraînements C.C. à commutation par métaux précieux de FAULHABER et les entraînements C.C. plats sans balais avec contrôleur de vitesse intégré sont parfaitement adaptés à ces exigences. Selon le modèle, ils ne pèsent que 20 à 60 grammes et leur rendement atteint jusqu'à 86 %.

Moteur cc pour tatouage machine avec moteurs électriques haute performance
Précision et fiabilité maximales
Faible poids
Durées de vie opérationnelle extrêmement longues
Niveau de vibrations et niveau sonore faibles
Moteur cc pour tatouage machine avec moteurs électriques haute performance
Application

Les joueurs de football Lukas Podolski et Jérôme Boateng en ont un, l'ancienne nageuse professionnelle Franziska van Almsick aussi. Même des stars de la chanson comme Robbie Williams ou Madonna ont des images – dans la peau. Depuis quelques années, les tatouages sont à la mode et l'on compte…

Contenus recommandés

Vous trouverez ici des contenus externes de YouTube qui complètent l'article. Cliquez ici pour les regarder.

Je consens à ce que des contenus externes me soient montrés. Je suis conscient(e) que des données à caractère personnel peuvent être partagées avec des plateformes tierces. Pour plus d'informations, reportez-vous à notre politique de confidentialité.