Carrière Presse Achat
Carrière Presse Achat
Codeurs sélection de produits perspective bleu

Support technique pour codeurs

Vous trouverez ici les réponses aux questions fréquentes, des informations spécifiques sur nos produits et leur utilisation ou des fichiers de configuration d'API spéciaux. Si vous souhaitez une offre ou des informations générales sur nos produits, veuillez contacter notre Service Ventes ou info@faulhaber.com.

Questions fréquentes

Quel codeur est approprié à quelle application ?

Cette décision dépend généralement de la résolution et de la précision requises, du principe de fonctionnement le mieux adapté (optique/magnétique) et de la plage de températures de fonctionnement des types de codeur disponibles pour la série de moteurs souhaitée.

Pour quels types de codeur, une deuxième extrémité d'arbre est-elle disponible ?

Lorsqu'une deuxième extrémité d'arbre est requise, les servomoteurs C.C. sans balais emploient généralement des capteurs analogiques à effet Hall comme capteurs angulaires. Si nécessaire, des codeurs sont installées en aval des autres composants additionnels, tels que les freins par exemple.

Quelles sont les longueurs de ligne possibles avec/sans « Line Driver » (RS422) ?
  • Sans « Line Driver », des longueurs de ligne jusqu'à 1-2 m sont possibles avec des codeurs incrémentaux. Dans certains cas, le fonctionnement peut dépendre d'autres paramètres, tels que la modulation de largeur d'impulsion du moteur et l'installation de câble.
  • Avec « Line Driver » et des câbles à paires torsadées, des longueurs de ligne jusqu'à plusieurs dizaines de mètres sont concevables. Dans ce cas, l'évaluation différentielle à l'extrémité de la ligne ou du contrôleur est importante. De plus, une résistance de connexion en fin de ligne peut s'avérer utile pour des longueurs de ligne supérieures afin d'éviter les réflexions.
Quels sont les types de codeur disponibles chez FAULHABER ?

FAULHABER propose des codeurs basés sur les principes de fonctionnement optique et magnétique.

Quelles sont les interfaces de codeur disponibles ?

FAULHABER propose des codeurs avec interface de quadrature ou interface absolue (BiSS-C), des signaux analogiques et numériques à effet Hall, ainsi qu’une interface sin/cos. D’autres interfaces sont également possibles sur demande du client.

Des interfaces de codeur standardisées sont-elles utilisées chez FAULHABER ?

Oui, des interfaces standardisées telles que des interfaces de quadrature selon RS422, des interfaces absolues selon BiSS-C ainsi que des capteurs numériques à effet Hall sont employés.

Quelle est la différence entre la résolution et la précision d'un codeur ?
  • La résolution d'un codeur incrémental (4* impulsions par tour) est le plus petit angle mesurable. Les codeurs FAULHABER ont une résolution angulaire allant jusqu'à 0,009°.
  • La précision est généralement un multiple de la résolution. Les codeurs FAULHABER peuvent atteindre une précision allant jusqu'à 0,1°. La précision décrit l'écart maximal de la position actuelle par rapport à la valeur de consigne. Pour les produits plus récents, tels que IER3 et IE3, cette information est fournie dans les fiches techniques.
  • Vous trouverez plus de détails sur la précision de positionnement et de reproductibilité dans les informations techniques pour les codeurs.
Les codeurs FAULHABER nécessitent-ils des mesures de protection supplémentaires pour la CEM ?

Des mesures de protection supplémentaires sont déjà intégrées dans certains codeurs, tels que IE3 et IER3. D'une manière générale, les limites spécifiées (p. ex. plage de tension d'alimentation) dans les fiches techniques doivent être respectées. Dans certains cas, il peut s'avérer nécessaire de prendre des mesures supplémentaires pour l'application du client. À cet égard, les pics de tension sur l'alimentation électrique et les lignes de signaux s'avèrent particulièrement critiques, car ils risquent de générer un effet « latch-up » dans les capteurs et de causer leur destruction.

Notes d'application

Produit

Catégorie

Document

Catégorie

pdf

AN 130 - AES Interface Description

Catégorie: Essentials

Choisir la langue English Deutsch

pdf

AN 133 - Installation of the Multiturnencoder AEMT-12/16 L combined with MC V3.0 controller family

Catégorie: System setup

pdf

AN 136 - Block Commutation - with Digital Hall Sensors - with Absolute Encoder

Catégorie: Essentials

pdf

AN 144 - Quadrature interface

Catégorie: Essentials

Choisir la langue English Deutsch

pdf

AN 146 - Further information on IEH2 and IEH3

Catégorie: Essentials

pdf

AN 147 - Definition of the encoder signal criteria

Catégorie: Essentials

pdf

AN 162 - Analog Hall Sensors

Catégorie: Essentials

pdf

AN 163 - Digital Hall Sensors

Catégorie: Essentials

pdf

AN 192 - Handling Instructions for Incremental Encoders

Catégorie: System setup

Webinaires

Exemple de bibliothèque de programmation pour webinaire

FAULHABER Drive Systems Library in SIMULINK®

EnglishFlag of GermanyGerman

In the transition to Industry 4.0, the simulation of drive systems is becoming more and more important. With a library for the MATLAB SIMULINK® environment, FAULHABER now offers the possibility to ...

Afficher plus
Moteur sans balai en robotique agriculture intelligente

Smart drive systems for smart farming

EnglishFlag of GermanyGerman

In this webinar you will see how compact, high-quality and long lifetime drive systems from FAULHABER can be used for smart farming applications.

Afficher plus
Webinar - Diagramme de signal des capteurs à effet Hall pour les systèmes d'entraînement

Sensors for drive systems

EnglishFlag of GermanyGerman

In this webinar you will learn about sensors used in FAULHABER drive systems. After an introduction to motor operation with and without sensors, you will see how to select the right sensor and encoder ...

Afficher plus
En-tête calculatrice de la campagne FAULHABER FDC

Unleash the power of your application with the Drive Calculator

EnglishFlag of GermanyGerman

In this webinar we will show you how to select a drive system in just a few clicks with the FAULHABER Drive Calculator. All you need to know are the key requirements of your application.

Afficher plus
Moteurs brushless en robotique dans la salle d’opération

FAULHABER Drive systems for medical applications

EnglishFlag of GermanyGerman

In this webinar you can see the main drive system technologies used in many medical applications, with specific design to meet the high-level requirements in this field. From laboratory instruments to ...

Afficher plus
Codeurs sélection de produits perspective bleu

Encoder Selection - The right encoder for your drive system

EnglishFlag of GermanyGerman

This webinar will give you insights on the purpose and applications for encoders, exploring the different FAULHABER technologies.

Afficher plus
Portfolio groupe sélection de produits perspective bleu

Drive System Technology Selection

EnglishFlag of GermanyGerman

In less than 45 minutes, our webinar will get you set to select the right system for your application, based on your specific requirements and desired product characteristics.

Afficher plus
En-tête calculatrice de la campagne FAULHABER FDC

Designing drives with the FAULHABER Drive Selection Tool

EnglishFlag of GermanyGerman

Are you unfamiliar with our products but have specific requirements in terms of operating mode and load parameters, such as the speed and torque?

Afficher plus
Deux moteurs C.C. des familles SXR et GXR de FAULHABER avec un codeur, disposés sur des marches blanches sur fond gris-bleu.
TechNews

Nouveaux points forts pour des solutions d’entraînement complètes : avec les moteurs SRX aux dimensions inédites, le moteur puissant de la nouvelle famille GXR, un codeur haute précision et le réducteur adapté, FAULHABER propose des produits parfaitement harmonisés entre eux, provenant d'une seule…

Contenus recommandés

Vous trouverez ici des contenus externes de YouTube qui complètent l'article. Cliquez ici pour les regarder.

Je consens à ce que des contenus externes me soient montrés. Je suis conscient(e) que des données à caractère personnel peuvent être partagées avec des plateformes tierces. Pour plus d'informations, reportez-vous à notre politique de confidentialité.