Carrière Presse Achat
Carrière Presse Achat
Moteurs brushless sélection de produits perspective bleu

Support technique pour moteurs

Vous trouverez ici des informations supplémentaires sur nos moteurs et leur application. Si vous avez besoin d'aide pendant la mise en service de l'un de ces moteurs, veuillez contacter notre service de support. Si vous souhaitez recevoir une offre ou des informations générales sur nos moteurs, par exemple un calcul thermique, veuillez contacter notre Service Ventes ou envoyer un courriel à l’adresse info[at]faulhaber.com.

Questions fréquentes

Vos moteurs peuvent-il être utilisés à une tension autre que la tension nominale ?

Oui. En fait, c’est même une bonne chose si vous pouvez concevoir votre dispositif de manière à faire tourner le moteur plus lentement (à une tension inférieure à la tension nominale). Le fonctionnement à des tensions inférieures (et donc à des vitesses inférieures) signifie moins de rebondissements et moins d'usure des balais et commutateurs pour les moteurs à balais, une consommation de courant plus faible et une durée de vie plus longue du moteur. D’un autre côté, si les restrictions de taille et les exigences de performance nécessitent un couple et/ou une vitesse supérieurs, il est possible de surmener le moteur. Mais dites-vous bien que dans ce cas, vous risquez de réduire la durée de vie du produit.

Quelle est la durée de vie de vos moteurs et réducteurs ?

Cela varie selon l'application. Des facteurs tels que l'environnement de fonctionnement, le cycle en fonctionnement, la puissance d'entrée et le couplage du moteur ou du motoréducteur à la charge ont tous une incidence directe sur la durée de vie du produit. Des facteurs de conception mécanique du mécanisme global, notamment la capacité du moteur à subir un arrêt brusque ou celle du réducteur au fonctionnement inversé affectent aussi la durée de vie du produit. En règle générale, les moteurs à balais peuvent fonctionner pendant plusieurs milliers d'heures s'ils sont utilisés dans les conditions nominales. Si une longue durée de vie est l'un de vos critères de conception, envisagez plutôt d'utiliser des moteurs sans balais. La durée de vie de ces moteurs n'est typiquement limitée que par l'usure des roulements à billes. Si vous avez des questions détaillées sur ce point, le mieux est de contacter directement l'un de nos ingénieurs application.

À quel courant continu maximal le moteur peut-il être exposé ?

Cela peut être calculé à partir des données techniques de la fiche technique du moteur comme suit : 

Température maximale du rotor - Température ambiante = Augmentation autorisée de la température ; Augmentation autorisée de la température divisée par la résistance thermique (somme de rotor-à-boîtier et boîtier-à-environnement) = Puissance continue pouvant être dissipée en W. 

Cette puissance est égale au courant au carré multiplié par la résistance de l’armature : P = I x I x R, donc vous pouvez en déduire le courant I. 

Vous trouverez de nombreux autres exemples de calculs et de formules pour dimensionner les moteurs dans nos tutoriels.

Quelle est la différence entre un « servomoteur » et un moteur classique ?

Le terme « servo » implique qu'il y a une boucle de rétroaction qui permet de réguler un ou plusieurs paramètres de fonctionnement du moteur tels que la vitesse, la position et/ou le couple. Les servomoteurs sont utilisés dans les systèmes en boucle fermée pour lesquels la précision et la reproductibilité sont décisives. Les moteurs « classiques » (sans rétroaction) fonctionnent en « boucle ouverte » pour les applications où la précision de positionnement n’est pas importante. Pour en savoir plus sur les systèmes à rétroaction et leurs avantages, cliquez ici.

Les moteurs et motoréducteurs de FAULHABER peuvent-ils fonctionner sur batterie ?

Oui. La bobine sans noyau brevetée de FAULHABER - qui est à la base de tous les moteurs sans noyau modernes - est conçue de manière à ce qu’il n’y ait aucun fer en mouvement dans le rotor. Seule la bobine cuivre tourne (autour d'un système magnétique stationnaire). Il en résulte que le rotor a une inertie très faible et qu'il est donc capable de tourner à des courants très faibles, ce qui s'avère optimal pour un fonctionnement sur batterie.

Pouvez-vous assembler le moteur que je veux avec le réducteur que je veux ? Qu'en est-il des câbles et terminaisons ?

Oui. Nous avons une salle blanche de classe 100 000 spécialement pour l'assemblage des moteurs et des réducteurs, pour la fabrication des câbles, l'assemblage de circuits imprimés personnalisés, les opérations de soudage spéciales et autres processus à valeur ajoutée. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des besoins particuliers.

Quels facteurs influencent les bruits du moteur ?

D'une manière générale, les moteurs sont conçus pour être naturellement silencieux. Pour cela, nous favorisons certains matériaux, utilisons des techniques de conception propriétaire et contrôlons les processus d'assemblage. Toutefois, dans votre application, vous allez avoir des facteurs supplémentaires à prendre en compte : comment le moteur est-il monté dans l'appareil, quelles sont la vitesse et la charge auxquelles vous faites tourner le moteur, quel type de roulement utilisez-vous ? Nous pouvons vous donner des conseils pour minimiser le bruit, mais au bout du compte, le mieux serait de tester tous les moteurs dans votre appareil avant de finaliser votre sélection. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions plus spécifiques.

J'ai remarqué que ce moteur avait deux extrémités d'arbre. Est-il possible de n'en avoir qu'une ?

Oui dans la plupart des cas. Presque tous nos moteurs (à balais, sans balais et pas à pas) sont disponibles avec soit un arbre de sortie simple, soit avec un arbre double. Envoyez-nous un formulaire de contact si vous souhaitez recevoir des informations spécifiques sur le prix ou la disponibilité des produits.

Puis-je ajouter des appareils à rétroaction et d'autres composants à mon moteur ?

Oui, les produits FAULHABER sont conçus pour s'adapter à une grande variété d'appareils supplémentaires, notamment des réducteurs à étage, planétaires ou à angle droit, des freins d'arrêt ou encore des codeurs optiques ou magnétiques. Pour plus d'informations, envoyez-nous un formulaire de contact ou appelez votre ingénieur application FAULHABER. Nous pouvons aussi contrôler ensemble votre conception.

Pouvez-vous m'envoyer la courbe vitesse-couple d'un de vos moteurs ?

Oui, bien sûr. Envoyez-nous un formulaire de contact pour en faire la demande.

Notes d'application

Produit

Catégorie

Document

Catégorie

pdf

AN 001 - Stepper motor basics

Catégorie: Essentials

Choisir la langue English Français

pdf

AN 002 - Reading and understanding a torque curve

Catégorie: Essentials

Choisir la langue English Français

pdf

AN 003 - Drivers and controllers: how to drive a stepper motor?

Catégorie: Essentials

Choisir la langue English Français

pdf

AN 004 - When and why using an encoder

Catégorie: Essentials

Choisir la langue English Français

pdf

AN 005 - Stepper motors and Gearheads

Catégorie: Product combination

Choisir la langue English Français

zip

AN 006 - Lead Screw

Catégorie: Product combination

Choisir la langue English Français

pdf

AN 007 - Recommendations for soldering a cable on a stepper motor

Catégorie: System setup

Choisir la langue English Français

pdf

AN 008 - Thermal behavior of a stepper motor

Catégorie: Essentials

Choisir la langue English Français

pdf

AN 009 - Choosing the proper lubricant

Catégorie: Modifications

Choisir la langue English Français

pdf

AN 010 - Cables and connectors options

Catégorie: Product combination

pdf

AN 011 - Final quality control data

Catégorie: Essentials

Choisir la langue English Français

pdf

AN 012 - Custom solutions (A and E number)

Catégorie: Modifications

Choisir la langue English Français

pdf

AN 013 - Improving reliability: redundant stepper motor

Catégorie: Essentials

Choisir la langue English Français

zip

AN 014 - Using the stepper motor HTML animation

Catégorie: Essentials

Choisir la langue English Français

pdf

AN 015 - Microstepping

Catégorie: Essentials

Choisir la langue English Français

pdf

AN 020 - Large DM Steppers connection

Catégorie: System setup

Choisir la langue English Français

pdf

AN 021 - DM66200H – Cables and mounting flange

Catégorie: Product combination

Choisir la langue English Français

zip

AN 022 - Torque and Temperature Calculator user guide

Catégorie: Tools and Libraries

pdf

AN 132 - Speed Controllers for Motors with Analogue Hall Sensors

Catégorie: System setup

Choisir la langue English Deutsch

pdf

AN 149 - Beckhoff TwinCAT 3 and FAULHABER MC V2.5/V3.0 CANopen

Catégorie: PLC Setup

pdf

AN 150 - Getting started with FAULHABER EtherCAT

Catégorie: PLC Setup

pdf

AN 151 - Feedback Control Tuning with Motion Manager 6.3 or higher

Catégorie: System setup

pdf

AN 154 - Updating FAULHABER EtherCAT controller

Catégorie: PLC Setup

pdf

AN 155 - Support of Third Party BLDC motors

Catégorie: Third-party Components

pdf

AN 158 - Support of Absolute Encoders with SSI / BiSS-C interface

Catégorie: Third-party Components

pdf

AN 159 - Position encoder on the load-side of a gearbox

Catégorie: System setup

pdf

AN 161 - Omron PLC and FAULHABER V3.0 EtherCAT

Catégorie: PLC Setup

pdf

AN 162 - Analog Hall Sensors

Catégorie: Essentials

pdf

AN 163 - Digital Hall Sensors

Catégorie: Essentials

pdf

AN 164 - Codesys and FAULHABER V3.0 EtherCAT

Catégorie: PLC Setup

pdf

AN 165 - Using BASIC Scripts of a FAULHABER Motion Controller V3.0

Catégorie: System setup

pdf

AN 169 - TwinCAT 3 NC Axes and FAULHABER MC V3.0 EtherCAT

Catégorie: PLC Setup

pdf

AN 171 - Kendrion and FAULHABER MC V3.0 EtherCAT

Catégorie: PLC Setup

pdf

AN 174 - Setup and configuration of a CANopen sub-system

Catégorie: PLC Setup

pdf

AN 176 - Tutorial on the MomanLib

Catégorie: Tools and Libraries

pdf

AN 177 - Datasheet operating points of Speed Controller Systems

Catégorie: System setup

pdf

AN 178 - Reduction of PWM motor power losses using additional inductances

Catégorie: System setup

pdf

AN 182 - Using a separately activatable motor supply

Catégorie: System setup

pdf

AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC

Catégorie: Essentials

pdf

AN 184 - Adapter settings for Motion Control Systems

Catégorie: System setup

pdf

AN 185 - Operating a MC V3.0 EtherCAT driver as a CODESYS SoftMotion drive

Catégorie: PLC Setup

pdf

AN 186 - Operating a FAULHABER CO driver out of a CODESYS environment

Catégorie: PLC Setup

pdf

AN 187 - Grounding, shielding and filtering - Installation of the drive system in the machine

Catégorie: System setup

pdf

AN 188 - Settings for a RS232 network of Motion Controllers

Catégorie: System setup

pdf

AN 189 - Designing a motherboard for a MC3001 Motion Controller

Catégorie: System setup

pdf

AN 190 - Selection of a third-party motor driver

Catégorie: Third-party Components

zip

AN 191 - Control MC V3.0 MotionController via RS232 an Arduino Library

Catégorie: Tools and Libraries

zip

AN 193 - SIEMENS S7-1500 PN/CAN Link and FAULHABER CANopen Motion Controller

Catégorie: PLC Setup

pdf

AN 195 - Change from Motion Controllers V2.5 to V3.0 - CANopen interface

Catégorie: System setup

pdf

AN 196 - Change from Motion Controllers V2.5 to V3.0 - Control via RS232 interface

Catégorie: System setup

pdf

AN 197 - Best practice RS232 communication

Catégorie: PLC Setup

pdf

AN 200 - SIN-COS interface and temperature sensor

Catégorie: Essentials

pdf

AN 204 - How to connect the new SXR/GXR Motor family with the FDS Motion and Speed Controllers

Catégorie: Product combination

pdf

AN 205 - Condition Monitoring using the IoT ready functionality

Catégorie: System setup

pdf

AN 301 - Concerning Stroke and Rod Length for Linear DC-Servomotors

Catégorie: Modifications

Tutorials

Sélection de la gamme de servomoteurs CC linéaires FAULHABER

The FAULHABER experts show you step-by-step how to determine the relevant parameters for calculating and selecting a linear motor.

lire plus
Six different stepper motors from FAULHABER, arranged on white stages against a gray-blue background.

To make your search for the right stepper motor easier, the FAULHABER experts have listed their five most important tips for the selection of a stepper motor.

lire plus
Tutorial moteurs pas à pas AM3248 group

Some of the recent research activities in the area of electric motor drives for critical applications (such as aerospace and nuclear power plants) are focused on looking at various fault tolerant motor and drive topologies.

lire plus
Sélection de la gamme de moteurs pas à pas FAULHABER

To assist you in choosing and subsequently using a stepper motor, we have compiled eight frequently addressed topics regarding microstepping operation with stepper motors.

lire plus
Tutorials Faulhaber Stepper open 3D drawing

Get to know how to recognize step losses in stepper motors and how to prevent them by following the five steps described in this tutorial.

lire plus
Sélection de la gamme de micromoteurs CC FAULHABER

When selecting a Coreless Brush DC Motor for an application, or when developing a powered prototype, there are several basic motor physics principles which must be considered to produce a safe, well-functioning, sufficiently-powered precision drive system.

lire plus

How-to-videos

Choisir une catégorie de produit
Moteurs C.C.
Moteurs C.C. sans balais
Moteurs avec électronique intégrée
Moteurs pas à pas
Servomoteurs C.C. linéaires

Plus de vidéos

Webinaires

Une main gantée insère un plateau contenant des instruments chirurgicaux dans un autoclave ouvert d’où s’échappe de la vapeur. La scène montre la stérilisation d’instruments médicaux et sert d’image teaser pour un webinaire sur les systèmes d’entraînement autoclavables.

Autoclavable drive systems for powered surgical hand tools

English

In this webinar, you will learn how FAULHABER autoclavable drive systems are designed to meet the challenging requirements of surgical hand tools, like high power density and precise control, while ...

Afficher plus
Un robot humanoïde résout un Rubik’s Cube avec dextérité dans un environnement de production moderne et lumineux – visuel principal de la campagne « Robots humanoïdes » de FAULHABER.

Mastering modern Robotics – Drive solutions for real-world applications

EnglishFlag of GermanyGerman

Explore how FAULHABER drive systems deliver unmatched precision, reliability, and seamless integration for robotic applications.

Afficher plus
Image de teaser de webinaire montrant la main d'un employé de production tenant un micro-moteur entre le pouce et l'index.

Small is beautiful: microdrives made for great jobs

EnglishFlag of GermanyGerman

In this webinar you will see how miniature drive systems with a diameter of less than 12 mm can be used in various application areas from diagnostics to optics, where space constraints and long life ...

Afficher plus
Image teaser du webinaire montrant deux moteurs linéaires et deux actuateurs linéaires de FAULHABER

Linear motion made easy

EnglishFlag of GermanyGerman

In this webinar, you will learn about creating linear motion with miniature drive systems from direct drive with linear motors to converting rotary motion with leadscrews and ballscrews.

Afficher plus
Image teaser du webinaire montrant un moteur à côté de courbes thermiques

Thermal behaviour of coreless motors

EnglishFlag of GermanyGerman

In this webinar you will learn a simple way to estimate the motor temperature in continuous operation, see the temperature effect, improve motor performance in terms of torque and speed, and select a ...

Afficher plus
Webinar - Comportement thermique des moteurs pas à pas

Thermal and ON/OFF behaviour for stepper motors

English

This webinar will provide you the key information to better understand the thermal behaviour of our stepper motors. You will learn how the working conditions and parameters impact their temperature ...

Afficher plus
Exemple de bibliothèque de programmation pour webinaire

FAULHABER Drive Systems Library in SIMULINK®

EnglishFlag of GermanyGerman

In the transition to Industry 4.0, the simulation of drive systems is becoming more and more important. With a library for the MATLAB SIMULINK® environment, FAULHABER now offers the possibility to ...

Afficher plus
Moteur sans balai en robotique agriculture intelligente

Smart drive systems for smart farming

EnglishFlag of GermanyGerman

In this webinar you will see how compact, high-quality and long lifetime drive systems from FAULHABER can be used for smart farming applications.

Afficher plus
Webinar - Diagramme de signal des capteurs à effet Hall pour les systèmes d'entraînement

Sensors for drive systems

EnglishFlag of GermanyGerman

In this webinar you will learn about sensors used in FAULHABER drive systems. After an introduction to motor operation with and without sensors, you will see how to select the right sensor and encoder ...

Afficher plus
Image de la campagne FAULHABER Motion Controller MC 3603

Motion Control Update | MC3603S and Motion Manager 7

EnglishFlag of GermanyGerman

The webinar will use our latest MC 3063 S and hook it up to an apparatus using the new Motion Manager 7. We will assume having a brushless servo, a ball screw and what to use a lower limit switch for ...

Afficher plus
En-tête calculatrice de la campagne FAULHABER FDC

Unleash the power of your application with the Drive Calculator

EnglishFlag of GermanyGerman

In this webinar we will show you how to select a drive system in just a few clicks with the FAULHABER Drive Calculator. All you need to know are the key requirements of your application.

Afficher plus
Sélection du portefeuille de servomoteurs C.C. plats sans balais FAULHABER

Squeeze the power of flat BXT brushless motors

EnglishFlag of GermanyGerman

In this webinar, we present our ultra-flat and at the same time powerful BXT motor. We will go into detail about the technology of this drive and look at why we only have a minimal cogging torque ...

Afficher plus
FAULHABER moteurs dans la campagne de marché de la robotique logistique header

Drive System Selection for Logistics

English

This webinar will show you how to select FAULHABER drive systems for logistics applications like conveyor belts, lifters, grippers or AGV robots.

Afficher plus
FAULHABER Webinar Précision avec les moteurs pas à pas

Accuracy with stepper motors

English

This webinar will provide you the key information to better understand how accuracy works with stepper motors. You will learn the main theoretical basis behind accuracy and precision, and which ...

Afficher plus
FAULHABER Webinar Moteurs à courant continu, sans balais ou pas à pas

DC, brushless or stepper motors?

EnglishFlag of GermanyGerman

In this webinar we compare the most common motor technologies: DC, Brushless-DC and Stepper motors. Applications typically need speed, position or torque control: we will give you insights on how to ...

Afficher plus
Moteurs cc pour robot de service humanoïde qui fonctionne de manière autonome

Drive Systems in Robotic Applications

EnglishFlag of GermanyGerman

In this webinar we will show you how FAULHABER drive systems can be used in robotic applications. From logistics AGV operating in warehouses to humanoid robots, from autonomous pipe inspection ...

Afficher plus
webinar faulhaber vibration noise reduction

Noise and vibrations reduction with small drive systems

English

In this webinar you will learn what causes vibrations and noise in the application and how these issues can be addressed using a drive system. Starting with the basics of vibrations, their mode and ...

Afficher plus
Moteurs brushless en robotique dans la salle d’opération

FAULHABER Drive systems for medical applications

EnglishFlag of GermanyGerman

In this webinar you can see the main drive system technologies used in many medical applications, with specific design to meet the high-level requirements in this field. From laboratory instruments to ...

Afficher plus
Image de Robotique header 1

FAULHABER Drive systems selection for industrial automation

EnglishFlag of GermanyGerman

In this webinar you can see the main drive system technologies designed for industrial automation, with specific design to meet the important requirements.

Afficher plus
Servomoteurs C.C. linéaires sélection de produits perspective bleu

The linear motors LM series and their applications

EnglishFlag of GermanyGerman

With this webinar you will see how linear motors work, their design, characteristics and use of the FAULHABER linear motors. Tips and tricks on the use of this motor technology are explained, as well ...

Afficher plus
Moteurs pas à pas sélection de produits perspective bleu

Stepper Motors - Selection and optimization

English

This webinar will provide you the key information to help you properly select the most appropriate FAULHABER stepper motor for your application. You will learn how to use the material provided in the ...

Afficher plus
Moteurs cc sélection de produits perspective bleu

DC Motors best practice

EnglishFlag of GermanyGerman

In this webinar, our expert will show you everything you need to know about DC motor technologies, enabling you to better understand the differences of our individual motor series and their best use ...

Afficher plus
Portfolio groupe sélection de produits perspective bleu

Drive System Technology Selection

EnglishFlag of GermanyGerman

In less than 45 minutes, our webinar will get you set to select the right system for your application, based on your specific requirements and desired product characteristics.

Afficher plus
En-tête calculatrice de la campagne FAULHABER FDC

Designing drives with the FAULHABER Drive Selection Tool

EnglishFlag of GermanyGerman

Are you unfamiliar with our products but have specific requirements in terms of operating mode and load parameters, such as the speed and torque?

Afficher plus
Moteurs pas à pas sélection de produits perspective bleu

Best use of Stepper Motors

English

In this webinar you will learn more about the Faulhaber stepper motor technology, and when to use it.

Afficher plus
Moteurs brushless sélection de produits perspective bleu

Best use of Brushless Motors

EnglishFlag of GermanyGerman

In this webinar, our expert will show you everything you need to know about Brushless motor technologies, and how best to use them in your applications.

Afficher plus
Moteurs linéaires pour Aérospatiale Capsule d'Hadès header

Drive systems for space applications

English

In this webinar, our expert will drive you through our experiences in space applications, starting with an overview about space economy and the importance of commercial off the shelf products in this ...

Afficher plus
Une femme porte une prothèse de main noire moderne et touche délicatement le dos de la main artificielle avec son autre main. La scène illustre l’utilisation de technologies médicales avancées dans la vie quotidienne.
Application

Le développement des robots, en particulier des systèmes humanoïdes, suscite de plus en plus l’attention de la science, de l’industrie et du grand public. Les mains robotisées et prothétiques jouent un rôle clé dans ce contexte. Elles doivent ressembler le plus fidèlement possible au modèle humain…

Contenus recommandés

Vous trouverez ici des contenus externes de YouTube qui complètent l'article. Cliquez ici pour les regarder.

Je consens à ce que des contenus externes me soient montrés. Je suis conscient(e) que des données à caractère personnel peuvent être partagées avec des plateformes tierces. Pour plus d'informations, reportez-vous à notre politique de confidentialité.