Carrière Presse Achat
Carrière Presse Achat
Moteurs brushless pour système de vissage à micro-capteur

Appareils portatifs motorisés

La ligne courbe doit être positionnée correctement dès la première tentative – en tatouage, il n'y a pas de gomme ni de deuxième essai. Grâce au moteur à faible vibration de FAULHABER, le dermographe reste parfaitement stable dans la main et se laisse guider avec précision. C’est avec tout autant de précision que les micro-vis sont serrées au moyen du tournevis motorisé avec un couple mesuré avec exactitude. Pour d'autres appareils tels que les sécateurs, les entraînements de FAULHABER fournissent la puissance nécessaire pendant de nombreuses heures pour un volume extrêmement faible.

Aucun robot n'est aussi polyvalent et flexible que la main humaine. Il en va de même pour son « contrôle » par le cerveau et la conscience. En termes de polyvalence d'application, cette combinaison est tout simplement imbattable. Cependant, il existe de nombreuses activités pour lesquelles la main a besoin d'aide. Cela devient évident lorsque vous essayez de monter un grand meuble avec des dizaines de vis sans tournevis électrique. Les appareils portatifs motorisés sont destinés à aider sans gêner. Cela signifie : un poids aussi faible que possible, des dimensions aussi réduites que possible, des vibrations minimales et un fonctionnement régulier et silencieux. Certaines applications peuvent nécessiter une puissance importante ou une puissance appliquée de manière très précise. Les tournevis électriques et les sécateurs électriques doivent fournir une puissance maximale dès qu'ils sont mis en marche et arrêter immédiatement leur mouvement quand qu'ils sont éteints. Les aiguilles du dermographe sont souvent utilisées en continu pendant des heures. Mais il est bien sûr important que la pièce à main ne chauffe pas.

FAULHABER offre la solution d'entraînement optimale pour tous les types d'appareils portatifs. Leur force fondamentale est convaincante à tous égards : les micromoteurs de FAULHABER atteignent des valeurs de performance maximales pour des volumes et une masse minimales. La vaste gamme d'accessoires incluant des réducteurs, des freins, des contrôleurs, des codeurs et des connecteurs mécaniques permet de trouver la combinaison adaptée à chaque application.

Précision et fiabilité maximales
Faible poids
Durées de vie opérationnelle extrêmement longues
Niveau de vibrations et niveau sonore faibles
Moteurs brushless pour système de vissage à micro-capteur
Application
Appareils portatifs motorisés
Moteurs C.C. sans balais

Tout bricoleur sait de manière intuitive comment serrer une vis : il sent quand il faut arrêter de tourner. Cela est généralement suffisant dans des ateliers d'amateurs pour obtenir le couple de serrage approprié. En production industrielle, en revanche, la demande de sécurisation du vissage est…

Contenus recommandés

Vous trouverez ici des contenus externes de YouTube qui complètent l'article. Cliquez ici pour les regarder.

Je consens à ce que des contenus externes me soient montrés. Je suis conscient(e) que des données à caractère personnel peuvent être partagées avec des plateformes tierces. Pour plus d'informations, reportez-vous à notre politique de confidentialité.