Si les sportifs attrapent une tendinite du coude due au tennis, celle des viticulteurs est due au sécateur : un vignoble compte entre 5 000 et 10 000 pieds de vigne par hectare. Lors de la taille annuelle, chaque pied de vigne nécessite une douzaine de coupes individuelles. Avec un sécateur à main actionné par les muscles, la tendinite est pratiquement inévitable. Heureusement, il existe des sécateurs électriques qui, grâce à un moteur de FAULHABER, sont à la fois très légers et capables de couper des pousses épaisses sans effort.
Les troubles musculosquelettiques (TMS) font partie des maladies les plus fréquentes de l'appareil locomoteur. Qu'il s'agisse de couper des vignes et des arbres fruitiers ou de tendre des sangles pour fixer des chargements sur de gros paquets et des palettes, un mouvement répété des milliers de fois peut avoir des conséquences très douloureuses et chroniques. L'utilisation d'outils à main motorisés permet souvent d'éviter ces efforts excessifs. De plus, l'emploi de la force motrice présente d'autres avantages : tant que le courant circule, le moteur ne se fatigue pas, contrairement au bras humain.
Selon l'outil, il est possible d'appliquer beaucoup plus de puissance et la vitesse peut être bien plus élevée, comme par exemple pour la vitesse d’un tournevis. Dans ce cas, le couple peut également être un facteur décisif, en particulier pour le montage fiable de vis minuscules telles qu'on en trouve dans les téléphones portables, les montres intelligentes ou les montres-bracelets mécaniques.
Lorsqu'ils sont connectés aux capteurs et au contrôleur appropriés, les moteurs FAULHABER peuvent appliquer le couple souhaité avec la plus grande précision. Les dispositifs tels que les unités d'entraînement avec un moteur sans balais et un réducteur planétaire sont parfaitement adaptés à cet effet. Ils possèdent une grande capacité d'accélération pour des temps de cycle très courts et se distinguent par une durée de vie extrêmement longue. Les sécateurs professionnels de grande qualité sont souvent équipés du micromoteur C.C. 2657 CR particulièrement léger. Son rendement élevé et sa faible consommation d'énergie lui permettent de fonctionner pendant dix heures par charge de batterie, ce qui est largement suffisant pour une équipe complète.