Carrière Presse Achat
Carrière Presse Achat
Contrôleurs de mouvement en appareil de mesure compact de Q-tec GmbH

Contrôle des propriétés de matériaux

La ranger a toujours ses jumelles avec elle, par exemple pour contrôler les populations d'animaux sauvages ou pour observer de près la cime des arbres. Le boîtier, très sollicité, est protégé par un revêtement anodisé épais d'une fraction de millimètre seulement, mais néanmoins incroyablement dur et robuste. Sa dureté, et donc sa qualité, a été testée chez le fabricant à l'aide d'un appareil spécial. La force appliquée par un moteur FAULHABER et mesurée avec précision joue ici un rôle décisif.

La dureté d'un matériau fait partie de ses caractéristiques clés. Il existe toute une série de méthodes d'essai pour tester la dureté, comme les essais de dureté Vickers, Brinell, Rockwell, Knoop ou Shore A. Cette dernière méthode est par exemple utilisée pour les composants en polymères élastiques : une sonde d'essai presse le matériau avec une force définie. Des servomoteurs C.C. à commutation électronique assurent un contrôle précis de la force appliquée. Avec un contrôleur de mouvement intégré et une interface de communication adaptée, ils constituent le lien mécanique entre l'ordinateur de mesure et la sonde.

Dans d'autres tâches d'essai aussi, de tels entraînements sont utilisés pour effectuer des mouvements précis, par exemple pour positionner des porte-échantillons en trois dimensions, déplacer la tourelle de magasins d'outils d'essai ou aligner des composants optiques.

Les entraînements compacts doivent pouvoir se loger dans des appareils d'essai généralement de petite taille et permettre un fonctionnement marche/arrêt intermittent sans aucune vibration. Les moteurs à commutation graphite des séries CR et CXR, combinés à des codeurs IE3 et à des réducteurs planétaires, sont particulièrement bien adaptés à de telles tâches. Outre une puissance élevée dans un volume extrêmement réduit, ils disposent également d’une très haute résolution. Il est par ailleurs possible de prendre en compte les positions des marques de référence et des interrupteurs de fin de course.

Des exigences très semblables s'appliquent aussi au contrôle d'autres propriétés de matériaux, telle que la viscosité des fluides. Elle est déterminée dans un pot de mesure avec une palette rotative. La résistance et donc le couple de l'entraînement varient selon la viscosité. Sur les servomoteurs C.C. de FAULHABER, par exemple ceux de la série sans balais 4490 ... BS, le couple peut être lu avec une grande précision et une grande reproductibilité. Le capteur à effet Hall linéaire intégré permet l’utilisation à vitesse faible. Le moteur fonctionne sans réluctance avec un rapport absolument linéaire entre la tension et la vitesse ainsi qu'entre le courant et le couple. Chez FAULHABER, les entraînements sont disponibles sur demande sous la forme de systèmes complets comprenant moteur, réducteur, codeur, frein et contrôleur, le tout provenant d'un seul et même fournisseur.

Contrôleurs de mouvement en appareil de mesure compact de Q-tec GmbH
Précision et fiabilité maximales
Vitesses de réglage douces
Espace d'installation minimal
Haut degré de précision
Moteurs brushless pour appareil de test ViscoQuick
Application

Nos sensations gustatives fournissent des informations fiables sur la consistance des aliments, qu'ils présentent une texture lisse et crémeuse, légère et moelleuse ou épaisse et collante. Recracher ou avaler ? Nous prenons cette décision en seulement une fraction de seconde. Dans l'industrie, une…

Contenus recommandés

Vous trouverez ici des contenus externes de YouTube qui complètent l'article. Cliquez ici pour les regarder.

Je consens à ce que des contenus externes me soient montrés. Je suis conscient(e) que des données à caractère personnel peuvent être partagées avec des plateformes tierces. Pour plus d'informations, reportez-vous à notre politique de confidentialité.