Carrière Presse Achat
Carrière Presse Achat
Systèmes d‘entraînement pour Aérospatiale la sonde spatiale Rosetta mission header

Exploration spatiale

Les satellites, atterrisseurs planétaires et autres équipements scientifiques qui explorent l'espace mettent parfois des années à atteindre leur destination, volant dans le vide et subissant des températures extrêmes. Les entraînements qui sont utilisés dans ces conditions doivent donc fonctionner de manière sûre, quelle que soit la difficulté de l'atterrissage sur une planète ou la rigueur de l'environnement. Grâce à leur fiabilité et à leurs exigences minimales en matière d'espace d'installation, de poids et de puissance, les systèmes d'entraînement FAULHABER sont toujours un excellent choix pour une mission réussie.

De la Terre à Mars et même au-delà : les entraînements FAULHABER sont utilisés dans de nombreuses applications spatiales. Sur Terre, ils contrôlent par exemple le débit de carburant d'une fusée et assurent ainsi un lancement réussi et économique. Arrivés sur orbite, ils maintiennent les satellites à leur position exacte afin que les mesures soient toujours correctes ou assurent un retour sûr dans l'atmosphère terrestre. Déplacer des objets en apesanteur est difficile, surtout dans l'espace exigu d'un vaisseau spatial ou de stations orbitales comme l'ISS. L'atterrissage sur une planète comme Mars pose aussi de grands défis aux entraînements utilisés, que ce soit pour l'atterrissage en lui-même ou pour des expériences scientifiques ensuite. Il n'y a pas droit à l'erreur. Il est absolument impossible de faire un deuxième essai. Si une seule partie flanche, aussi petite soit-elle, c'est la mission entière qui échouera.

La fiabilité est un facteur clé, tout comme l'encombrement minimal de l'installation, le poids le plus faible possible ou la consommation d'énergie la plus rentable. Les entraînements FAULHABER répondent à ces exigences tout en offrant des performances de premier ordre. Les micromoteurs C.C., les moteurs pas à pas, les moteurs C.C. sans balais, les moteurs linéaires et bien d'autres familles de moteurs de FAULHABER ont déjà été utilisés avec succès dans l'exploration spatiale, notamment dans des missions vers Mars, le Soleil ou à l'intérieur de l'ISS. Ils sont souvent combinés à des réducteurs de précision, des codeurs ou un câblage spécifique au client pour répondre à ses besoins. En résumé, pour une mission spatiale réussie, FAULHABER est toujours le bon choix !

Systèmes d‘entraînement pour Aérospatiale la sonde spatiale Rosetta mission atterrissage
Haute fiabilité
Espace d'installation minimal
Poids le plus léger possible
Consommation d’énergie
Vue de Jupiter entourée de ses lunes sur un fond bleu nuit
Application

La sonde JUICE (Jupiter Icy Moons Explorer) a entrepris un voyage extraordinaire. Elle va parcourir près de 778 millions de kilomètres avant d'atteindre son objectif, une mission de huit ans au total.

Contenus recommandés

Vous trouverez ici des contenus externes de YouTube qui complètent l'article. Cliquez ici pour les regarder.

Je consens à ce que des contenus externes me soient montrés. Je suis conscient(e) que des données à caractère personnel peuvent être partagées avec des plateformes tierces. Pour plus d'informations, reportez-vous à notre politique de confidentialité.