Lavora con noi Stampa Acquisti
Lavora con noi Stampa Acquisti
Motori brushless in ottica multispot per saldatura e saldatura laser

Allineamento laser

L’impulso laser dura all’incirca un femtosecondo (10-15 sec). In questo miliardesimo di secondo, il raggio di luce si muove di appena 0,3 micron. Laser di tale precisione sono utilizzati in applicazioni quali la chirurgia refrattiva, in cui i difetti della vista sono corretti rimodellando la cornea. All’interno del dispositivo laser, i motori FAULHABER muovono i prismi, i filtri e gli specchi che definiscono così precisamente l’impulso luminoso.

Un laser a femtosecondi è in grado di generare fino a centinaia di milioni di impulsi laser al secondo. Il materiale nelle aree colpite da questi impulsi ad alta energia non ha il tempo di sciogliersi: passa immediatamente allo stato gassoso e può essere estratto aspirandolo. In questo modo, è possibile rimuovere con precisione strati sottilissimi fino a pochi nanometri, senza bordi o residui. Tale capacità viene sfruttata in microchirurgia e in altri ambiti simili per operare con strutture estremamente sottili, ad esempio nella tecnologia medica, nell’analisi chimica e nella micromarcatura a prova di falsificazione.

La saldatura laser non è altrettanto delicata. Anche in questo caso, la tecnologia laser può essere utilizzata per ottenere risultati non raggiungibili con altri processi, ad esempio per la giunzione di lamiere metalliche zincate a caldo nell’industria automobilistica. Uno spot laser suddiviso in più zone diverse assicura un pre-riscaldamento e una fusione ottimali per realizzare giunti perfetti.

Gli spot sono posizionati con precisione dai servomotori brushless CC della serie 1226 B di FAULHABER. Un controllo di posizione comunica con il controllo della macchina tramite l’interfaccia seriale RS232 e CANopen. Nei laser a femtosecondi si utilizzano i motori passo-passo di FAULHABER. Contando i singoli passi in modo autonomo, forniscono il riferimento per determinare in modo preciso la posizione dei componenti ottici e allinearli. Inoltre, sono in grado di mantenere la posizione anche in assenza di alimentazione: un vantaggio fondamentale perché ogni impulso laser è accompagnato da una scarica elettromagnetica. Questa capacità di mantenere la posizione anche senza tensione è essenziale per consentire un loop di controllo semplice e aperto per il controllo dell’ottica.

Motori brushless in ottica multispot per saldatura e saldatura laser
Massima precisione ed affidabilità
Peso ridotto
Durate di vita estremamente lunghe
Posizionamento altamente dinamico
Animazione laser Sollinger testata
Application

Oggi, a tutti i grandi eventi non possono mancare grandiosi spettacoli con luci laser. I magici spettacoli di luce sono il risultato di un enorme dispiegamento di tecnologia e know-how all'avanguardia. A fornire tutto questo per le installazioni più sofisticate spesso è l'azienda berlinese…

Contenuti raccomandati

Qui troverete dei contenuti esterni di YouTube relativi all'articolo. Cliccateci sopra per guardarli.

Acconsento alla visione di contenuti esterni. Sono consapevole che i miei dati personali potrebbero essere condivisi con piattaforme di terzi. Per maggiori informazioni fare riferimento alla nostra Informativa privacy policy.