Velocità e flessibilità sono fondamentali, in particolare nelle riprese cinematografiche e nei servizi televisivi giornalieri. Per fornire al regista e al cameraman visuali ottimizzate e, quindi, allo spettatore una visione d’insieme migliore, MovieTech AG costruisce moderne gru leggere a marchio ABC Products. A seconda del modello e della richiesta del cliente, queste gru possono essere equipaggiate con bracci fino a 12 m. Le parti meccaniche, tuttavia, possono essere assemblate da un unico operatore in soli 20 minuti. I modelli più piccoli possono essere riposti in una sacca e trasportati agevolmente fino al set, il che è un notevole vantaggio quando si realizzano documentari. Per sfruttare in modo versatile la telecamera all’estremità della gru, è presente un supporto telecamera integrato dotato di attacco rapido. In questo modo, la testa remota consente la rotazione e l’oscillazione della telecamera e, facoltativamente, anche le funzioni di zoom e messa a fuoco. Affinché questi movimenti possano essere eseguiti con la massima facilità, affidabilità ed efficienza, lo specialista delle gru ha intrapreso una collaborazione con gli esperti di piccoli motori di FAULHABER. È così che è nato il supporto compatto per la rotazione precisa della telecamera.

Elevati requisiti per la tecnologia delle telecamere
La tecnologia delle telecamere moderne richiede alle gru leggere requisiti specifici. I dispositivi di registrazione raggiungono facilmente un peso di svariati chili. A seconda della location, a questo si aggiunge il carico dei pesanti teleobiettivi. Questo comporta due sfide per la gru: in primo luogo, il braccio deve ovviamente sostenere questo peso, e in secondo luogo, tutti i movimenti della telecamera devono reagire ai comandi dell’operatore in modo fluido, senza ritardi o movimenti di rimbalzo dovuti alla registrazione dinamica. Lo specialista delle gru ha risolto il problema per i dispositivi professionali più grandi tramite uno speciale allineamento delle teste gru controllabili. In questo modo, la testa remota più piccola, Alex, può sostenere un carico fino a 15 kg con un peso morto di soli 6,8 kg, mentre la versione più grande, Pelé, ha una capacità di carico fino a 30 kg con un peso netto di 9 kg. La massa totale di 20 kg sul braccio lungo 12 m viene movimentata in modo sicuro e preciso dagli efficienti servomotori EC con ingranaggio planetario. Gli eventi in fase di svolgimento e le riprese di qualità possono essere «catturati» solo manualmente, pertanto durante le riprese un cameraman controlla i movimenti di rotazione a mano, grazie a una consolle di comando. Per fornire all’operatore un riscontro diretto su schermo delle sue azioni, i motori devono accelerare senza ritardi. Tuttavia, veloce non significa necessariamente a scatti: è necessario dosare bene la forza, perché qualsiasi movimento di beccheggio o rollio della telecamera dovuto a un’accelerazione troppo brusca causerebbe immagini sfocate. L’azionamento usato dallo specialista di motori piccoli di Schönaich tiene conto di questo aspetto. Markus Schärtel di Movie-Tech sottolinea: «Un grande vantaggio dei motori EC ampiamente sfruttato è che possono essere accelerati secondo rampe preimpostate e adattate in base al peso della rispettiva telecamera. In questo modo, la tendenza del sistema a ruotare viene ridotta al minimo». Un smorzatore liquido opzionale stabilizza ulteriormente la telecamera sul braccio della gru. Questo consente un avviamento dolce e una rotazione lenta pressoché invisibile all’occhio umano. Anche nel caso delle riprese televisive si possono ottenere immagini nitide.


Piccoli, potenti, creativi
La scelta di due motori EC per ogni testa remota si deve a un duplice motivo: gli azionamenti sono per loro natura robusti e affidabili. Ad eccezione del cuscinetto, non vi sono parti soggette a usura. In tal modo, si garantiscono varie ore di funzionamento senza manutenzione. Una volta montato ci si può anche dimenticare del motore perché non richiede alcuna manutenzione. Grazie alla commutazione elettronica l’azionamento è molto flessibile. Che si tratti di direzione di rotazione, velocità di rotazione, coppia o complessi «programmi di movimento» di più variabili insieme, un motore EC reagisce in modo rapido e preciso alle specifiche e ai segnali di controllo in ingresso.
Questo è anche uno dei motivi per cui rappresenta una soluzione di azionamento molto economica. In virtù dell’assenza di manutenzione, delle dimensioni compatte e della serie di ingranaggi planetari appositamente sviluppati, fornisce grandi prestazioni a un piccolo prezzo. Il vantaggio è che il livello di potenza è regolabile individualmente dall’utente, il quale può inviare comandi ai motori senza ritardi tramite i controlli della gru. La specifica «creativa», ottenuta dall’esperienza relativa al posizionamento ideale della telecamera, viene trasmessa velocemente per mezzo dell’azionamento flessibile. In questo modo, l’azionamento e l’operatore umano addetto alle teste remote si fondono in un connubio perfetto, in cui la gru diventa l’estensione del braccio del cameraman. I moderni azionamenti EC di piccole dimensioni sono perfetti per applicazioni concepite per essere quanto più piccole e compatte possibili o in cui è necessario prestare particolare attenzione al peso. Grazie all’azionamento flessibile e alla reazione istantanea dei motori, anche le applicazioni dinamiche non rappresentano un problema. I controlli rapidi e sensibili evitano fastidiosi movimenti a scatto all’avvio, un vantaggio non trascurabile rispetto ad altri sistemi di azionamento. Grazie a un’ampia gamma di modelli e accessori, è possibile mettere a punto un sistema di azionamento ottimale per quasi tutte le applicazioni.

Prodotti