Lavora con noi Stampa Acquisti
Lavora con noi Stampa Acquisti
Selezione di Riduttori di precisione FAULHABER

Supporto tecnico per riduttori

Sono disponibili ulteriori informazioni sui riduttori e le relative applicazioni. Per ricevere assistenza durante la messa in servizio di uno di questi riduttori, contattate il nostro servizio di assistenza qui. Per preventivi o informazioni generali sui nostri riduttori, come ad esempio i calcoli termici, contattate il nostro reparto vendite oppure inviate un'e-mail all'indirizzo info@faulhaber.com.

Domande frequenti

I vostri riduttori sono tutti reversibili?

Sì, i nostri riduttori planetari e i nostri riduttori a stadi consentono il funzionamento in entrambi i sensi di rotazione.

Perché dal punto di vista della coppia i riduttori non sono perfettamente adattati al motore?

Se la massima coppia continua prodotta dal motore attraverso il riduttore viene considerata per ogni rapporto di trasmissione, molti rapporti supereranno di gran lunga il valore nominale della coppia del riduttore. Se dovessimo progettare ogni riduttore per resistere alla coppia totale prodotta da questa combinazione, gli ingranaggi interni del riduttore dovrebbero essere fortemente modificati (faccia anteriore più larga, passo di diametro maggiore, materiali differenti, ecc.). Il risultato di tutto questo sarebbe un prodotto molto più largo e molto più costoso che vanificherebbe gli sforzi per avere «potenza e prestazioni nel pacchetto più piccolo possibile».

Come faccio a sapere se devo usare un riduttore planetario o a stadi?

Generalmente i riduttori planetari vengono utilizzati quando sono richieste coppie elevate in uno spazio ridotto, mentre i sistemi con riduttori a stadi sono usati quando sono richiesti un basso consumo di corrente, una bassa rumorosità ed elevata efficienza. Nel caso dell’impiego di riduttori planetari i compromessi da fare sono un consumo di corrente più elevato, una minore efficienza e una maggiore rumorosità.

Quali sono gli altri aspetti applicativi riguardanti i riduttori di precisione a cui occorre prestare attenzione?

Per i nostri micromotori è disponibile una gamma completa di riduttori planetari e a stadi. Salvo alcune eccezioni, gli ingranaggi di ingresso della maggior parte dei riduttori sono in plastica al fine di ridurre il rumore ad alta velocità. Per applicazioni con coppia elevata offriamo stadi di ingresso completamente in metallo. Oltre alla nostra gamma di prodotti standard, offriamo numerose opzioni per soddisfare le esigenze applicative individuali.

Durante la scelta di un riduttore, occorre tener conto che la scelta del riduttore influirà non solo sulla velocità di uscita e sul livello di coppia sull’albero di uscita. Tra gli aspetti di cui tener conto troviamo:

Gioco: il gioco è una caratteristica costruttiva del riduttore e del treno di ingranaggi che consente uno spazio di movimento dell’albero senza attrito in entrambi i sensi di rotazione. Può essere dovuto a tolleranze troppo generose nella progettazione dell’ingranaggio, all’usura dei denti nel corso del tempo, a lievi errori di lavorazione durante il processo di taglio dell’ingranaggio, ecc. Viene misurato sull’albero di uscita del riduttore e generalmente può variare da 1 a 7 gradi. Il gioco dipende dal carico e cresce all’aumentare del carico. Il gioco può comportare errori significativi sul sistema di posizionamento e pertanto deve essere compensato.  Generalmente gli encoder ad albero vengono installati sull’albero motore e non sull’albero di uscita di piccoli motoriduttori DC. Ciò significa che la posizione dell’armatura del motore può differire dalla posizione attesa dell’albero di uscita del riduttore di un valore pari al gioco nell’ingranaggio. A seconda della risoluzione dell’encoder e del rapporto del riduttore, 3 gradi sull’albero di uscita di un riduttore potrebbero voler dire centinaia di impulsi dell’encoder. Ad esempio, se si utilizza un encoder ad albero da 512 impulsi e si ha un rapporto di trasmissione di 43:1, un gioco di 3 gradi sull’albero di uscita del riduttore potrebbero comportare fino a 183 impulsi di errore sistematici dell’encoder.

Il gioco può essere eliminato in una direzione applicando una tensione di carico sull’albero prima di iniziare un movimento. In caso di applicazioni bidirezionali più dinamiche, il gioco può essere compensato elettronicamente usando un encoder assoluto esterno per il confronto con l’encoder ad albero. L’elettronica di controllo del movimento può essere programmata per correggere l’errore di posizione. FAULHABER offre anche riduttori senza gioco angolare che consentono di eliminare il gioco meccanicamente. Si tratta di riduttori a stadi a doppio treno in cui i singoli treni sono precaricati gli uni rispetto agli altri eliminando così il gioco dell’albero. Richiedete la consulenza di un ingegnere applicativo FAULHABER per scoprire come eliminare il gioco nella vostra applicazione.

La scelta dei cuscinetti: generalmente i cuscinetti a sfera sono richiesti in applicazioni con elevati carichi radiali e assiali sull’albero. Ad ogni modo, occorre tener presente che, in alcuni casi, l’impiego di cuscinetti a sfera potrebbe far aumentare la rumorosità. Per le specifiche sui carichi dell’albero, consultare la scheda tecnica del riduttore. I cuscinetti sinterizzati sono disponibili per applicazioni con coppia ridotta caratterizzate da bassi carichi radiali dell’albero e caratteristiche di carico costanti. I cuscinetti in ceramica costituiscono un’alternativa per applicazioni sensibili ai costi, in cui il focus è sulla durata prolungata e sulle capacità di carico radiali. FAULHABER ha sviluppato una serie brevettata di cuscinetti a manicotto in ceramica. Grazie a questi sistemi di cuscinetti, l'utente può aumentare i carichi radiali oltre i livelli consentiti dai tradizionali sistemi di cuscinetti in bronzo sinterizzato. Oltretutto, il costo dei cuscinetti in ceramica è decisamente inferiore rispetto a quello dei cuscinetti a sfera.

È necessario prestare attenzione quando si esegue il piantaggio di componenti sull'albero di uscita di un riduttore. Raccomandiamo di non superare le specifiche relative alla forza di piantaggio riportate sulla scheda tecnica del riduttore. Questo potrebbe comportare danni ai cuscinetti e agli ingranaggi interni stessi. In alcuni casi, i cuscinetti dell’albero del riduttore (solo i cuscinetti a sfera) sono precaricati con una piccola rondella ondulata collocata sotto l’anello di ritegno del cuscinetto. L’eventuale superamento delle specifiche della forza di piantaggio riportate sulla scheda tecnica possono danneggiare la rondella ondulata e annullare il precarico sul cuscinetto. Questo avrà ripercussioni sulle prestazioni del cuscinetto e pertanto va sempre evitato.

Lubrificazione: la lubrificazione dell’ingranaggio e dei cuscinetti può costituire un fattore determinante per le prestazioni del riduttore. Tutti i sistemi di cuscinetti per riduttori e i treni di ingranaggi della marca FAULHABER sono lubrificati a vita. Una rilubrificazione non è necessaria e non è nemmeno consigliata. L’impiego di lubrificanti non approvati applicati sopra o intorno a riduttori o motori può avere effetti negativi sul funzionamento e sulla durata di vita attesa. I lubrificanti standard per i riduttori a ingranaggi sono concepiti per fornire ottime prestazioni di durata di vita con un bassissimo consumo di corrente in condizioni di assenza di carico. Per una durata prolungata e rigorosi requisiti di prestazione, offriamo ingranaggi completamente in metallo e lubrificanti speciali per un funzionamento ad alta intensità. Sono disponibili anche sistemi di ingranaggi con lubrificazione speciale per una gamma di temperatura più estesa e ambienti in condizioni di vuoto. Contatta un ingegnere applicativo di FAULHABER per discutere su come modificare la lubrificazione per requisiti ambientali speciali.

Velocità d’ingresso e senso di rotazione: la specifica della velocità d’ingresso riportata sulla scheda tecnica del riduttore di precisione di FAULHABER corrisponde alla velocità d’ingresso raccomandata per massimizzare la durata di vita del riduttore. Questa specifica non ha lo scopo di limitare i riduttori a velocità di ingresso inferiori rispetto alla specifica. È da considerarsi come un valore medio sicuro per il funzionamento. La vostra applicazione potrebbe non richiedere le massime prestazioni di vita del riduttore, dunque questa specifica della velocità d’ingresso potrebbe essere tranquillamente superata in base ai requisiti di prestazione. Se hai delle domande riguardo alla velocità d’ingresso del riduttore non esitare a contattare il tuo ingegnere applicativo FAULHABER per richiedere supporto. Tutti i riduttori offerti da FAULHABER sono reversibili. Sulle schede tecniche potrebbe essere riportato un simbolo di «uguale» o «diverso». Questo non deve far confondere. Questo vuol dire semplicemente l'albero del riduttore o gira nello stesso senso di rotazione del motore oppure in quello opposto. Se hai delle domande riguardo alle specifiche riportate sulle nostre schede tecniche non esitare a contattare uno dei nostri ingegneri applicativi per richiedere il loro supporto.

Blocco, stallo e retroazione: solitamente non raccomandiamo che i nostri riduttori siano bloccati mentre il motore è sotto tensione. Data l’ampia gamma di rapporti disponibili per i riduttori è altamente probabile che il motore abbia una potenza sufficiente, anche a bassa tensione, per «sopraffare» il riduttore se quest’ultimo è in blocco o in stallo. Questo vuol dire che la coppia generata al livello del motore è sufficiente a spezzare gli ingranaggi degli ultimi stadi del riduttore o addirittura a tranciare l’albero di uscita. Se per arrestare un’applicazione occorre che il riduttore sia bloccato, è necessario studiare attentamente l’impostazione dei limiti di corrente appropriati per l'applicazione.

La retroazione dei nostri riduttori non è raccomandata. La retroazione vuol dire che una coppia viene applicata all’albero di uscita del riduttore, che a sua volta va a retroazionare stadi di ingresso del riduttore. Questo può danneggiare il riduttore in una moltitudine di modi tra cui l’inceppamento o semplicemente la rottura dell’albero di uscita.

Webinars

Due diversi riduttori di precisione FAULHABER, disposti su gradini bianchi su sfondo grigio-blu.

Gears up! Optimize torque, speed and efficiency for your next project

EnglishFlag of GermanyGerman

In this webinar, you will get to know gearhead technology that provides high speed, high torque and a long, reliable lifetime in the smallest possible form.

Mostra di più
Un robot umanoide risolve con destrezza un cubo di Rubik in un ambiente di produzione moderno e luminoso – visual principale della campagna “Robot Umanoidi” di FAULHABER.

Mastering modern Robotics – Drive solutions for real-world applications

EnglishFlag of GermanyGerman

Explore how FAULHABER drive systems deliver unmatched precision, reliability, and seamless integration for robotic applications.

Mostra di più
Motori brushless in robotica agricoltura intelligente

Smart drive systems for smart farming

EnglishFlag of GermanyGerman

In this webinar you will see how compact, high-quality and long lifetime drive systems from FAULHABER can be used for smart farming applications.

Mostra di più
Intestazione della calcolatrice dell'unità FDC FAULHABER

Unleash the power of your application with the Drive Calculator

EnglishFlag of GermanyGerman

In this webinar we will show you how to select a drive system in just a few clicks with the FAULHABER Drive Calculator. All you need to know are the key requirements of your application.

Mostra di più
I motori FAULHABER nella campagna di mercato della robotica logistica header

Drive System Selection for Logistics

English

This webinar will show you how to select FAULHABER drive systems for logistics applications like conveyor belts, lifters, grippers or AGV robots.

Mostra di più
Selezione di Riduttori di precisione FAULHABER

Gearhead technologies: spur vs planetary

EnglishFlag of GermanyGerman

In this FAULHABER webinar you will gain insight into how to identify and select the right gearhead technology for your next project.

Mostra di più
webinar faulhaber vibration noise reduction

Noise and vibrations reduction with small drive systems

English

In this webinar you will learn what causes vibrations and noise in the application and how these issues can be addressed using a drive system. Starting with the basics of vibrations, their mode and ...

Mostra di più
Motori brushless nella robotica in sala operatoria

FAULHABER Drive systems for medical applications

EnglishFlag of GermanyGerman

In this webinar you can see the main drive system technologies used in many medical applications, with specific design to meet the high-level requirements in this field. From laboratory instruments to ...

Mostra di più
Immagine di Robotica header 1

FAULHABER Drive systems selection for industrial automation

EnglishFlag of GermanyGerman

In this webinar you can see the main drive system technologies designed for industrial automation, with specific design to meet the important requirements.

Mostra di più
Portfolio gruppo selezione del prodotto prospettiva blu

Drive System Technology Selection

EnglishFlag of GermanyGerman

In less than 45 minutes, our webinar will get you set to select the right system for your application, based on your specific requirements and desired product characteristics.

Mostra di più
Intestazione della calcolatrice dell'unità FDC FAULHABER

Designing drives with the FAULHABER Drive Selection Tool

EnglishFlag of GermanyGerman

Are you unfamiliar with our products but have specific requirements in terms of operating mode and load parameters, such as the speed and torque?

Mostra di più
Selezione di Riduttori di precisione FAULHABER

Best use of gearheads

EnglishFlag of GermanyGerman

This webinar will give you information on different gearhead technologies used in FAULHABER drive systems.

Mostra di più
Motori lineari per Aerospaziale capsula Hades header

Drive systems for space applications

English

In this webinar, our expert will drive you through our experiences in space applications, starting with an overview about space economy and the importance of commercial off the shelf products in this ...

Mostra di più
Due riduttori planetari della famiglia FAULHABER GPT LN disposti su gradini bianchi davanti a uno sfondo grigio-blu.
TechNews

FAULHABER amplia la consolidata famiglia GPT con i modelli 22GPT LN e 32GPT LN: due varianti ad alte prestazioni contraddistinte da un funzionamento estremamente silenzioso. I nuovi riduttori sono stati sviluppati specificamente per applicazioni in cui la riduzione del rumore gioca un ruolo…

Contenuti raccomandati

Qui troverete dei contenuti esterni di YouTube relativi all'articolo. Cliccateci sopra per guardarli.

Acconsento alla visione di contenuti esterni. Sono consapevole che i miei dati personali potrebbero essere condivisi con piattaforme di terzi. Per maggiori informazioni fare riferimento alla nostra Informativa privacy policy.