Sono disponibili le risposte alle domande più frequenti, le informazioni specifiche sui vostri prodotti e il loro utilizzo o gli speciali file di configurazione PLC. Per quotazioni o informazioni generali sui nostri motori contattate il nostre reparto vendite oppure info@faulhaber.com.
Per qualsiasi domanda, contattateci al numero +49 7031 638-345 oppure all’indirizzo mcsupport@faulhaber.de. In alternativa, è possibile utilizzare questo modulo:
MANUTENZIONE A DISTANZA
Attivando questo link ci autorizzate a eseguire la manutenzione a distanza.
Il controllore misura l’alta tensione, proveniente all’indietro dal motore. Se il valore impostato nel controllore viene superato, il controllore tenta di ridurre l’energia. Tramite il motore o riducendo la decelerazione. In alternativa è possibile collegare un chopper di frenatura alla sorgente di alimentazione di corrente continua
Tutti i controllori FAULHABER effettuano un calcolo della temperatura degli avvolgimenti stimata sulla base della temperatura ambiente e della corrente misurata. Se la temperatura degli avvolgimenti calcolata è superiore a una prima soglia, il valore di corrente viene limitato a seconda del valore di corrente continua configurato. Se la temperatura stimata per l’avvolgimento aumenta ulteriormente, la fase di alimentazione viene infine disattivata.
Certamente. Tramite la procedura guidata di selezione del motore, tutti i circuiti di controllo vengono preimpostati per il motore selezionato. Dopo questa operazione, è possibile regolare il circuito di velocità e il circuito di posizione a seconda dell’applicazione.
In tal modo, in un secondo passaggio, laddove possibile l’inerzia collegata può essere identificata mediante un test di risposta a fasi. In alternativa, è possibile inserire un valore considerato come migliore ipotesi per l’inerzia del sistema rispetto al motore. In entrambi i casi vengono regolati i parametri di controllo dei circuiti di velocità e di posizione. Lo stesso vale per i parametri del profilo. Potrebbe essere necessaria un’ulteriore regolazione, anch’essa supportata dal nostro strumento di regolazione interattivo.
Provare a selezionare un controllore in cui la corrente continua del motore non sia inferiore al 30% rispetto alla corrente continua del controllore. Quindi, per un’unità 3268 BX4 con una corrente continua di circa 2 A, l’unità MC 5005 è adatta, ma l’unità MC 5010 potrebbe non essere la scelta migliore.
Il motivo è la risoluzione limitata della misura di corrente. Dipende in ogni caso dal tipo di operazione. Il controllo di posizione è solitamente idoneo anche per un sistema di azionamento da 1 A con driver da 10 A, ma il controllo di coppia potrebbe non essere del tutto soddisfacente.
La parametrizzazione e la duplicazione richiedono il software Motion Manager.
La configurazione può essere inviata e salvata tramite il browser oggetti. Questo file di parametri (.XDC) può essere caricato nello stesso modo nel dispositivo non configurato.
Deve essere inviato il comando “restore_all” via terminale. Dopo questo comando è necessario eseguire un ciclo di spegnimento/riaccensione del dispositivo.
Sì. In ultima analisi dipende tutto dal sistema di feedback e dalla gamma di parametri del motore. I controllori FAULHABER sono ottimizzati per i motori coreless. Le costanti temporali elettriche di questi motori sono di appena 50 µs. Ma sono supportati anche servomotori standard avanzati con una costante temporale elettrica di circa 1 ms. Al termine sarà necessario un controllo dei parametri da parte nostra. Provare quindi ad aggiungere il proprio motore al database FAULHABER Motion Manager o inviare una richiesta a mcsupport[at]faulhaber.com.
Sono disponibili varie opzioni di feedback. I servomotori BLDC (C.C. brushless) generalmente funzionano con dei segnali Hall digitali o analogici. Inoltre, possono essere dotati di un encoder incrementale. In alternativa, è possibile utilizzare motori FAULHABER che utilizzano un encoder assoluto AES.
I motori C.C. richiederebbero un encoder incrementale.
I modelli MC5010, MC5005 e MC5004 implementano un’interfaccia encoder SSI. Gli encoder monogiro e multigiro possono essere configurati utilizzando l’interfaccia SSI o BiSS. Esistono tuttavia alcune restrizioni. Potrebbe essere opportuno controllare con la nostra AppNote 158 oppure inviare una richiesta a mcsupport[at]faulhaber.com.
La parametrizzazione e la duplicazione richiedono il software Motion Manager. Nella scheda di menu “Receive file” (ricevi file) può essere generato un file di parametri (.MCP). Questo file di parametri può essere scaricato nello stesso modo sul dispositivo non configurato.
-RS232:
Deve essere inviato il comando “fconfig” via terminale. Dopo questo comando è necessario eseguire un ciclo di spegnimento/riaccensione del dispositivo.
-CAN:
Deve essere inviato il comando “restore_all” via terminale. Dopo questo comando è necessario eseguire un ciclo di spegnimento/riaccensione del dispositivo.
La parametrizzazione e la duplicazione richiedono il software Motion Manager.
Nell'ultima scheda “drive configuration” (configurazione dell’azionamento) è possibile creare un file di parametri (.BIN) Questo file di parametri può essere scaricato nello stesso modo nel dispositivo non configurato.
Nell’ultima scheda per la configurazione dell’azionamento (drive configuration) troverai il pulsante “Load factory settings” (carica impostazioni di fabbrica).
Non è possibile con controlli di posizione. Il segnale di feedback è necessario per la commutazione.
Il controllo di velocità (eccetto SC5004 / 8) è in grado di controllare i motori BL senza feedback dei sensori. Il punto di commutazione è determinato dalla forza contro-elettromotrice
Per l’MC2 / 3, ci si può attendere un livello di tensione di -5,5 volt sulla linea TxD. L'MCxx 3002 x RS e il 22xx BX4 CSD forniscono -4 volt. A seconda del sistema master, su RxD sono possibili tensioni diverse (in genere, un PC fornisce tra -5 V ... -9 V).
Il baud rate può essere compreso tra 125 kBit e 1 Mbit. Si consiglia di utilizzare il node-guarding. Il tempo di protezione potrebbe essere di 100 ms, con fattore tempo di durata della protezione = 3. Utilizzare una sincronizzazione con un minimo di 10 ms. Per ogni nodo, aggiungere 1 ms al ciclo di sincronizzazione. Per ridurre il traffico del bus, inviare degli RxPDO solo se un valore è cambiato (tipo di trasmissione 255). Nella maggior parte dei casi, tuttavia, i valori reali vengono monitorati ciclicamente. Pertanto, modificare il relativo tipo di trasmissione impostandolo su 1 - ogni ciclo SYNCH.
Controllare i resistori di terminazione. La configurazione standard è una terminazione di 120 ohm alle due estremità del bus. Pertanto, se i dispositivi sono spenti, si dovrebbe essere in grado di misurare una resistenza di 60 ohm tra CAN_H e CAN_L.
Non esiste una regola rigorosa. Il valore complessivo deve essere compreso tra 40 ohm e 80 ohm. Tuttavia, le posizioni con il miglior effetto devono essere identificate tramite la riduzione al minimo degli errori del bus. Iniziare con una connessione centrale da 60 Ohm.
Esiste una sequenza per la mappatura PDO. È opportuno effettuare la mappatura dinamica mentre i nodi sono ancora nella fase pre-operativa della comunicazione CAN. È tuttavia possibile effettuarla anche nella fase operativa. Per farlo, è necessario impostare per prima cosa il bit PDO non valido. Questo corrisponde al bit più significativo (MSB) del parametro COB-ID del PDO. A questo punto, modificare la mappatura e impostare nuovamente il bit non valido.
La velocità di aggiornamento minima è 500 µs, i valori possono essere generalmente compresi tra 1 ms e 2 ms in base al tipo di operazione. Per un sistema che utilizza un’interpolazione basata su server, 1 ms è una scelta idonea.
Le modalità basate su profili (PP, PV) vengono utilizzate se viene spostato un solo asse o se diversi assi da spostare non richiedono una sincronizzazione rigida. Queste modalità sono idealmente adatte a un sistema bus con un tasso di aggiornamento limitato come RS232 o CAN. Lo stesso vale per gli script basati su controllore.
Vengono utilizzate le modalità cicliche (CSP, CSV, CST) se la traiettoria del movimento è calcolata nel master. Questo caso può riferirsi a un solo asse o a una configurazione con più assi. In questi casi, anche alcuni dei circuiti di controllo (molto probabilmente soltanto il circuito pos) possono essere chiusi nel master. Una tipica configurazione è un master che utilizza l’interpolazione NC-I e una serie di slave in modalità CSP come nella nostra demo relativa alla fresa.
Se il valore di riferimento non deve essere ricevuto tramite il sistema bus ma tramite uno degli ingressi discreti, vengono utilizzate le modalità analogiche (APC, AVC, ATC). Questo può essere un controllo di coppia, di velocità o di posizione che utilizza un riferimento analogico come un potenziometro o l’uscita analogica di un PLC. Può essere un riferimento PWM oppure un encoder di riferimento in modalità trasmissione.
Prodotto
Categoria
Documento
Categoria
AN 132 - Speed Controllers for Motors with Analogue Hall Sensors
Categoria: System setup
AN 149 - Beckhoff TwinCAT 3 and FAULHABER MC V2.5/V3.0 CANopen
Categoria: PLC Setup
AN 151 - Feedback Control Tuning with Motion Manager 6.3 or higher
Categoria: System setup
AN 158 - Support of Absolute Encoders with SSI / BiSS-C interface
Categoria: Third-party Components
AN 159 - Position encoder on the load-side of a gearbox
Categoria: System setup
AN 165 - Using BASIC Scripts of a FAULHABER Motion Controller V3.0
Categoria: System setup
AN 169 - TwinCAT 3 NC Axes and FAULHABER MC V3.0 EtherCAT
Categoria: PLC Setup
AN 177 - Datasheet operating points of Speed Controller Systems
Categoria: System setup
AN 178 - Reduction of PWM motor power losses using additional inductances
Categoria: System setup
AN 185 - Operating a MC V3.0 EtherCAT driver as a CODESYS SoftMotion drive
Categoria: PLC Setup
AN 186 - Operating a FAULHABER CO driver out of a CODESYS environment
Categoria: PLC Setup
AN 187 - Grounding, shielding and filtering - Installation of the drive system in the machine
Categoria: System setup
AN 188 - Settings for a RS232 network of Motion Controllers
Categoria: System setup
AN 189 - Designing a motherboard for a MC3001 Motion Controller
Categoria: System setup
zip
AN 191 - Control MC V3.0 MotionController via RS232 an Arduino Library
Categoria: Tools and Libraries
zip
AN 193 - SIEMENS S7-1500 PN/CAN Link and FAULHABER CANopen Motion Controller
Categoria: PLC Setup
AN 195 - Change from Motion Controllers V2.5 to V3.0 - CANopen interface
Categoria: System setup
AN 196 - Change from Motion Controllers V2.5 to V3.0 - Control via RS232 interface
Categoria: System setup
AN 198 - Designing a motherboard for a MC3602B/MC3606B Motion Controller
Categoria: System setup
AN 204 - How to connect the new SXR/GXR Motor family with the FDS Motion and Speed Controllers
Categoria: Product combination
AN 205 - Condition Monitoring using the IoT ready functionality
Categoria: System setup
| Prodotto | Numero documento | Numero documento | Download |
|---|---|---|---|
| MC3001B, MC3001P | EG-00016-001 | EG-00017-001 | ZIP |
| 2214…BXTH SC, 3216…BXTH SC, 4221…BXTH SC | EG-00018-001 | EG-00019-001 | ZIP |
| MC3603S | EG-00020-001 | EG-00021-001 | ZIP |
| MC5004P | EG-00022-001 | EG-00023-001 | ZIP |
| MC5005S, MC5010S | EG-00024-001 | EG-00025-001 | ZIP |
| MCS 32xx RS/CO, MCS 32xx ET | EG-00026-001 | EG-00027-001 | ZIP |
| MCDC3002P, MCDC3002S, MCBL3002F, MCBL3002P, MCBL3002S | EG-00028-001 | EG-00029-001 | ZIP |
| 2232S…BX4 CxD, 2250S…BX4 CxD | EG-00030-001 | EG-00031-001 | ZIP |
| MCDC3003P, MCDC3006S, MCBL3003P, MCBL3006S, MCLM3003P, MCLM3006S | EG-00032-001 | EG-00033-001 | ZIP |
| 3242…BX4 Cx, 3268…BX4 Cx, 3564…B Cx | EG-00034-001 | EG-00035-001 | ZIP |
| SC1801F, SC1801P, SC1801S | EG-00036-001 | EG-00037-001 | ZIP |
| SC2402P, SC2804S | EG-00038-001 | EG-00039-001 | ZIP |
| SC5004P, SC5008S | EG-00040-001 | EG-00041-001 | ZIP |
| 1525…BRC, 1935…BRC | EG-00042-001 | EG-00043-001 | ZIP |
| 3153…BRC | EG-00044-001 | EG-00045-001 | ZIP |
| 2232…BX4 SC, 2250…BX4 SC, 2250…BX4S SC | EG-00046-001 | EG-00047-001 | ZIP |
| 3242…BX4 SC, 3242…BX4 SCDC, 3268…BX4 SC, 3268…BX4 SCDC | EG-00048-001 | EG-00049-001 | ZIP |
| 2610…B SC, 2622…B SC | EG-00050-001 | EG-00051-001 | ZIP |
| 22xx BX4 IMC RS/CO | EG-00052-001 | EG-00053-001 | ZIP |
| MC3602B RS/CO, MC3602B ET, MC3606B RS/CO, MC3606B ET | EG-00054-001 | EG-00055-001 | ZIP |
Elettroniche integrate
Controllori
Firmware
ZIP | MC V3.0 Firmware O 02/2025 – Firmware | Download |
ZIP | MC V3.0 Firmware O 02/2025 – Release Notes | Download |
ZIP | MC V3.0 Firmware N 04/2024 – Firmware | Download |
| MC V3.0 Firmware N 04/2024 – Release Notes | Download | |
ZIP | MC V3.0 Firmware M 05/2023 – Firmware | Download |
| MC V3.0 Firmware M 05/2023 – Release Notes | Download | |
ZIP | MC V3.0 Firmware L 03/2021 – Firmware | Download |
| MC V3.0 Firmware L 03/2021 – Release Notes | Download | |
ZIP | MC V3.0 Firmware K 01/2020 – Firmware | Download |
| MC V3.0 Firmware K 01/2020 – Release Notes | Download | |
| MC V3.0 Firmware J 11/2018 – Release Notes | Download | |
| MC V3.0 Firmware I 11/2017 – Release Notes | Download | |
| MC V3.0 Firmware H 05/2017 – Release Notes | Download |
ZIP | MC5010 firmware P3 BXI parameters | Download |
Elettroniche di integrazione
Controllori
Software examples
Una raccolta di esempi utili per lo scripting del dispositivo, con commenti aggiuntivi inseriti nel codice.
Interessante per principianti e intermedi.
ZIP | MC V2.5 / MC V3.0 Sample programs | Download |
Elettroniche di integrazione
Controllori
Firmware
ZIP | MC V2.5 Firmware 3150.12 C for CS-BX4, CSD-BX4, MCBL3003P-RS, MCBL3006S-RS, MCBL3002x-RS | Download |
Manuali
| Technical Manual MCxx3002/03/06 | ||
| Technical Manual CxD/CS | ||
| Communication Function Manual RS232 DC/BL | ||
| Communication Function Manual RS232 LM | ||
| Communication Function Manual CAN DC/BL | ||
| Communication Function Manual CAN LM |
Controllo di posizione
File di esempio
ZIP | IDE e file di esempio | Download |
FAULHABER Good to know
Tutto sui motori passo-passo
Getting started with Drive Electronics
Messa a punto del controller di movimento
Utilizzo di ingressi discreti con i controllori di movimento FAULHABER
Altri video
Modulo di contatto MC Supporto
Contenuto del sito