Forza con una sola direzione: Motori lineari FAULHABER
Un azionamento lineare produce un movimento traslatorio, cioè dispiega la sua forza in linea retta. I motori lineari di FAULHABER riescono a farlo in maniera particolarmente rapida, efficiente e flessibile. Sono inoltre caratterizzati da un'altissima riproducibilità. Questo li rende la scelta ideale per quei compiti in cui i componenti vengono spostati continuamente ad alta velocità lungo un asse rettilineo o in cui viene applicata una pressione definita.
Il motore elettrico convenzionale genera la sua forza da un movimento rotazionale; il rotore e lo statore presentano una disposizione circolare. Il motore lineare, invece, non ha come componente mobile un rotore bensì uno stelo. Lo stelo e lo statore sono «srotolati» e posti uno sopra l'altro in forma rettilinea. In questo modo nel motore lineare si genera una forza in direzione rettilinea, mentre lo stelo si muove avanti e indietro lungo un asse.
Come funziona un azionamento lineare di FAULHABER?
In linea di principio, la struttura di un motore lineare è simile a quella di un motore brushless. Solo che in questo caso l'avvolgimento percorso da corrente e lo stelo a magneti permanenti (al posto del rotore) non sono disposti in cerchio bensì in linea retta.
Come nel caso del motore brushless, l'elettronica di controllo dirige il flusso di corrente attraverso i segmenti dell'avvolgimento per generare un campo magnetico mobile. Le forze di attrazione e repulsione di questo campo magnetico influenzano i poli magnetici dello stelo. In questo modo, trasmettono allo stelo lo spostamento del campo mobile e producono una forza potente. Il modello più grande di tutti fornisce una forza continua di 9,2 N.
Tre sensori analogici ad effetto Hall rilevano la posizione dei magneti dello stelo. Sulla base di questi segnali, il controllo dei segmenti avviene tramite tre segnali sinusoidali sfasati di 120 gradi. Il segnale sinusoidale può essere suddiviso in un massimo di 4096 incrementi, consentendo un'elevata risoluzione e un posizionamento preciso.
La commutazione dei segmenti dell'avvolgimento è puramente elettronica. In combinazione con lo stelo libero di muoversi si ottengono accelerazioni estremamente rapide in entrambe le direzioni e cambi di direzione altrettanto veloci. I motori lineari di FAULHABER raggiungono velocità fino a 3,4 m/s.
Come sono fatti i motori lineari di FAULHABER?
Nei motori lineari l'avvolgimento può essere utilizzato o come statore o come stelo. I magneti permanenti fungono l'uno da controparte dell'altro. Tuttavia, nel caso di FAULHABER, i magneti permanenti al neodimio sono sempre alloggiati nello stelo, mentre la bobina funge esclusivamente da statore. Questo design consente di realizzare motori dal volume particolarmente ridotto, in grado di produrre una forza molto elevata.
Struttura di un motore lineare di FAULHABER
La bobina di forma oblunga del motore lineare è autoportante e coreless, ragion per cui non si forma alcun cogging. Presenta tre segmenti isolati elettricamente ed è cavo all'interno. Lo stelo si muove in questa cavità; i due componenti sono separati da un piccolo traferro. Nello stelo i vari magneti sono incollati uno dopo l'altro a forma di barra, con i poli in concordanza di polarità tra loro (nord-nord, sud-sud). Il circuito stampato integrato con sensori ad effetto Hall fornisce un feedback di posizionamento preciso in tempo reale. Il cavo garantisce il collegamento elettrico mentre il coperchio funge da scarico della trazione per il cavo.
Lo stelo è l'unico componente mobile del motore lineare. È montato su supporti a cuscinetti senza lubrificazione, realizzati in polimero resistente all'usura, posizionati su ciascuna estremità dello statore. Per questo motivo gli azionamenti lineari di FAULHABER hanno una durata di vita estremamente lunga: a seconda del tipo di carico movimentato per l'applicazione, sono in grado di eseguire da diversi milioni a diverse centinaia di milioni di cicli.
In questo tutorial, gli esperti FAULHABER vi guidano in quattro passi attraverso i parametri importanti che devono essere considerati quando si cerca il motore lineare giusto per un'applicazione.
I motori sono disponibili in quattro misure diverse, da 33 x 8 mm a 74 x 20 mm (L x P); con un'ampia scelta di lunghezze per lo stelo del movente. Per i prodotti standard la lunghezza della corsa può essere selezionata tra 15 e 220 mm. Su richiesta si possono realizzare modelli personalizzati.
I controlli di posizione di FAULHABER usano i segnali dei sensori ad effetto Hall integrati nei circuiti stampati dei motori lineari. Per altri controlli di posizione che richiedono segnali sin/cos, sono disponibili anche varianti di prodotto con circuiti stampati modificati di conseguenza.
Motore lineare o attuatore lineare?
I motori lineari trovano impiego soprattutto in quelle applicazioni in cui la dinamica di un motore rotativo non è sufficiente per raggiungere il movimento lineare veloce richiesto. Oltre alla dinamica incredibilmente elevata, la lunghissima durata di vita esente da manutenzione è un altro dei punti di forza dei motori lineari di FAULHABER. Laddove questi criteri sono di primaria importanza, solitamente il motore lineare rappresenta la soluzione migliore.
Un movimento lineare può essere generato anche mediante un motore rotativo. La sua forza di rotazione si traduce in azione lineare grazie a organi di trasmissione come cinghie, catene o viti filettate. In questo caso si parla di un attuatore lineare. Quando è richiesta una forza molto elevata o una precisione altissima, gli attuatori lineari con riduttore o con azionamento diretto rappresentano delle possibili soluzioni di azionamento.
Applicazioni tipiche dei motori lineari
I motori lineari di FAULHABER possono essere utilizzati per sostituire i sistemi pneumatici nei compiti di posizionamento. Sono particolarmente adatti anche a compiti di micro-posizionamento, ad esempio nelle applicazioni ottiche. Questi azionamenti sono la soluzione ideale anche per i movimenti rettilinei nelle applicazioni «pick-and-place». In generale, lo stesso vale per applicazioni simili nei settori dell'automazione industriale e della robotica o nell' ambito della metrologia e dei test. Grazie alla loro lunga durata di vita e alla quasi totale assenza di manutenzione, gli azionamenti lineari sono perfetti anche per il settore aeronautico ed aerospaziale.
Una capsula con campioni di materiale è di ritorno sulla Terra. Il suo guscio è sottoposto a forze centrifughe fino a 12 G e a temperature da -270° a 5.000° Celsius. La capsula deve resistere a tutto questo per fornire risposte ad una domanda di fondamentale importanza: Come si è...
I microscopi moderni sono diventati ormai indispensabili nella ricerca medica. La procedura per esaminare in modo veloce e preciso le sezioni rilevanti di un campione è sempre consistita nel regolare la posizione del vetrino spostando il tavolino sotto l’obiettivo. Grazie ai progressi...
Motor Tech Japan brings together the latest and optimal solutions related to "motors," which are essential in every field and application, from precision instruments to industrial machinery. The exhibition showcases a wide range of products and technologies such as small, precision, and large motors, control technology, measurement and analysis technology, materials, and more.
15/07/2026
-
17/07/2026
Tokyo
|
Giappone
Contenuti raccomandati
Qui troverete dei contenuti esterni di YouTube relativi all'articolo. Cliccateci sopra per guardarli.
Acconsento alla visione di contenuti esterni. Sono consapevole che i miei dati personali potrebbero essere condivisi con piattaforme di terzi. Per maggiori informazioni fare riferimento alla nostra Informativa privacy policy.