Lavora con noi Stampa Acquisti
Lavora con noi Stampa Acquisti
Motori brushless selezione del prodotto prospettiva blu

Supporto tecnico per motori

Sono disponibili ulteriori informazioni su i nostri motori e le relative applicazioni. Per ricevere assistenza durante la messa in servizio di uno di questi motori, contattate il nostro servizio di assistenza qui. Per preventivi o informazioni generali sui nostri motori, come ad esempio i calcoli termici, contattate il nostro reparto vendite oppure inviate un'e-mail all'indirizzo info[at]faulhaber.com.

Domande frequenti

I vostri motori possono essere utilizzati a una tensione diversa da quella nominale?

Sì. In realtà, se riuscite a progettare il vostro dispositivo in modo da far funzionare il motore più lentamente (al di sotto della tensione nominale) questa è un’ottima cosa. Il funzionamento a tensioni inferiori (e dunque a velocità inferiori) vuol dire meno rimbalzi delle spazzole e minore usura delle spazzole / del commutatore per i motori a spazzole, minore consumo di corrente e una durata di vita più lunga per il motore. Dall’altro lato, laddove i requisiti in termini di dimensioni e prestazioni esigono maggiore coppia e/o velocità, è possibile sovraccaricare il motore. Ad ogni modo, se si sovraccarica il motore bisogna essere pronti a sacrificare una parte della durata di vita del prodotto.

Quanto durano i vostri motori e riduttori?

Questo varia a seconda della singola applicazione. Fattori come l’ambiente operativo, il ciclo di funzionamento, la potenza di ingresso e il modo in cui il motore o il motoriduttore è accoppiato al carico influenzano tutti in maniera diretta la durata di vita del prodotto. Anche i fattori legati alla progettazione meccanica dell’intero meccanismo, come il funzionamento del motore con arresti bruschi o la retroazione dei riduttori, influenzano la durata di vita del prodotto. In linea di principio, i motori a spazzole possono funzionare per diverse migliaia di ore se utilizzati alle condizioni nominali. Se la lunga durata di vita è uno dei criteri del vostro design il consiglio è di prendere in considerazione l’impiego di motori brushless. Generalmente l’unico limite della durata di vita di questi motori è l’usura dei cuscinetti a sfera. Se avete domande specifiche su questo punto la cosa migliore da fare è mettervi in contatto con noi e parlare con uno dei nostri ingegneri applicativi.

Qual è la corrente continua massima a cui il motore può essere esposto?

Questo può essere calcolato dalle specifiche riportate sulle schede tecniche del motore. Ecco come: 

Temperatura massima del rotore - Temperatura ambiente = Aumento di temperatura consentito. L’aumento di temperatura consentito diviso le resistenze termiche (sommando quella dal rotore all’alloggiamento e quella dall’alloggiamento all’ambiente) corrisponde alla potenza continua che può essere dissipata in W. 

Impostare questa potenza uguale alla corrente al quadrato x la resistenza dell’armatura. P = I x I x R consente di individuare I 

Nei nostri tutorial trovate tantissimi altri esempi su come eseguire le formule e i calcoli per i motori.

Qual è la differenza tra un «servomotore» e un motore standard?

Il termine «servo» implica la presenza di un circuito di feedback che adatta uno o più parametri operativi del motore come la velocità, la posizione e/o la coppia. I servomotori trovano impiego in sistemi a circuito chiuso, in cui contano la precisione e la ripetibilità. Nelle applicazioni in cui la precisione della posizione non è un fattore decisivo, i motori «standard» (ossia senza feedback) funzionano a «circuito aperto». Per saperne di più sui sistemi dotati di feedback e i loro vantaggi fate clic qui.

I motori e i motoriduttori di FAULHABER possono funzionare a batteria?

Sì. La bobina coreless brevettata da FAULHABER, che costituisce la base di tutti i motori coreless moderni, è progettata in modo tale che nel rotore non è presente ferro che si muove. A girare è solo la bobina di rame (attorno a un sistema magnetico stazionario). Questo conferisce al rotore una bassissima inerzia e gli consente di girare a dei livelli di corrente bassissimi; questo è perfetto per il funzionamento a batteria.

Siete in grado di assemblare un motore a mia scelta con un riduttore specifico scelto sempre da me? È possibile anche aggiungere cavi e terminazioni?

Sì. Disponiamo di una camera bianca in classe 100.000 per l’assemblaggio di motori e riduttori, la realizzazione di cavi, l’assemblaggio di circuiti stampati customizzati, particolari operazioni di saldatura e altri processi a valore aggiunto. Se avete esigenze particolari non esitate a contattarci.

Quali sono i fattori che influenzano la rumorosità del motore?

In generale, i nostri motori sono progettati per essere naturalmente silenziosi grazie alla scelta di determinati materiali, all’impiego di tecniche di progettazione proprietarie e al controllo dei processi di assemblaggio. Tuttavia, per la vostra applicazione dovrete tener conto anche di altri fattori tra cui, ad esempio, il modo in cui il motore è montato nel dispositivo, la velocità e il carico per il funzionamento del motore o il sistema di cuscinetti da utilizzare. Dal canto nostro, noi possiamo darvi consigli su come ridurre al minimo il rumore ma in realtà dovreste testare la vostra applicazione con tutti i motori prima di effettuare la scelta. Non esitate a contattarci se avete domande più specifiche.

Noto che questo motore ha due estremità dell’albero. È possibile averne solo una?

Sì, nella maggior parte dei casi è possibile. Quasi tutti i nostri motori (sia a spazzole, brushless che passo-passo) sono disponibili con albero di uscita singolo o doppio. Inviaci un modulo di contatto e riceverai informazioni specifiche sui prezzi e sulla disponibilità dei prodotti.

Posso aggiungere al nostro motore dei dispositivi di feedback e/o altri componenti?

Sì. I prodotti di FAULHABER sono progettati per accogliere un’ampia gamma di dispositivi supplementari. Tra questi troviamo riduttori a stadi, planetari o ad angolo retto, freni di arresto, encoder ottici o magnetici. Inviaci un modulo di contatto oppure contatta il tuo ingegnere applicativo FAULHABER di riferimento per ricevere informazioni più dettagliate o verificare la tua progettazione.

Mi potete inviare una curva caratteristica velocità/coppia di uno dei vostri motori?

Sì, possiamo farlo. Inviaci un modulo di contatto con la tua richiesta.

Note applicative

Prodotto

Categoria

Documento

Categoria

pdf

AN 001 - Stepper motor basics

Categoria: Essentials

Scegliere la lingua English Français

pdf

AN 002 - Reading and understanding a torque curve

Categoria: Essentials

Scegliere la lingua English Français

pdf

AN 003 - Drivers and controllers: how to drive a stepper motor?

Categoria: Essentials

Scegliere la lingua English Français

pdf

AN 004 - When and why using an encoder

Categoria: Essentials

Scegliere la lingua English Français

pdf

AN 005 - Stepper motors and Gearheads

Categoria: Product combination

Scegliere la lingua English Français

zip

AN 006 - Lead Screw

Categoria: Product combination

Scegliere la lingua English Français

pdf

AN 007 - Recommendations for soldering a cable on a stepper motor

Categoria: System setup

Scegliere la lingua English Français

pdf

AN 008 - Thermal behavior of a stepper motor

Categoria: Essentials

Scegliere la lingua English Français

pdf

AN 009 - Choosing the proper lubricant

Categoria: Modifications

Scegliere la lingua English Français

pdf

AN 010 - Cables and connectors options

Categoria: Product combination

pdf

AN 011 - Final quality control data

Categoria: Essentials

Scegliere la lingua English Français

pdf

AN 012 - Custom solutions (A and E number)

Categoria: Modifications

Scegliere la lingua English Français

pdf

AN 013 - Improving reliability: redundant stepper motor

Categoria: Essentials

Scegliere la lingua English Français

zip

AN 014 - Using the stepper motor HTML animation

Categoria: Essentials

Scegliere la lingua English Français

pdf

AN 015 - Microstepping

Categoria: Essentials

Scegliere la lingua English Français

pdf

AN 020 - Large DM Steppers connection

Categoria: System setup

Scegliere la lingua English Français

pdf

AN 021 - DM66200H – Cables and mounting flange

Categoria: Product combination

Scegliere la lingua English Français

zip

AN 022 - Torque and Temperature Calculator user guide

Categoria: Tools and Libraries

pdf

AN 132 - Speed Controllers for Motors with Analogue Hall Sensors

Categoria: System setup

Scegliere la lingua English Deutsch

pdf

AN 149 - Beckhoff TwinCAT 3 and FAULHABER MC V2.5/V3.0 CANopen

Categoria: PLC Setup

pdf

AN 150 - Getting started with FAULHABER EtherCAT

Categoria: PLC Setup

pdf

AN 151 - Feedback Control Tuning with Motion Manager 6.3 or higher

Categoria: System setup

pdf

AN 154 - Updating FAULHABER EtherCAT controller

Categoria: PLC Setup

pdf

AN 155 - Support of Third Party BLDC motors

Categoria: Third-party Components

pdf

AN 158 - Support of Absolute Encoders with SSI / BiSS-C interface

Categoria: Third-party Components

pdf

AN 159 - Position encoder on the load-side of a gearbox

Categoria: System setup

pdf

AN 161 - Omron PLC and FAULHABER V3.0 EtherCAT

Categoria: PLC Setup

pdf

AN 162 - Analog Hall Sensors

Categoria: Essentials

pdf

AN 163 - Digital Hall Sensors

Categoria: Essentials

pdf

AN 164 - Codesys and FAULHABER V3.0 EtherCAT

Categoria: PLC Setup

pdf

AN 165 - Using BASIC Scripts of a FAULHABER Motion Controller V3.0

Categoria: System setup

pdf

AN 169 - TwinCAT 3 NC Axes and FAULHABER MC V3.0 EtherCAT

Categoria: PLC Setup

pdf

AN 171 - Kendrion and FAULHABER MC V3.0 EtherCAT

Categoria: PLC Setup

pdf

AN 174 - Setup and configuration of a CANopen sub-system

Categoria: PLC Setup

pdf

AN 176 - Tutorial on the MomanLib

Categoria: Tools and Libraries

pdf

AN 177 - Datasheet operating points of Speed Controller Systems

Categoria: System setup

pdf

AN 178 - Reduction of PWM motor power losses using additional inductances

Categoria: System setup

pdf

AN 182 - Using a separately activatable motor supply

Categoria: System setup

pdf

AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC

Categoria: Essentials

pdf

AN 184 - Adapter settings for Motion Control Systems

Categoria: System setup

pdf

AN 185 - Operating a MC V3.0 EtherCAT driver as a CODESYS SoftMotion drive

Categoria: PLC Setup

pdf

AN 186 - Operating a FAULHABER CO driver out of a CODESYS environment

Categoria: PLC Setup

pdf

AN 187 - Grounding, shielding and filtering - Installation of the drive system in the machine

Categoria: System setup

pdf

AN 188 - Settings for a RS232 network of Motion Controllers

Categoria: System setup

pdf

AN 189 - Designing a motherboard for a MC3001 Motion Controller

Categoria: System setup

pdf

AN 190 - Selection of a third-party motor driver

Categoria: Third-party Components

zip

AN 191 - Control MC V3.0 MotionController via RS232 an Arduino Library

Categoria: Tools and Libraries

zip

AN 193 - SIEMENS S7-1500 PN/CAN Link and FAULHABER CANopen Motion Controller

Categoria: PLC Setup

pdf

AN 195 - Change from Motion Controllers V2.5 to V3.0 - CANopen interface

Categoria: System setup

pdf

AN 196 - Change from Motion Controllers V2.5 to V3.0 - Control via RS232 interface

Categoria: System setup

pdf

AN 197 - Best practice RS232 communication

Categoria: PLC Setup

pdf

AN 200 - SIN-COS interface and temperature sensor

Categoria: Essentials

pdf

AN 204 - How to connect the new SXR/GXR Motor family with the FDS Motion and Speed Controllers

Categoria: Product combination

pdf

AN 205 - Condition Monitoring using the IoT ready functionality

Categoria: System setup

pdf

AN 301 - Concerning Stroke and Rod Length for Linear DC-Servomotors

Categoria: Modifications

Tutorials

Selezione di servomotori c.c. lineari FAULHABER

The FAULHABER experts show you step-by-step how to determine the relevant parameters for calculating and selecting a linear motor.

leggi di più
Six different stepper motors from FAULHABER, arranged on white stages against a gray-blue background.

To make your search for the right stepper motor easier, the FAULHABER experts have listed their five most important tips for the selection of a stepper motor.

leggi di più
Tutorial motori passo-passo AM3248 group

Some of the recent research activities in the area of electric motor drives for critical applications (such as aerospace and nuclear power plants) are focused on looking at various fault tolerant motor and drive topologies.

leggi di più
Selezione di motori passo-passo FAULHABER

To assist you in choosing and subsequently using a stepper motor, we have compiled eight frequently addressed topics regarding microstepping operation with stepper motors.

leggi di più
Tutorials Faulhaber Stepper open 3D drawing

Get to know how to recognize step losses in stepper motors and how to prevent them by following the five steps described in this tutorial.

leggi di più
Selezione di micromotori CC FAULHABER

When selecting a Coreless Brush DC Motor for an application, or when developing a powered prototype, there are several basic motor physics principles which must be considered to produce a safe, well-functioning, sufficiently-powered precision drive system.

leggi di più

How-to-videos

Seleziona categoria di prodotto
Motori C.C.
Motori C.C. brushless
Motori con elettronica integrata
Motori passo-passo
Servomotori C.C. lineari

Altri video

Webinars

Una mano con guanto inserisce un vassoio con strumenti chirurgici in un’autoclave aperta da cui fuoriesce vapore. La scena mostra la sterilizzazione degli strumenti medici e funge da immagine teaser per un webinar sui sistemi di azionamento autoclavabili.

Autoclavable drive systems for powered surgical hand tools

English

In this webinar, you will learn how FAULHABER autoclavable drive systems are designed to meet the challenging requirements of surgical hand tools, like high power density and precise control, while ...

Mostra di più
Un robot umanoide risolve con destrezza un cubo di Rubik in un ambiente di produzione moderno e luminoso – visual principale della campagna “Robot Umanoidi” di FAULHABER.

Mastering modern Robotics – Drive solutions for real-world applications

EnglishFlag of GermanyGerman

Explore how FAULHABER drive systems deliver unmatched precision, reliability, and seamless integration for robotic applications.

Mostra di più
Immagine teaser del webinar che mostra la mano di un addetto alla produzione che tiene un micromotore tra il pollice e l'indice.

Small is beautiful: microdrives made for great jobs

EnglishFlag of GermanyGerman

In this webinar you will see how miniature drive systems with a diameter of less than 12 mm can be used in various application areas from diagnostics to optics, where space constraints and long life ...

Mostra di più
Immagine teaser del webinar che mostra due motori lineari e due attuatori lineari di FAULHABER

Linear motion made easy

EnglishFlag of GermanyGerman

In this webinar, you will learn about creating linear motion with miniature drive systems from direct drive with linear motors to converting rotary motion with leadscrews and ballscrews.

Mostra di più
Immagine teaser del webinar che mostra un motore accanto a curve termiche

Thermal behaviour of coreless motors

EnglishFlag of GermanyGerman

In this webinar you will learn a simple way to estimate the motor temperature in continuous operation, see the temperature effect, improve motor performance in terms of torque and speed, and select a ...

Mostra di più
Webinar - Comportamento termico dei motori passo-passo

Thermal and ON/OFF behaviour for stepper motors

English

This webinar will provide you the key information to better understand the thermal behaviour of our stepper motors. You will learn how the working conditions and parameters impact their temperature ...

Mostra di più
Esempio di libreria di programmazione Webinar

FAULHABER Drive Systems Library in SIMULINK®

EnglishFlag of GermanyGerman

In the transition to Industry 4.0, the simulation of drive systems is becoming more and more important. With a library for the MATLAB SIMULINK® environment, FAULHABER now offers the possibility to ...

Mostra di più
Motori brushless in robotica agricoltura intelligente

Smart drive systems for smart farming

EnglishFlag of GermanyGerman

In this webinar you will see how compact, high-quality and long lifetime drive systems from FAULHABER can be used for smart farming applications.

Mostra di più
Webinar Diagramma di segnale dei sensori di Hall per sistemi di azionamento

Sensors for drive systems

EnglishFlag of GermanyGerman

In this webinar you will learn about sensors used in FAULHABER drive systems. After an introduction to motor operation with and without sensors, you will see how to select the right sensor and encoder ...

Mostra di più
FAULHABER Motion Controller MC 3603 Immagine della campagna

Motion Control Update | MC3603S and Motion Manager 7

EnglishFlag of GermanyGerman

The webinar will use our latest MC 3063 S and hook it up to an apparatus using the new Motion Manager 7. We will assume having a brushless servo, a ball screw and what to use a lower limit switch for ...

Mostra di più
Intestazione della calcolatrice dell'unità FDC FAULHABER

Unleash the power of your application with the Drive Calculator

EnglishFlag of GermanyGerman

In this webinar we will show you how to select a drive system in just a few clicks with the FAULHABER Drive Calculator. All you need to know are the key requirements of your application.

Mostra di più
Selezione del portafoglio prodotti dei servomotori DC piatti senza spazzole FAULHABER

Squeeze the power of flat BXT brushless motors

EnglishFlag of GermanyGerman

In this webinar, we present our ultra-flat and at the same time powerful BXT motor. We will go into detail about the technology of this drive and look at why we only have a minimal cogging torque ...

Mostra di più
I motori FAULHABER nella campagna di mercato della robotica logistica header

Drive System Selection for Logistics

English

This webinar will show you how to select FAULHABER drive systems for logistics applications like conveyor belts, lifters, grippers or AGV robots.

Mostra di più
FAULHABER Webinar Precisione con i motori passo-passo

Accuracy with stepper motors

English

This webinar will provide you the key information to better understand how accuracy works with stepper motors. You will learn the main theoretical basis behind accuracy and precision, and which ...

Mostra di più
FAULHABER Webinar Motori DC, brushless o passo-passo

DC, brushless or stepper motors?

EnglishFlag of GermanyGerman

In this webinar we compare the most common motor technologies: DC, Brushless-DC and Stepper motors. Applications typically need speed, position or torque control: we will give you insights on how to ...

Mostra di più
Motori CC per robot di servizio umanoide che lavora in modo autonomo

Drive Systems in Robotic Applications

EnglishFlag of GermanyGerman

In this webinar we will show you how FAULHABER drive systems can be used in robotic applications. From logistics AGV operating in warehouses to humanoid robots, from autonomous pipe inspection ...

Mostra di più
webinar faulhaber vibration noise reduction

Noise and vibrations reduction with small drive systems

English

In this webinar you will learn what causes vibrations and noise in the application and how these issues can be addressed using a drive system. Starting with the basics of vibrations, their mode and ...

Mostra di più
Motori brushless nella robotica in sala operatoria

FAULHABER Drive systems for medical applications

EnglishFlag of GermanyGerman

In this webinar you can see the main drive system technologies used in many medical applications, with specific design to meet the high-level requirements in this field. From laboratory instruments to ...

Mostra di più
Immagine di Robotica header 1

FAULHABER Drive systems selection for industrial automation

EnglishFlag of GermanyGerman

In this webinar you can see the main drive system technologies designed for industrial automation, with specific design to meet the important requirements.

Mostra di più
Motori lineari selezione del prodotto prospettiva blu

The linear motors LM series and their applications

EnglishFlag of GermanyGerman

With this webinar you will see how linear motors work, their design, characteristics and use of the FAULHABER linear motors. Tips and tricks on the use of this motor technology are explained, as well ...

Mostra di più
Motori passo-passo selezione del prodotto prospettiva blu

Stepper Motors - Selection and optimization

English

This webinar will provide you the key information to help you properly select the most appropriate FAULHABER stepper motor for your application. You will learn how to use the material provided in the ...

Mostra di più
Motori DC selezione del prodotto prospettiva blu

DC Motors best practice

EnglishFlag of GermanyGerman

In this webinar, our expert will show you everything you need to know about DC motor technologies, enabling you to better understand the differences of our individual motor series and their best use ...

Mostra di più
Portfolio gruppo selezione del prodotto prospettiva blu

Drive System Technology Selection

EnglishFlag of GermanyGerman

In less than 45 minutes, our webinar will get you set to select the right system for your application, based on your specific requirements and desired product characteristics.

Mostra di più
Intestazione della calcolatrice dell'unità FDC FAULHABER

Designing drives with the FAULHABER Drive Selection Tool

EnglishFlag of GermanyGerman

Are you unfamiliar with our products but have specific requirements in terms of operating mode and load parameters, such as the speed and torque?

Mostra di più
Motori passo-passo selezione del prodotto prospettiva blu

Best use of Stepper Motors

English

In this webinar you will learn more about the Faulhaber stepper motor technology, and when to use it.

Mostra di più
Motori brushless selezione del prodotto prospettiva blu

Best use of Brushless Motors

EnglishFlag of GermanyGerman

In this webinar, our expert will show you everything you need to know about Brushless motor technologies, and how best to use them in your applications.

Mostra di più
Motori lineari per Aerospaziale capsula Hades header

Drive systems for space applications

English

In this webinar, our expert will drive you through our experiences in space applications, starting with an overview about space economy and the importance of commercial off the shelf products in this ...

Mostra di più
Una donna indossa una moderna protesi della mano nera e tocca delicatamente il dorso della mano artificiale con l’altra mano. La scena illustra l’uso di tecnologie mediche avanzate nella vita quotidiana.
Application

The development of robots – particularly humanoid systems – is increasingly attracting attention from science, industry, and the public. Robotic and prosthetic hands play a key role in this context. They are expected to resemble the human model as closely as possible in terms of function, form, and…

Contenuti raccomandati

Qui troverete dei contenuti esterni di YouTube relativi all'articolo. Cliccateci sopra per guardarli.

Acconsento alla visione di contenuti esterni. Sono consapevole che i miei dati personali potrebbero essere condivisi con piattaforme di terzi. Per maggiori informazioni fare riferimento alla nostra Informativa privacy policy.