La sostenibilità è uno dei valori fondamentali della nostra azienda. Una gestione attenta delle risorse e la riduzione di emissioni nocive sono quindi elementi chiave nella nostra gestione aziendale. FAULHABER contribuisce attivamente e notevolmente alla tutela dell'ambiente in modo indipendente e coscienzioso.
La tecnologia FAULHABER contribuisce già ad una gestione responsabile e sostenibile delle risorse naturali sviluppando sistemi di azionamento con un elevato grado di efficienza e un basso fabbisogno energetico. Ne traggono vantaggio i nostri clienti provenienti da un'ampia gamma di settori industriali come il settore medicale, la robotica o l'industria e l'automazione.
Al fine di preservare la ricchezza degli ecosistemi naturali per le generazioni future, FAULHABER si è posta l'obiettivo di raggiungere la sostenibilità e agisce di conseguenza. Dopo tutto, siamo consapevoli della nostra responsabilità nei confronti delle prossime generazioni e questo ci ha portati ad ancorare l'azione sostenibile alla nostra missione aziendale.
FAULHABER ha lavorato costantemente per molti anni per raggiungere l’obiettivo di zero emissioni di gas serra. Nella sede di Schönaich, ad esempio, è stata installata un'unità di cogenerazione che produce elettricità e calore e funziona in modo notevolmente più efficiente rispetto ai sistemi di riscaldamento convenzionali. In numerose sedi del gruppo aziendale sono stati installati e ampliati impianti fotovoltaici per la produzione di elettricità. L'elettricità supplementare richiesta proviene (ad eccezione di alcune sedi) da fonti rigenerative.
Le emissioni di CO₂ si verificano non solo nella produzione o nell’amministrazione ma anche durante i viaggi d'affari in auto o in aereo. Tutte le emissioni di gas serra sono calcolate sulla base dei consumi e la rispettiva quantità è compensata in altro modo.
Nell'organizzazione non-profit atmosfair, FAULHABER ha trovato un partner in grado di compensare le emissioni di gas serra inevitabili in modo mirato e volontario. Per ogni tonnellata di gas serra prodotti, FAULHABER dona un contributo economico a un progetto atmosfair finalizzato a ottenere energia pulita da residui agricoli in India. Questo progetto consente ai piccoli agricoltori di vendere gli scarti di coltivazione, in precedenza privi di valore, a una centrale elettrica a biomassa. In questo modo, i combustibili fossili vengono sostituiti da fonti energetiche rinnovabili, evitando di produrre emissioni di CO₂.
Grazie a questi interventi si è potuto raggiungere un importante traguardo: una produzione a emissioni zero. Dal 2020, tutte le sedi di produzione e sviluppo di FAULHABER Drive Systems in tutto il mondo sono a emissioni zero.
Il nostro obiettivo e impegno dichiarato è quello di migliorare costantemente il nostro bilancio ambientale. Il quadro di riferimento è dato dai requisiti della norma ISO 14001, soddisfatti da tutti i siti di produzione e sviluppo. A questo proposito, valutiamo regolarmente lo stato del nostro sistema di gestione ambientale. Esaminiamo le procedure e i processi tecnici nonché organizzativi per identificare i possibili punti deboli e adottare tutte le misure necessarie al fine di evitare impatti ambientali dannosi causati dalle nostre attività e dai nostri prodotti. Grazie a un uso responsabile delle fonti energetiche e delle materie prime nonché alla riduzione dell’inquinamento ambientale attraverso misure quali l’uso di imballaggi riciclabili, la rinuncia all’uso dell’aria compressa durante la produzione o il noleggio di biciclette per gli spostamenti, forniamo un importante contributo alla protezione dell’ambiente e delle risorse naturali.