Intégré aux puissants moteurs sans balais de la famille BX4 de FAULHABER, le nouveau contrôleur de mouvement BX4 IMC fait une entrée remarquée, avec des fonctions étendues et des performances exceptionnelles [...] pour les tâches de régulation locale ou pour les valeurs de consigne et réelles discrètes. Les 22xx…BX4 IMC compacts peuvent aussi bien sûr être combinés à de nombreux produits de la gamme FAULHABER, notamment [...] marquage CE obligatoire. Les moteurs sans balais dotés du nouveau contrôleur de mouvement intégré BX4 IMC sont disponibles en deux longueurs, ils disposent d’un rapport volume/performance hors pair et ...
Plus d'infotrois axes. Son coeur est composé d'un servomoteur C.C. sans balais avec technologie à 4 pôles de la série 2250 BX4 . Un codeur intégré avec capteur à effet Hall envoie un signal de position précis à la [...] les experts de FAULHABER directement à Tramelan pour cette application spéciale. Le servomoteur 2250 BX4 est le plus petit sur le marché capable de réaliser cette tâche complexe. Il satisfait également aux [...] autre MCDC 3002 S est utilisé en tant que noeud de capteur CANopen supplémentaire. Le moteur 2232 BX4 CxD a été utilisé pour les axes horizontaux. Ici, la totalité de la servo-électronique avec interface ...
Plus d'infofamille MC V3.0 MC 5010/5005 S MC 5004 P MC 3603 S MC 3001 B/P MCS 3242/3268 BX 4 MCS 3274 BP4 ainsi que le nouveau 22xx... BX4 IMC Les interfaces avec USB, CAN (interfaces supportées : HMS-IXXAT, Peak) ...
Plus d'infosystème de révolution lumineuse. » Les experts d'EMS ont identifié les moteurs sans balais de la série BX4 comme étant la solution optimale. Ils sont aptes à assurer la précision et la répétabilité souhaitées [...] beaucoup de souplesse aux changements du système. » Grâce à la conception compacte et légère des moteurs BX4 , le « poids idéal » a également été maintenu. Modèles 3D détaillés d'objets de musée Bien sûr, le ...
Plus d'infodu tout pour la production personnalisée automatique. Or c'est là l'un des objectifs de l'Industrie 4.0 et de l'Internet industriel des objets (IIoT) : les produits individuels doivent être conçus et équipés [...] FAULHABER jouent ici un rôle important. Ils détectent la rotation des moteurs sans balais de la série BX4 qui est utilisée par la carte mère du Prolynk pour effectuer l'odométrie, calculer la position du VGA [...] à la vitesse requise des pièces souvent très lourdes. En termes de rapport volume/couple, la série BX4 occupe une position de leader sur le marché mondial. Cette densité de puissance est un facteur clé ...
Plus d'infoAlmgren de Compotech. Finalement, c’est un moteur de la série BX4 de FAULHABER qui a été sélectionné : un servomoteur C.C. sans balais, à technologie 4 pôles et à couple élevé. Les moteurs sans balais sont équipés [...] excellent rapport prix/performance. Gyrolab xPlore contient trois moteurs sans balais de la série BX4, dont deux ont été montés sur une table linéaire. Ils assurent le déplacement horizontal du bras robotisé [...] échantillons sur le CD, directement à l’entrée de leur canal respectif. Équipé de moteurs sans balais BX4, le Gyrolab xPlore satisfait également aux exigences de vitesse : « Générer 112 points de données prend ...
Plus d'infoprocessus en cours. » 10 millions de cycles sans entretien Un servomoteur sans balais de la série BX4 de FAULHABER fournit la puissance pour chacune des étapes de travail. Outre le couple élevé, les points [...] surchauffe. » Une collaboration éprouvée Les experts en préhension de Zimmer Group savaient que le BX4 de FAULHABER répondrait à ces exigences, et pas seulement parce que la fiche technique du produit le ...
Plus d'infos de FAULHABER. Ici, les contrôleurs de mouvement , les servomoteurs C.C. sans balais de la série BX4 et les réducteurs planétaires forment un système d'entraînement qui sert à sortir et rentrer une languette [...] du préhenseur à aspiration le long d'une crémaillère, Magazino utilise des entraînements du type BX4 de FAULHABER. Avec une puissance de 62 watts, les servomoteurs C.C. sans balais fournissent des couples ...
Plus d'infocouples continus allant jusqu’à 168 mN pour le plus grand modèle. Il en est de même pour la série BX4. « Nous utilisons pour nos modules les moteurs de 22 mm ou 32 mm de diamètre, avec des couples continus [...] et 45 mm de diamètre. Cela permet de couvrir des couples de pointe et continus de 0,3 et 0,14 Nm à 4,0 et 2,6 Nm respectivement. L’inertie des charges peut être comprise entre 2,0 et 200 kgcm². La solution [...] adaptées. » Dans le cas des modules ForTorque, par exemple, les moteurs C.C. sans balais des séries B et BX4 de FAULHABER ont su convaincre. Les moteurs en technologie à deux ou quatre pôles sont extrêmement ...
Plus d'infola plus grande précision. En raison des exigences élevées, les moteurs FAULHABER, tels que la série BX4 avec contrôleur de mouvement intégré ou la gamme de servomoteurs C.C. linéaires , sont utilisés dans [...] la plus grande précision. En raison des exigences élevées, les moteurs FAULHABER, tels que la série BX4 avec contrôleur de mouvement intégré ou la gamme de servomoteurs C.C. linéaires, sont utilisés dans ...
Plus d'infode Schönaich. Pour le colorDoS, nous avons opté pour un servomoteur C.C. sans balais de la série BX4 de FAULHABER. » Position de montage du système de dosage colorDoS pour l'Allrounder 320 d'Arburg Un [...] Un positionnement précis grâce aux capteurs à effet Hall Parmi les points forts du moteur 3268...BX4 CS, on trouve, outre le couple élevé de 96 mNm, un faible encombrement, une durée de vie particulièrement ...
Plus d'infoet un contrôle de la vitesse précis. Des moteurs puissants, tels que ceux des familles FAULHABER BX4 ou BP4 et de la nouvelle série BXT , complétés par une large gamme de réducteurs, de codeurs optiques ...
Plus d'inforobots à conduite autonome indépendants sont un composant décisif du concept de l’« Intralogistique 4.0 ». Ils sont utilisés aussi bien pour le stockage que pour le prélèvement et la préparation de l'expédition [...] Comme unité d’entraînement, il est par exemple équipé de servomoteurs C.C. sans balais de la série BX4 avec contrôleur de mouvement intégré et réducteur planétaire . Lorsqu'elle est utilisée dans le préhenseur [...] bras du préhenseur est entièrement déployé. Avec un diamètre de seulement 32 mm et une longueur de 85,4 mm, les servomoteurs C.C. sans balais sont aussi très compacts. Cela permet de concevoir un préhenseur ...
Plus d'infoplateforme automatisée qui, suivant la configuration et l’équipement en place, peut atteindre jusqu’à 3 à 4 mètres. Un système de transport enchaîné de manière rigide en constitue la base, le reste de l'équipement [...] Les ingénieurs de STIWA font aussi des éloges similaires au sujet du moteur sans balais de la série BX4 2250 . Dans les portiques de l’automate compact, le moteur entraîne les unités pivotantes qui déplacent ...
Plus d'infoperformance élevée est assurée par un servomoteur C.C. sans balais à quatre pôles FAULHABER de la série BX4 . Ce moteur possède une densité de puissance optimisée très élevée. On obtient ainsi un couple et une [...] fiabilité et de longévité dans de nombreuses applications. » Servomoteurs C.C. sans balais avec Technologie 4- pôles. Électronique sur mesure Cependant, l'électronique de commande devait être adaptée aux exigences ...
Plus d'infoclasse affaires de l'Airbus A 319 sont montés et baissés par un moteur sans balais , notre modèle 3242 BX4 , qui pèse en tout 192 grammes. Les moteurs de FAULHABER se cachent aussi dans de nombreuses applications ...
Plus d'infocependant provoquer un bourdonnement. Avec les servomoteurs C.C. sans balais utilisés ici – 2232...BX4 SC pour les couveuses stationnaires et 3153...BRC pour les couveuses mobiles (toutes deux équipées ...
Plus d'infomécanique. Combiné à un contrôleur de mouvement intégré de la série CxD, le servomoteur sans balais 2232…BX4 répond à ces nouvelles exigences des techniciens de INCYTOИ ® ainsi qu'à toutes les autres, telles ...
Plus d'info