Carrière Presse Achat
Carrière Presse Achat
Moteurs brushless pour la climatisation dans les incubateurs

Une grossesse normale dure 40 semaines. Pendant ce temps, le bébé a tout ce dont il a besoin dans le ventre. Il reçoit de l'oxygène et des nutriments par le cordon ombilical ; le liquide amniotique et la chaleur du corps de la mère garantissent la température idéale. Les mouvements et les caresses de la mère ainsi que les bruits du corps et de l'extérieur fournissent les informations sensorielles si importantes pour le développement du cerveau. Une naissance prématurée prive le foetus de ces ressources importantes.
Grâce à la médecine néonatale moderne, le terme utilisé pour désigner les soins médicaux prodigués aux prématurés, les bébés ont de grandes chances de survie hors de l'utérus maternel à partir de la 25ème semaine de grossesse. Près de 80 % des prématurés peuvent même rattraper leur déficit de croissance en l'espace de deux ans et se développer parfaitement normalement.

Moteurs brushless pour la climatisation dans les incubateurs

Une chaleur constante primordiale pour la survie

Toutefois, durant les premières semaines et les premiers mois, ils ont besoin de soins complets et de l'environnement protecteur d'une couveuse. Celle-ci simule les conditions physiologiques normalement réunies dans le ventre de la mère. En plus des différentes possibilités d'aide à l'alimentation, elle offre avant tout une chaleur agréable et constante ainsi qu'une humidité uniforme de l'air.
Ce sont des paramètres décisifs dans la mesure où les organes de l'enfant sont plus ou moins sousdéveloppés, selon le temps qu'il restait avant le terme prévu. Le petit corps n'est pas encore en mesure de réguler lui-même sa température. En outre, les poumons ont souvent besoin d'air enrichi pour absorber suffisamment d'oxygène.
« L'air qui pénètre dans la couveuse a exactement la bonne température et le bon taux d'humidité, explique Ferhat Yıldız, PDG chez Tende Elektronik. L'air est transporté dans la couveuse au moyen d'une hélice logée dans un carter, une sorte de turbine. Ce ventilateur est un composant essentiel au bon fonctionnement de la couveuse et au bien-être du bébé. »
Mais la turbine ne doit pas juste fournir un débit d'air constant. En effet, la couveuse ne reste pas tout le temps fermée. Pour prodiguer les soins et les traitements au bébé et, bien entendu, pour le contact physique tout aussi important avec les parents, la couveuse est régulièrement ouverte complètement ou en partie. Le ventilateur crée alors un « rideau d'air » qui empêche considérablement la pénétration d'air plus frais. En même temps, il fournit plus d'air chaud pour compenser la baisse néanmoins inévitable de la température. Par conséquent, la vitesse de la turbine régule également la température dans la couveuse.

Moteurs brushless pour la climatisation dans les incubateurs
Entraînement électrique pour couveuses

La technologie silencieuse empêche les dommages auditifs

Le ventilateur et son entraînement électrique constituent toutefois une source de bruit très proche du petit corps. Tout comme les autres organes, les oreilles des prématurés ne sont pas encore entièrement développées, ce qui les rend particulièrement sensibles. Si le niveau sonore dépasse une certaine valeur relativement faible, il y a un risque de dommages auditifs permanents. Dans la mesure où la turbine fonctionne en continu, son bruit de fonctionnement doit être bien en deçà de cette valeur.

L'entraînement est donc soumis à une exigence claire : il doit fonctionner de manière aussi silencieuse que possible. Le moteur FAULHABER répond à cette exigence grâce, entre autres, à sa conception sans fer qui élimine la réluctance : les secousses qui se produisent inévitablement à chaque tour avec les moteurs électriques à armatures en fer ne se produisent pas ici. De plus, le bruit des interférences électromagnétiques est minimisé grâce à un contrôleur de vitesse intégré. La modulation de largeur d'impulsion (PWM) est une autre source de bruit : elle est utilisée pour allumer et couper l'alimentation électrique du moteur à intervalles très courts. La largeur d'impulsion, c'est-à-dire l'écart entre les opérations de commutation et leur durée correspondante, influence la vitesse et permet un contrôle précis. La PWM peut cependant provoquer un bourdonnement. Avec les servomoteurs C.C. sans balais utilisés ici – 2232...BX4 SC pour les couveuses stationnaires et 3153...BRC pour les couveuses mobiles (toutes deux équipées d'un contrôleur de vitesse intégré) – le bruit électrique est évité grâce à la très haute fréquence de la PWM et en renonçant à un fil conducteur séparé entre le moteur et l'électronique.

« L'équilibre parfait et les tolérances serrées des différentes pièces sont également déterminants pour la minimisation du bruit », explique Tiziano Bordonzotti. Chez FAULHABER, il a coordonné la coopération avec Tende Elektronik et organisé le développement de la solution spécifique au client. « Les excellentes caractéristiques de fonctionnement des moteurs sont le résultat de ce travail. » Le niveau sonore exceptionnellement faible des couveuses Tende Elektronik, de 42 à 45 dB seulement, ce qui correspond à un chuchotement ou à une musique douce, est dû en grande partie à ces moteurs. Un contrôleur de vitesse intégré garantit le contrôle précis et fiable des entraînements, ce qui contribue à maintenir des unités très compactes et légères, un aspect particulièrement important pour les couveuses mobiles.

Moteurs brushless pour la climatisation dans les incubateurs

Certification pour les technologies médicales

Ferhat Yıldız se félicite de la coopération : « FAULHABER nous a offert un accompagnement complet et a développé ce qui représente pour nous l'entraînement idéal. La haute qualité du moteur va de pair avec la haute qualité de nos couveuses. Le fait que l'installation de production du moteur possède les certificats ISO nécessaires pour les produits médicaux est un autre avantage pour nous, car cela nous permet d'installer ces composants sans efforts de certification supplémentaires. »

Comme l'explique le PDG, Tende Elektronik a commencé à produire des couveuses pour bébés prématurés en tant qu'équipementier pour d'autres entreprises dans les années 1990. La société, basée au sein du pôle technologique de l'Université d'Ankara dans la capitale turque, produit en son propre nom depuis trois ans. Elle exporte désormais ses produits dans des douzaines de pays. Yıldız est convaincu que ce succès est lié à l'accent clair mis sur la qualité et l'innovation : « Nous sommes par exemple la première entreprise au monde à intégrer directement la technologie Masimo Rainbow® SET aux couveuses. Cette technologie permet une surveillance non invasive très sensible des fonctions corporelles du nouveau-né. »

Au-delà du bien-être du petit patient, un autre aspect joue un rôle primordial. La couveuse fonctionne 24 heures sur 24 et les services de néonatologie veulent utiliser les appareils pendant de longues périodes. « Nous visons une durée de vie d'au moins dix ans, déclare le PDG. Les composants, y compris le moteur, doivent remplir leur fonction pendant une longue durée avec une fiabilité maximale. Nous savons pertinemment que les moteurs FAULHABER en sont capables. »

Produits

Servomoteurs C.C. sans balais
2232 ... BX4 SC
avec contrôleur de vitesse intégré, Technologie 4-pôles
Détails sur le produit
Fiche technique (PDF)
Servomoteurs C.C. sans balais
3153 ... BRC
avec contrôleur de vitesse intégré
Détails sur le produit
Fiche technique (PDF)
Informations complémentaires

Contenus recommandés

Vous trouverez ici des contenus externes de YouTube qui complètent l'article. Cliquez ici pour les regarder.

Je consens à ce que des contenus externes me soient montrés. Je suis conscient(e) que des données à caractère personnel peuvent être partagées avec des plateformes tierces. Pour plus d'informations, reportez-vous à notre politique de confidentialité.