Inkrementalgeber von FAULHABER messen die Wellendrehung und ermöglichen sowohl die präzise Drehzahlmessung als auch die hochgenaue Positionierung des Antriebs. Bei den meisten bürstenlosen DC-Motoren von FAULHABER werden vollständig integrierte analoge Hall-Sensoren angeboten, die die Funktion eines Inkrementalencoders ersetzen können. Für die anderen Motoren sowie für Anwendungen, die eine höhere Genauigkeit erfordern, stehen passende Inkremental-Drehgeber zur Verfügung. Sie sind äußerst kompakt aufgebaut und verlängern die jeweilige Antriebslösung nur minimal.
Drehgeber (engl. Encoder) erfassen die Drehbewegung einer Welle. Dabei unterteilen sie die Umdrehung in mehr oder weniger kleine Impulse, je nach ihrer Auflösung. Ein Inkrementalgeber erkennt nicht die absolute Position einer Motorwelle, sondern erfasst sie nur relativ in Bezug auf eine Referenzposition. Er zählt also mit, wie viele Impulse die jeweils aktuelle Position von der Referenz entfernt ist. Aus diesem Wert lassen sich Positionsdaten ableiten. Bei FAULHABER gibt es Inkremental-Drehgeber mit optischem und magnetischem Messprinzip.
Wie funktioniert ein magnetischer Inkrementalgeber?
Das Gerät erfasst Veränderungen eines magnetischen Felds mittels Sensoren. Ein Gebermagnet auf der Motorwelle liefert das Magnetfeld, das sich mit der Motordrehung bewegt. Die Sensoren sind auf der Platine des Encoders platziert und detektieren diese Drehbewegung.
Wie funktioniert ein optischer Inkrementalgeber?
Neben der Elektronik besteht ein optischer Inkrementalgeber aus drei wesentlichen Komponenten: Lichtquelle, Taktscheibe und Fotodetektor. Der gebündelte Lichtstrahl der Lichtquelle ist auf die Taktscheibe gerichtet, die sich mit der Motorwelle dreht. Die Scheibe ist in Felder mit unterschiedlichen optischen Eigenschaften unterteilt.
Bei reflektiven Encodern wechseln sich spiegelnde und schwarze Felder ab. Das Licht wird von den spiegelnden Feldern zurückgeworfen, Lichtquelle und Fotodetektor befinden sich auf derselben Seite der Taktscheibe. Lichtquelle, Fotodetektor und die Elektronik können hier auf derselben Platine oder sogar im selben Chip untergebracht werden, was eine besonders kompakte Bauform ermöglicht. Bei transmissiven Inkrementalgebern ist die Scheibe dagegen durch Schlitze unterteilt, durch die der Lichtstrahl hindurchfällt. Leuchte und Detektor sind hier getrennt.
In beiden Fällen erfasst der Fotodetektor die Lichtpulse von der Taktscheibe. Die Auswertung der Pulsabfolge liefert die Information über Drehzahl und relative Position. Optische Encoder zeichnen sich durch eine sehr hohe Positions- und Wiederholgenauigkeit und eine sehr hohe Signalgüte aus. Außerdem sind sie unempfindlich gegenüber magnetischen Störungen.
Wie sind Inkrementalgeber von FAULHABER aufgebaut?
Zwei Messprinzipien zur Auswahl
FAULHABER bietet Inkrementalgeber mit optischem oder magnetischem Messprinzip an. Bei den optischen Geräten wird ein Lichtstrahl von einer Taktscheibe in Pulse unterteilt. Diese werden von einem Fotosensor erfasst und dienen als Grundlage für das Encoder-Signal. Optische Inkrementalgeber von FAULHABER beruhen überwiegend auf dem reflektiven Verfahren, da dieses besonders kompakte Lösungen ermöglicht.
Magnetische Inkrementalgeber erfassen mithilfe von Sensoren die Veränderungen eines magnetischen Feldes infolge der Motordrehung.
Elektronik steigert Auflösung
Spezielle Elektronikbausteine verarbeiten die Impulse der optischen oder magnetischen Sensoren und generieren die standardisierten Ausgangssignale der Encoder. Sie können die Sensorsignale außerdem interpolieren. Dabei werden aus einem physikalisch gemessenen Impuls mehrere Impulse erzeugt. Die physikalische Auflösung des Inkrementalencoders kann damit um ein Vielfaches erhöht werden.
Die Encoder können mit zwei oder drei Kanälen ausgestattet sein. Geräte mit drei Kanälen ermitteln bei jeder Umdrehung einen Index. Bei optischen Gebern stammt er von einem abweichend gestalteten Feld auf der Taktscheibe, bei magnetischen von einem zusätzlichen kleinen Magneten oder einer Veränderung des bestehenden Magneten an einem definierten Punkt. Da ein Inkrementalencoder keine absoluten Positionen erfasst, sondern nur relative, ist zur Positionierung ein externer Sensor zur Referenzierung notwendig. Dabei wird einmalig eine absolute Position (Nullpunkt) durch den externen Sensor erfasst.
Line Driver eliminiert Störung
Die meisten Inkremental-Drehgeber von FAULHABER sind optional mit einem Line Driver ausgestattet, um elektromagnetische Störungen bei der Signalübertragung zu eliminieren. Solche Störungen können vor allem dann auftreten, wenn die Encoder-Signale über Strecken von 0,5 Metern Länge übertragen werden. Der Line Driver erzeugt für alle Kanäle ein zusätzliches differentielles Signal. Die Signale werden in der Steuerung mit einem Empfängerbaustein wieder zusammengeführt.
Typische Anwendungen für Inkremental-Drehgeber
Inkrementalgeber von FAULHABER sind in einem sehr breiten Anwendungsspektrum einsetzbar. Dank ihrer flexiblen, kundenspezifischen Anpassungsfähigkeit und der extrem kompakten Bauweise eignen sie sich besonders für Anwendungen in der Robotik, der Medizintechnik, der Fabrik- und Laborautomation sowie der Mess- und Prüftechnik.
Welche Variante die optimale Lösung bietet, hängt von den Einsatzbedingungen und den Anforderungen an die Genauigkeit ab.
Da magnetische Inkrementalgeber keine optischen Signale benötigen, sind sie unempfindlicher gegen Staub. Außerdem sind sie mechanisch einfacher und robuster als optische Encoder. Die meisten magnetischen Inkrementalgeber von FAULHABER sind modular aufgebaut und erlauben eine anwendungsspezifische Anpassung der Auflösung. Genauigkeit und Signalqualität der magnetischen Inkrementalgeber sind für den Großteil der Anwendungen ausreichend.
Optische Inkrementalgeber sind unempfindlich gegenüber magnetischen Interferenzen. Außerdem lässt sich über eine Taktscheibe eine höhere physikalische Auflösung erzielen als über einen Gebermagneten. Das ist die Grundlage für eine sehr hohe Positions- und Wiederholgenauigkeit und eine sehr hohe Signalqualität. So bietet FAULHABER z.B. einen optischen Inkrementalgeber an, dessen Taktscheibe eine Umdrehung in 625 Signalperioden unterteilt. Durch Interpolation kann daraus eine Impulszahl von 10.000 mit 40.000 einzelnen Flanken erzielt werden, was einer Winkelauflösung von 0,009 Grad entspricht.
Auswahl von Inkrementalgebern
Inkremental-Drehgeber sind immer Teil einer Antriebslösung und müssen zum Motor passen. Grundsätzlich wurden die Inkrementalgeber von FAULHABER für die Kombination mit ausgewählten Motorfamilien entwickelt. Für fast jeden Motor aus dem FAULHABER Portfolio steht so mindestens ein passender Inkrementalgeber zur Verfügung.
Für eine individuelle Beratung steht unser Vertriebsteam sehr gern zur Verfügung.
TechNews
Encoder
Pressemeldungen
Produktneuheiten
Beeindruckende Genauigkeit durch neueste Chiptechnologie
Schönaich – Mit dem Launch des IEP3 erweitert FAULHABER sein Portfolio um einen Inkrementalencoder, der dank neuester Chiptechnologie eine sehr hohe Auflösung und Genauigkeit erreicht. Mit gerade einmal 8 mm Durchmesser ist der IEP3 sehr leicht und kompakt und bietet dennoch eine Auflösung von bis…
Das Internet of Things macht es möglich, individualisierte Produkte automatisch herzustellen – bis hin zur Losgröße eins. Dabei bekommt der Weg des Bauteils durch die Montage eine ganz neue Bedeutung. In der adaptiven Maschinenplattform von Prolynk können Fertigungsmaschinen und...
Wer heute Symptome wie Husten, Fieber oder Kopf- und Gliederschmerzen spürt, sucht so schnell wie möglich Klarheit, ob er sich mit Corona, einer Erkältung oder der Grippe infiziert hat. Am einfachsten geht das per Abstrich. Anschließend kann die Probe ins Großlabor geschickt oder –...
Im Wandel hin zur Industrie 4.0 gewinnt die Simulation von Antriebssystemen zunehmend an Bedeutung. FAULHABER bietet nun mit einer Bibliothek für die Umgebung MATLAB SIMULINK® die Möglichkeit, im frühen Entwicklungsstatus das dynamische Verhalten eines FAULHABER Antriebssystems zu simulieren.
An dieser Stelle finden Sie externe Inhalte von YouTube, die den Artikel ergänzen. Zum Abspielen des Videos den Button klicken.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.