Karriere Presse Lieferanten
Karriere Presse Lieferanten
Bürstenlose DC-Motoren im micro Sensor-Schrauber systeme

Motorisierte Handgeräte

Die geschwungene Linie muss auf Anhieb sitzen, denn sie wird lebenslang vorgezeigt – beim Tätowieren gibt es nun mal keinen Radiergummi und keinen zweiten Versuch. Dank dem vibrationsarmen Motor von FAULHABER liegt das Tätowiergerät völlig ruhig in der Hand und lässt sich präzise führen. Ebenso präzise werden Mikroschrauben vom motorisierten Schrauber mit einem exakt bemessenen Drehmoment angezogen. Bei anderen Geräten wie der Reb- oder Baumschere liefern die Antriebe von FAULHABER die nötige Kraft über viele Stunden aus kleinstem Volumen.

Kein Roboter ist annähernd so vielseitig und flexibel wie die menschliche Hand. Das gilt auch für ihre „Steuerung“ durch Gehirn und Bewusstsein. Was die Vielseitigkeit ihrer Einsatzmöglichkeiten angeht ist diese Kombination einfach unschlagbar. Bei vielen Tätigkeiten kann die Hand jedoch Unterstützung gebrauchen. Das merkt man spätestens, wenn man ein größeres System-Möbelstück mit Dutzenden von Schrauben ohne Akkuschrauber zusammensetzen muss. Motorisierte Handgeräte sollen helfen und nicht belasten. Das heißt: möglichst geringes Gewicht, möglichst kleine Abmessungen, minimale Vibration, ruhiger und leiser Lauf. Je nach Einsatzart kann sehr viel oder sehr präzise eingesetzte Kraft gefordert sein. Elektroschrauber und elektrische Baumscheren müssen aus dem Stand Höchstleistung bringen und dann sofort wieder auf Null herunterfahren. Die Nadeln des Tätowiergeräts sind nicht selten über Stunden im ziemlich gleichmäßigen Dauereinsatz. Dabei darf das Handstück natürlich nicht heiß werden.

FAULHABER bietet für alle Arten von Handgeräten die optimale Antriebslösung an. Ihre grundlegende Stärke fällt hier in jeder Hinsicht ins Gewicht: Die Kleinstmotoren von FAULHABER erreichen höchste Leistungswerte bei kleinstem Volumen und minimaler Masse. Im umfassenden Zubehörportfolio aus Getrieben, Bremsen, Controllern, Encodern und mechanischen Anschlussstücken findet sich die passende Kombination für jede Anwendung.

Höchste Präzision und Zuverlässigkeit
Geringes Gewicht
Äußerst langlebig
Geringe Vibration und hohe Laufruhe
Bürstenlose DC-Motoren im micro Sensor-Schrauber systeme
Application

Jeder Heimwerker weiß intuitiv, wie man eine Schraube festzieht: Nach Gefühl. Im Hobbykeller reicht dies in der Regel aus, um das richtige Maß für das Anzugs-Drehmoment zu finden. In der industriellen Produktion dagegen sind die Anforderungen an eine sichere Schraubmontage sehr viel höher, denn es…

Empfohlene Inhalte

An dieser Stelle finden Sie externe Inhalte von YouTube, die den Artikel ergänzen. Zum Abspielen des Videos den Button klicken.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.