L'approche adoptée par MKT AG est d'expliquer la complexité du monde moderne d'une manière simple et de créer une expérience unique pour le visiteur. « Notre force réside dans le fait de fournir un résumé concis de faits techniques complexes et compliqués, tout en les rendant littéralement tangibles. », explique le président Alex Haschkamp.
Pour ses clients, MKT AG réalise des expositions uniques, des présentations multimédia, des installations interactives ou des modèles descriptifs où le spectateur est généralement invité à interagir.
Des idées visionnaires
Pour l'anniversaire de BMW Group, l'objectif était d'anticiper ce que serait la mobilité dans le futur. Les expositions des quatre marques principales, BMW, MINI, Rolls-Royce et BMW Motorcycle, ont été conçues pour transporter les idées visionnaires des développeurs sur la mobilité du futur. Intégrée au sein d'un concept de salle concentrique, une exposition cinétique numérique a été créée pour chaque marque afin de stimuler l'imagination des spectateurs. La narration, le son, la sculpture et le spectateur fusionnent ici au sein d'une vision de la mobilité du futur. Pour MINI, par exemple, la sculpture lumineuse numérique crée une interaction individuelle de couleurs avec les battements du coeur du visiteur, reflétant ainsi son caractère unique.
La fascination de la conduite
Dans l'espace consacré à BMW, une sculpture cinétique explique l'avenir de la mobilité à l'utilisateur. Un métamorphe suscite la fascination avec ses centaines d'écailles de carbone très fines, disposées en forme sphérique. Elles bougent avec élégance et fluidité et représentent l'agilité que les véhicules du futur devraient incarner, selon la vision des développeurs de BMW. Aujourd'hui déjà, la marque BMW est synonyme du pur plaisir de conduite. Les développeurs de BMW en sont convaincus : la fascination de la conduite continuera de s'intensifier à l'avenir. Les nouvelles technologies permettront un échange d'informations permanent et intuitif entre le conducteur et son véhicule. Ceci permettra d'étendre le champ de perception du conducteur et fera de lui un « Ultimate Driver », le pilote parfait.
FAULHABER à l'intérieur
MKT AG a réalisé la sculpture cinétique deux fois : une pièce comprenait 92 moteurs linéaires LM2070 de la marque FAULHABER, l'autre 42. « Le système de contrôle complexe devait fonctionner de manière silencieuse. », explique Axel Haschkamp de MKT AG. « Nous imaginions des mouvements dynamiques magnifiques. C'est la raison pour laquelle nous avons opté pour les entraînements de FAULHABER : ceux-ci relèvent le défi aisément et en toute fiabilité. » Le système de contrôle a été conçu à l'aide de contrôleurs de mouvement CANopen de FAULHABER. « La collaboration avec les experts du contrôle du mouvement de l'entreprise FAULHABER nous a permis d'optimiser les temps de cycle du système complet et d'obtenir des mouvements fluides fascinants. », indique Andreas Eiler, responsable de ce projet chez FAULHABER. Pour le métamorphe à 42 moteurs, le rayon de déplacement allait de 300 à 400 millimètres ; pour le modèle à 92 moteurs, il allait de 350 à 430 millimètres.


Une utilisation internationale
Au cours de l'année anniversaire de BMW, l'exposition « Iconic Impulses » a ravi les visiteurs de Munich, Pékin, Londres et Los Angeles.