Karriere Presse Lieferanten
Karriere Presse Lieferanten
DC-Motoren in Kameras zur Massentemperaturüberwachung

Infrarot-Optik und Restlichtverstärker

Die Bewohner sind aus dem brennenden Haus geflüchtet – bis auf einen. Zwei Feuerwehrleute wollen die Rettung in letzter Minute versuchen. Sie finden das Zimmer, doch dichter Rauch versperrt ihnen die Sicht. Dank einer Wärmebildkamera können sie trotz der Feuerhitze einen liegenden Körper anhand des Temperaturunterschieds erkennen – gerade noch rechtzeitig!

Anders als viele Tiere können wir den warmen Strahl von Infrarotlicht zwar auf kurze Entfernung auf der Haut spüren, aber eben nicht sehen. Die Wärmebildkamera „übersetzt“ diesen Frequenzbereich des Lichts für das menschliche Auge, der ihm ohne technische Hilfe verschlossen bleibt.

Es gibt verschiedene physikalisch-technische Methoden, dieses Licht in sichtbare Frequenzen zu übertragen. Grob formuliert wird das eintreffende Ursprungssignal von optischen Komponenten eingefangen und an ein optoelektronisches System weitergegeben, das sie umrechnet und als Lichtpulse im sichtbaren Frequenzbereich wiedergibt. Nach einem ähnlichen Prinzip wird schwaches Licht vom Nachtsichtgerät verstärkt.

Für Wärmebildkameras und Restlichtverstärker gibt es vielfältige Einsatzgebiete. Sie reichen von der Energie-Effizienzberechnung bei Gebäuden über die berührungslose Fiebermessung bis zur Jagd und militärischen Anwendungen. In jedem Fall werden immer elektromagnetische Wellen aufgenommen, gebündelt und gelenkt, ähnlich wie in der Fotografie und mit den gleichen optischen Elementen: Zum Fokussieren und Zoomen werden Linsen verschoben, Blenden eingestellt, Filter in Position gebracht und Verschlüsse betätigt.

Für solche Aufgaben sind DC-Kleinstmotoren der Serie 1524 ... SR mit Edelmetallkommutierung optimal geeignet. Schrittmotoren des Typs DM 0620 finden selbst in kleinstdimensionierten Mikro-Objektiven genügend Platz. FAULHABER bietet neben einer großen Auswahl von Motoren auch die dazu passenden Getriebe, Encoder und weiteres Zubehör an.

DC-Motoren in Kameras zur Massentemperaturüberwachung
Höchste Präzision und Zuverlässigkeit
Geringes Gewicht
Kosteneffizienter Positionierantrieb ohne Encoder
Extrem schnelle Richtungswechsel möglich für schnelles Fokussieren
DC-Motoren in Kameras zur Massentemperaturüberwachung
Application

Die Corona-Pandemie hat der ganzen Welt vor Augen geführt, was ein hochansteckendes Virus bewirken kann. Reisende haben ungewollt zu seiner Verbreitung beigetragen. Wenn man erkrankte Personen bereits bei der Ankunft am Flughafen erkennt, ist ein wichtiger Schritt zur Unterbindung einer möglichen…

Empfohlene Inhalte

An dieser Stelle finden Sie externe Inhalte von YouTube, die den Artikel ergänzen. Zum Abspielen des Videos den Button klicken.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.