FAULHABER überzeugte bei der 17. Runde der renommierten Wirtschaftsinitiativemit einem maßgeschneiderten Innovationsmanagement. Lothar Späth, Ministerpräsident des Landes Baden-Württemberg a. D., über ...
WeiterlesenIn diesem Jahr feiern wir nicht nur 75 Jahre FAULHABER und unser Standort in der Schweiz 60 Jahre. Auch unsere Kundenzeitschrift motion blickt auf 20 Jahre und damit 40 Ausgaben zurück. Als FAULHABER ...
WeiterlesenTrendsetter am Puls der Zeit Als er seine Erfindung 1958 zum Patent anmeldet und mit der Serienproduktion startet, hätte er sich wohl kaum träumen lassen, dass er damit Anwendungsentwicklern damals wi ...
WeiterlesenTatsächlich waren die Mitglieder des Entwicklungsteams absolute Amateure in Sachen Roboterentwicklung und künstliche Intelligenz. So arbeiteten sie sich in ihrer Freizeit von Grund auf in die Materie ...
WeiterlesenLöten und Schweißen sind uralte Verfahren zur Metallverbindung. Sie eignen sich auch für die moderne, automatisierte Fertigung hervorragend. Wichtig für reproduzierbare Ergebnisse sind dabei die Einha ...
WeiterlesenStünde der Gyrolab xPlore in einem Büro, könnte man ihn für einen großen Laserdrucker halten. Der Blick unter die Haube zeigt jedoch, dass sich darunter ein Labor im Miniaturformat verbirgt. Eine Plas ...
WeiterlesenDer Antriebsspezialist FAULHABER hat einmal mehr seine Kompetenz als Systemanbieter bewiesen und seine BXT-Flachmotorenbaureihe um passende Getriebe und integrierte Encoder sowie Speed Controller erwe ...
WeiterlesenEin typisches Beispiel für die Leistungsfähigkeit moderner Medizintechnik liefert das Anästhesiegerät Zeus Infinity Empowered (IE) von Dräger, das das komplette Spektrum – von der differenzierten Beat ...
WeiterlesenAls Henry Ford im Jahr 1913 die erste „moving assembly line“ installierte, steigerte er damit den Ausstoß seiner Autos auf das Achtfache – ein Quantensprung der Produktionseffizienz. Das erlaubte ihm ...
WeiterlesenWar der Apotheker früher für einen Großteil der Medikamente noch Hersteller im Sinne von mischen, anrühren und abfüllen, so wandelte sich das Bild der Apotheke in der Neuzeit zum spezialisierten Verte ...
WeiterlesenTesten und Impfen öffneten den Weg aus der Logik des Corona-Lockdowns und zur teilweisen Rückkehr in die Normalität. Allerdings stießen die Verantwortlichen mit ihren Maßnahmen zur Eindämmung der Pand ...
WeiterlesenPlatz 9 für das Münchner Team Unter dem Namen municHMotorsport arbeiten etwa 120 Studierende aus den verschiedensten Studiengängen, wie Fahrzeugtechnik, Maschinenbau, Wirtschaftsingenieurwesen, Inform ...
WeiterlesenAMR auf dem Vormarsch Transportlösungen für Material werden immer individueller und sollen zugleich möglichst vollständig automatisiert erfolgen. Mobile Roboterplattformen – in der Fachsprache: autono ...
WeiterlesenDer Natur nachempfunden Die Prothese wird als Grundkörper geliefert und kann durch den Orthopädie-Spezialisten vor Ort individuell auf die Körpermerkmale abgestimmt werden. Das ist heute bei gehobenen ...
WeiterlesenUm Elektronikfertigern weltweit eine noch wirtschaftlichere Lösung für die Platinenbestückung bieten zu können, hat Siemens die SIPLACE X-Serie entwickelt. Neben einer Bestückleistung von bis zu 80.0 ...
WeiterlesenDer Mensch fliegt zum Mond, er schickt Sonden bis zum Rand des Sonnensystems und darüber hinaus. In die Erde kann er aber höchstens einige tausend Meter vordringen. Um das Innere des Planeten zu erfor ...
WeiterlesenDer FAULHABER Chat ist während den üblichen Arbeitszeiten in verschiedenen Sprachen verfügbar (je nach Land unterschiedlich). Mit der Chat-Funktion integriert FAULHABER eine neues und modernes Kommuni ...
WeiterlesenAirbus hatte die Konzeption für den Flugbegleiter zunächst im Rahmen einer eigenfinanzierten Studie untersucht. Im August 2016 kam dann der Auftrag vom Raumfahrtmanagement des Deutschen Zentrums für L ...
Weiterlesen51 Teams aus 20 Ländern gingen beim zweiten CYBATHLON an den Start und stellten dabei nach jahreslanger Vorbereitung und Entwicklung ihre Assistenztechnologien im sportlichen Wettbewerb auf die Probe ...
WeiterlesenWas haben die aktuellen Zukunftstrends wie beispielsweise Detoxing mit Antriebstechnik zu tun? Das Wort stammt aus dem Griechischen und bedeutet „weg vom Gift“. Diesen Ansatz hat FAULHABER weitergedac ...
WeiterlesenZink schützt Stahl vor Rost. Die Autohersteller setzen für die Karosserien daher zum großen Teil verzinkte Bleche ein. Wurde die metallische Schutzschicht früher in der Regel galvanisch aufgetragen, s ...
WeiterlesenEr erreicht sowohl bei der Geschwindigkeit als auch beim Drehmoment hohe Leistungswerte. Seine besonders große Apertur hat einen Durchmesser von 40 mm! Der Antrieb zeichnet sich durch geringes Gewicht ...
WeiterlesenDie ViscoTec Pumpen- u. Dosiertechnik GmbH stellt Dosieranlagen und Dosierkomponenten für halbautomatische und vollautomatische Produktionsanlagen sowie Montageprozesse her. Mit den Mikrovolumendosier ...
WeiterlesenPflanzen benötigen neben Licht, Wasser und Spurenelementen nur sechs Nährstoffe: Phosphor, Kalium, Magnesium, Kalzium, Schwefel und Stickstoff. Letzterer, mit dem chemischen Symbol N bezeichnet, ist n ...
WeiterlesenZum Mond ist es ein Katzensprung, den mehrere Raumfahrtnationen demnächst wiederholen wollen. Schon mit den Mitteln der 1960er- und 1970er- Jahre hat die Reise zum Erdtrabanten nur rund drei Tage geda ...
WeiterlesenDer Markt der Medizintechnik wird ständig von neuen Trends geprägt und stellt darüber hinaus besondere Anforderungen an die Qualität und Reinheit der zum Einsatz kommenden Antriebe. Um die Produktions ...
WeiterlesenJeder Weinstock kann jedes Jahr Dutzende von Trieben bilden, aber nur ein oder zwei werden für die Produktion von Wein benötigt. Alle überflüssigen Triebe werden direkt am Ansatz abgeschnitten und die ...
WeiterlesenIn den 1920er Jahren war es der Konflikt zwischen der bereits etablierten elektrischen Antriebstechnik im städtischen Nahverkehr und der neu aufkommenden Telekommunikation, der zur Entwicklung der Fun ...
WeiterlesenEine erfolgreiche Behandlung der Zahnwurzel erfordert enormes Fachwissen, eine spezielle technische Ausstattung, besondere Instrumente und Materialien, viel Zeit und im wahrsten Sinne des Wortes sehr ...
WeiterlesenDie Vielfalt der Aufgaben, die von Robotern erledigt werden, ist inzwischen grenzenlos. Sie reicht vom Greifen und Halten über Manipulationen wie Klemmen und Schrauben bis zum Ausschäumen und Schweiße ...
Weiterlesen