Stampa Acquisti
Stampa Acquisti
Motori brushless selezione del prodotto prospettiva blu

Supporto tecnico per motori

Sono disponibili ulteriori informazioni su i nostri motori e le relative applicazioni. Per ricevere assistenza durante la messa in servizio di uno di questi motori, contattate il nostro servizio di assistenza qui. Per preventivi o informazioni generali sui nostri motori, come ad esempio i calcoli termici, contattate il nostro reparto vendite oppure inviate un'e-mail all'indirizzo info[at]faulhaber.com.

Domande frequenti

I vostri motori possono essere utilizzati a una tensione diversa da quella nominale?

Sì. In realtà, se riuscite a progettare il vostro dispositivo in modo da far funzionare il motore più lentamente (al di sotto della tensione nominale) questa è un’ottima cosa. Il funzionamento a tensioni inferiori (e dunque a velocità inferiori) vuol dire meno rimbalzi delle spazzole e minore usura delle spazzole / del commutatore per i motori a spazzole, minore consumo di corrente e una durata di vita più lunga per il motore. Dall’altro lato, laddove i requisiti in termini di dimensioni e prestazioni esigono maggiore coppia e/o velocità, è possibile sovraccaricare il motore. Ad ogni modo, se si sovraccarica il motore bisogna essere pronti a sacrificare una parte della durata di vita del prodotto.

Quanto durano i vostri motori e riduttori?

Questo varia a seconda della singola applicazione. Fattori come l’ambiente operativo, il ciclo di funzionamento, la potenza di ingresso e il modo in cui il motore o il motoriduttore è accoppiato al carico influenzano tutti in maniera diretta la durata di vita del prodotto. Anche i fattori legati alla progettazione meccanica dell’intero meccanismo, come il funzionamento del motore con arresti bruschi o la retroazione dei riduttori, influenzano la durata di vita del prodotto. In linea di principio, i motori a spazzole possono funzionare per diverse migliaia di ore se utilizzati alle condizioni nominali. Se la lunga durata di vita è uno dei criteri del vostro design il consiglio è di prendere in considerazione l’impiego di motori brushless. Generalmente l’unico limite della durata di vita di questi motori è l’usura dei cuscinetti a sfera. Se avete domande specifiche su questo punto la cosa migliore da fare è mettervi in contatto con noi e parlare con uno dei nostri ingegneri applicativi.

Qual è la corrente continua massima a cui il motore può essere esposto?

Questo può essere calcolato dalle specifiche riportate sulle schede tecniche del motore. Ecco come: 

Temperatura massima del rotore - Temperatura ambiente = Aumento di temperatura consentito. L’aumento di temperatura consentito diviso le resistenze termiche (sommando quella dal rotore all’alloggiamento e quella dall’alloggiamento all’ambiente) corrisponde alla potenza continua che può essere dissipata in W. 

Impostare questa potenza uguale alla corrente al quadrato x la resistenza dell’armatura. P = I x I x R consente di individuare I 

Nei nostri tutorial trovate tantissimi altri esempi su come eseguire le formule e i calcoli per i motori.

Qual è la differenza tra un «servomotore» e un motore standard?

Il termine «servo» implica la presenza di un circuito di feedback che adatta uno o più parametri operativi del motore come la velocità, la posizione e/o la coppia. I servomotori trovano impiego in sistemi a circuito chiuso, in cui contano la precisione e la ripetibilità. Nelle applicazioni in cui la precisione della posizione non è un fattore decisivo, i motori «standard» (ossia senza feedback) funzionano a «circuito aperto». Per saperne di più sui sistemi dotati di feedback e i loro vantaggi fate clic qui.

I motori e i motoriduttori di FAULHABER possono funzionare a batteria?

Sì. La bobina coreless brevettata da FAULHABER, che costituisce la base di tutti i motori coreless moderni, è progettata in modo tale che nel rotore non è presente ferro che si muove. A girare è solo la bobina di rame (attorno a un sistema magnetico stazionario). Questo conferisce al rotore una bassissima inerzia e gli consente di girare a dei livelli di corrente bassissimi; questo è perfetto per il funzionamento a batteria.

Siete in grado di assemblare un motore a mia scelta con un riduttore specifico scelto sempre da me? È possibile anche aggiungere cavi e terminazioni?

Sì. Disponiamo di una camera bianca in classe 100.000 per l’assemblaggio di motori e riduttori, la realizzazione di cavi, l’assemblaggio di circuiti stampati customizzati, particolari operazioni di saldatura e altri processi a valore aggiunto. Se avete esigenze particolari non esitate a contattarci.

Quali sono i fattori che influenzano la rumorosità del motore?

In generale, i nostri motori sono progettati per essere naturalmente silenziosi grazie alla scelta di determinati materiali, all’impiego di tecniche di progettazione proprietarie e al controllo dei processi di assemblaggio. Tuttavia, per la vostra applicazione dovrete tener conto anche di altri fattori tra cui, ad esempio, il modo in cui il motore è montato nel dispositivo, la velocità e il carico per il funzionamento del motore o il sistema di cuscinetti da utilizzare. Dal canto nostro, noi possiamo darvi consigli su come ridurre al minimo il rumore ma in realtà dovreste testare la vostra applicazione con tutti i motori prima di effettuare la scelta. Non esitate a contattarci se avete domande più specifiche.

Noto che questo motore ha due estremità dell’albero. È possibile averne solo una?

Sì, nella maggior parte dei casi è possibile. Quasi tutti i nostri motori (sia a spazzole, brushless che passo-passo) sono disponibili con albero di uscita singolo o doppio. Inviaci un modulo di contatto e riceverai informazioni specifiche sui prezzi e sulla disponibilità dei prodotti.

Posso aggiungere al nostro motore dei dispositivi di feedback e/o altri componenti?

Sì. I prodotti di FAULHABER sono progettati per accogliere un’ampia gamma di dispositivi supplementari. Tra questi troviamo riduttori a stadi, planetari o ad angolo retto, freni di arresto, encoder ottici o magnetici. Inviaci un modulo di contatto oppure contatta il tuo ingegnere applicativo FAULHABER di riferimento per ricevere informazioni più dettagliate o verificare la tua progettazione.

Mi potete inviare una curva caratteristica velocità/coppia di uno dei vostri motori?

Sì, possiamo farlo. Inviaci un modulo di contatto con la tua richiesta.

Note applicative

Prodotto

Categoria

Documento

Categoria

pdf

AN 001 - Stepper motor basics

Categoria: Essentials

Scegliere la lingua English Français

pdf

AN 002 - Reading and understanding a torque curve

Categoria: Essentials

Scegliere la lingua English Français

pdf

AN 003 - Drivers and controllers: how to drive a stepper motor?

Categoria: Essentials

Scegliere la lingua English Français

pdf

AN 004 - When and why using an encoder

Categoria: Essentials

Scegliere la lingua English Français

pdf

AN 005 - Stepper motors and Gearheads

Categoria: Product combination

Scegliere la lingua English Français

zip

AN 006 - Lead Screw

Categoria: Product combination

Scegliere la lingua English Français

pdf

AN 007 - Recommendations for soldering a cable on a stepper motor

Categoria: System setup

Scegliere la lingua English Français

pdf

AN 008 - Thermal behavior of a stepper motor

Categoria: Essentials

Scegliere la lingua English Français

pdf

AN 009 - Choosing the proper lubricant

Categoria: Modifications

Scegliere la lingua English Français

pdf

AN 010 - Cables and connectors options

Categoria: Product combination

pdf

AN 011 - Final quality control data

Categoria: Essentials

Scegliere la lingua English Français

pdf

AN 012 - Custom solutions (A and E number)

Categoria: Modifications

Scegliere la lingua English Français

pdf

AN 013 - Improving reliability: redundant stepper motor

Categoria: Essentials

Scegliere la lingua English Français

zip

AN 014 - Using the stepper motor HTML animation

Categoria: Essentials

Scegliere la lingua English Français

pdf

AN 015 - Microstepping

Categoria: Essentials

Scegliere la lingua English Français

pdf

AN 020 - Large DM Steppers connection

Categoria: System setup

Scegliere la lingua English Français

pdf

AN 021 - DM66200H – Cables and mounting flange

Categoria: Product combination

Scegliere la lingua English Français

zip

AN 022 - Torque and Temperature Calculator user guide

Categoria: Tools and Libraries

pdf

AN 132 - Speed Controllers for Motors with Analogue Hall Sensors

Categoria: System setup

Scegliere la lingua English Deutsch

pdf

AN 149 - Beckhoff TwinCAT 3 and FAULHABER MC V2.5/V3.0 CANopen

Categoria: PLC Setup

pdf

AN 150 - Getting started with FAULHABER EtherCAT

Categoria: PLC Setup

pdf

AN 151 - Feedback Control Tuning with Motion Manager 6.3 or higher

Categoria: System setup

pdf

AN 154 - Updating FAULHABER EtherCAT controller

Categoria: PLC Setup

pdf

AN 155 - Support of Third Party BLDC motors

Categoria: Third-party Components

pdf

AN 158 - Support of Absolute Encoders with SSI / BiSS-C interface

Categoria: Third-party Components

pdf

AN 159 - Position encoder on the load-side of a gearbox

Categoria: System setup

pdf

AN 161 - Omron PLC and FAULHABER V3.0 EtherCAT

Categoria: PLC Setup

pdf

AN 163 - Digital Hall Sensors

Categoria: Essentials

pdf

AN 164 - Codesys and FAULHABER V3.0 EtherCAT

Categoria: PLC Setup

pdf

AN 165 - Using BASIC Scripts of a FAULHABER Motion Controller V3.0

Categoria: System setup

pdf

AN 169 - TwinCAT 3 NC Axes and FAULHABER MC V3.0 EtherCAT

Categoria: PLC Setup

pdf

AN 171 - Kendrion and FAULHABER MC V3.0 EtherCAT

Categoria: PLC Setup

pdf

AN 174 - Setup and configuration of a CANopen sub-system

Categoria: PLC Setup

pdf

AN 176 - Tutorial on the MomanLib

Categoria: Tools and Libraries

pdf

AN 177 - Datasheet operating points of Speed Controller Systems

Categoria: System setup

pdf

AN 178 - Reduction of PWM motor power losses using additional inductances

Categoria: System setup

pdf

AN 182 - Using a separately activatable motor supply

Categoria: System setup

pdf

AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC

Categoria: Essentials

pdf

AN 184 - Adapter settings for Motion Control Systems

Categoria: System setup

pdf

AN 185 - Operating a MC V3.0 EtherCAT driver as a CODESYS SoftMotion drive

Categoria: PLC Setup

pdf

AN 186 - Operating a FAULHABER CO driver out of a CODESYS environment

Categoria: PLC Setup

pdf

AN 187 - Grounding, shielding and filtering - Installation of the drive system in the machine

Categoria: System setup

pdf

AN 188 - Settings for a RS232 network of Motion Controllers

Categoria: System setup

pdf

AN 189 - Designing a motherboard for a MC3001 Motion Controller

Categoria: System setup

pdf

AN 190 - Selection of a third-party motor driver

Categoria: Third-party Components

zip

AN 191 - Control MC V3.0 MotionController via RS232 an Arduino Library

Categoria: Tools and Libraries

pdf

AN 195 - Change from Motion Controllers V2.5 to V3.0 - CANopen interface

Categoria: System setup

pdf

AN 196 - Change from Motion Controllers V2.5 to V3.0 - Control via RS232 interface

Categoria: System setup

pdf

AN 197 - Best practice RS232 communication

Categoria: PLC Setup

pdf

AN 200 - SIN-COS interface and temperature sensor

Categoria: Essentials

pdf

AN 301 - Concerning Stroke and Rod Length for Linear DC-Servomotors

Categoria: Modifications

Tutorials

Tutorial motori passo-passo AM3248 group

Some of the recent research activities in the area of electric motor drives for critical applications (such as aerospace and nuclear power plants) are focused on looking at various fault tolerant motor and drive topologies.

leggi di più
Selezione di motori passo-passo FAULHABER

The lure of Microstepping a two-phase stepper motor is compelling. Visions of Microstepping a 1,8-degree hybrid stepper motor with 256 microsteps per full step flash in your mind.

leggi di più
Tutorials Faulhaber Stepper open 3D drawing

The use of stepper motors is an excellent choice. However, a key concern is step losses. Step losses can be prevented or corrected in most instances.

leggi di più
Selezione di micromotori CC FAULHABER

When selecting a Coreless Brush DC Motor for an application, or when developing a powered prototype, there are several basic motor physics principles which must be considered to produce a safe, well-functioning, sufficiently-powered precision drive system.

leggi di più

How-to-videos

Seleziona categoria di prodotto
Motori C.C.
Motori C.C. brushless
Motori con elettronica integrata
Motori passo-passo
Servomotori C.C. lineari

Altri video

Webinars

Seleziona categoria di prodotto
Motori C.C.
Motori C.C. brushless
Motori con elettronica integrata
Motori passo-passo
Servomotori C.C. lineari
Motori DC selezione del prodotto prospettiva blu

DC Motors best practice

EnglishFlag of GermanyGerman

Mostra di più
Webinar libreria di programmazione SIMULINK - Slider
TechNews
Controllo di posizione
Elettroniche di controllo
Encoder
Motori brushless CC
Test virtuali sui sistemi di azionamento

Come si comporterà realmente un azionamento in un'applicazione reale? Per i motori brushless CC di FAULHABER, possiamo rispondere a questa domanda senza alcun hardware. Recentemente sono stati salvati come moduli virtuali in una libreria e possono essere integrati in applicazioni modellate mediante…

Contenuti raccomandati

Qui troverete dei contenuti esterni di YouTube relativi all'articolo. Cliccateci sopra per guardarli.

Acconsento alla visione di contenuti esterni. Sono consapevole che i miei dati personali potrebbero essere condivisi con piattaforme di terzi. Per maggiori informazioni fare riferimento alla nostra Informativa privacy policy.