Lavora con noi Stampa Acquisti
Lavora con noi Stampa Acquisti

Attrezzature per la saldatura

Per quanto la brasatura e la saldatura siano tecniche antiche per unire tra loro i metalli, restano tuttora perfettamente valide per i moderni processi di fabbricazione automatizzati. Al posto del martello del fabbro, le industrie moderne ricorrono a metodi differenti come i fasci laser per unire tra loro i metalli. I sistemi di azionamento di FAULHABER assicurano la massima precisione ed affidabilità in qualunque processo di brasatura o saldatura. 

Le tracce più antiche delle tecniche di saldatura risalgono all'Età del bronzo, più di 2.000 anni fa, all'interno di casse realizzate in oro. Nell'Età del ferro, il genere umano ha appreso come saldare il ferro e nel Medioevo i fabbri usavano ancora i martelli. La saldatura moderna è stata inventata nel 19º secolo e ha già subito numerose innovazioni e conosciuto nuove tecnologie. L'ultima a livello temporale è stata l'introduzione del laser nei processi di saldatura.

I raggi laser possono sciogliere e addirittura vaporizzare i metalli in modo estremamente efficiente e preciso. Per questo la saldatura di lamiere sottili è diventata di dominio del laser. Sia nel caso della brasatura che della saldatura, i cordoni di saldatura sono sempre estremamente sottili, precisi e durevoli. L'elevata energia applicata in punti specifici consente di raggiungere velocità di saldatura incredibili. Ad ogni modo, queste performance richiedono un controllo e un posizionamento del laser ad altissima precisione.

Esistono diversi processi per brasature e saldature automatizzate. Indipendentemente che si tratti di brasatura, brasatura a induzione o saldatura a laser, il metallo d'apporto spesso è fornito sotto forma di filo. Ed è proprio questa la difficoltà. Il sistema deve fornire costantemente una lunghezza riproducibile di metallo d'apporto alla destinazione corretta ma deve farlo senza urtare o piegare il filo. L'alimentatore automatico di filo azionato da un micromotore controllato rappresenta un'altra applicazione importante in cui trovano impiego i nostri sistemi di azionamento altamente affidabili.

Sia che la vostra scelta ricada sul nostro motore passo-passo economicamente vantaggioso, o sul nostro motore DC con encoder ad alta risoluzione o ancora sul nostro motore brushless per operazioni di posizionamento altamente dinamiche, l'ampia e versatile gamma di prodotti di FAULHABER cerca sempre di offrirvi la soluzione di azionamento che soddisfi al meglio le esigenze della vostra applicazione di saldatura.

Controllo di posizione consente un nuovo approccio alla saldatura laser
Massima precisione ed affidabilità
Posizionamento altamente dinamico
Dimensione e peso ridotti
Controllo di posizione consente un nuovo approccio alla saldatura laser
Application

La saldatura di lamiere sottili è diventata di dominio del laser. Sia nel caso della brasatura che della saldatura, i cordoni di saldatura sono sempre estremamente sottili, precisi e durevoli. L'elevata energia applicata in punti specifici consente di raggiungere velocità di saldatura incredibili.…

Contenuti raccomandati

Qui troverete dei contenuti esterni di YouTube relativi all'articolo. Cliccateci sopra per guardarli.

Acconsento alla visione di contenuti esterni. Sono consapevole che i miei dati personali potrebbero essere condivisi con piattaforme di terzi. Per maggiori informazioni fare riferimento alla nostra Informativa privacy policy.