Avec environ 170 employés et une surface de production de 2 850 mètres carré, FAULHABER Motors Romania S.R.L est déjà présent à Jimbolia dans le județ de Timiș ( Roumanie) depuis 2005. Ce site de production est un élément essentiel du réseau de fabrication de FAULHABER Group. D'importantes activités manuelles qualifiées telles que l’assemblage de réducteurs, les processus d'équilibrage, ou encore la fabrication des bobinages pour les moteurs à armature en cloche de FAULHABER, y sont effectuées. L'éventail des prestations comprend aussi la fabrication de modules et l'assemblage de systèmes d'entraînement complets spécifiques aux clients.

Une entité de production conforme aux standards de FAULHABER
FAULHABER Group étend ce site afin de consolider la compétitivité du groupe à long terme. La délocalisation de nouveaux projets est l’une des principales raisons de cette mesure. L’extension couvrira une surface de 5 000 mètres carrés, dont 3 800 seront réservés à la production. Sur le reste de cette nouvelle surface se trouveront des entrepôts et les services administratifs.
Dans le projet de construction, la nouvelle entité repose sur une structure métallique équipée selon les standards de FAULHABER. Cette extension augmentera considérablement la capacité de production du site, ce qui permettra de satisfaire des demandes croissantes. Outre l'extension de la surface, le nombre d'employés du site sera également considérablement augmenté. Cette mesure permet donc aussi de créer de nouveaux emplois et de renforcer l’économie locale dans la région de Jimbolia.

De multiples possibilités de production
Le nouveau bâtiment apportera de multiples possibilités de production. En plus des modules pour les moteurs, il est également prévu de produire sur le site des moteurs et des produits finis tels qu’ils sont utilisés dans les secteurs les plus variés des technologies médicales, de l’aéronautique et de l’automatisation. D’autres lignes deproduits sont encore en cours de planification pour répondre aux besoins toujours changeants des clients.
L’agrandissement du site de production de Jimbolia est une étape essentielle pour FAULHABER Group, puisqu’il va permettre à l’entreprise de renforcer sa compétitivité sur le marché et de répondre à la demande croissante en produits de haute qualité. FAULHABER est convaincu que cette extension sera couronnée de succès et qu’elle aura un impact positif tant sur l’économie locale que sur les employés.





















![FAULHABER Tutorial Drive Time header [Translate to French:]](/fileadmin/_processed_/2/0/csm_support-tutorial-faulhaber-drive-time-header_a2b2841990.jpg)


















![faulhaber reçoit le prix de l'usine de l'année 2018, header [Translate to Français:]](/fileadmin/_processed_/8/4/csm_award-factory-of-the-year-2018-header_c7e00aab51.jpg)
![faulhaber nouvelles expansion en chine, en-tête [Translate to Français:]](/fileadmin/_processed_/f/5/csm_faulhaber-news-expansion-china-header_527e2e8020.jpg)
![faulhaber reçoit le prix du Top 100 des innovateurs, header [Translate to Français:]](/fileadmin/_processed_/b/1/csm_award-news-top-100-innovator-header_3fc6f3ed9a.jpg)