FAULHABER publie un livre spécialisé
Electromagnetic compatibility of electric miniature drives (Compatibilité électromagnétique des entraînements électriques miniature)
Schönaich. Dans de nombreux domaines d'application, les entraînements électriques miniatures font désormais partie de l'équipement de base nécessaire aux appareils techniques. Pour les développeurs d’électronique, le défi consiste à garder un œil sur les composants de l'électronique de puissance, des microcontrôleurs et des capteurs qui sont logés ensemble dans les plus petits espaces de l'entraînement électrique contrôlé, en termes de compatibilité électromagnétique (CEM), et à trouver des compromis acceptables pour le marché. Le nouveau livre spécialisé d'Andreas Wagener s'adresse aux utilisateurs et les aide à configurer leur appareil final en conformité avec la CEM en utilisant un entraînement miniature contrôlé comme composant.
Pour les développeurs d’électronique, le défi consiste à garder un œil sur les composants de l'électronique de puissance, des microcontrôleurs et des capteurs qui sont logés ensemble dans les plus petits espaces de l'entraînement électrique contrôlé, en termes de compatibilité électromagnétique (CEM), et à trouver des compromis acceptables pour le marché.
La publication d'Andreas Wagener donne tout d'abord un aperçu de la compatibilité électromagnétique (CEM) et des conditions générales actuellement applicables pour l'introduction sur le marché d’entraînements électriques miniatures. Dans la partie suivante, les effets, les voies de couplage et les méthodes d'essai pour les émissions d’interférences de la conversion d'énergie et l'immunité aux interférences des capteurs sont présentés. Les sources des différents types d’interférence émanant d’un contrôleur de moteur sont nommées et attribuées aux effets associés. Sur cette base, les mesures couramment utilisées en matière de CEM sont ensuite abordées pas à pas et leur efficacité est retracée par le biais du résultat des mesures.
L’ouvrage s'adresse aux utilisateurs et les aide à développer leur appareil final de manière conforme à la CEM avec un entraînement miniature contrôlé comme composant. En outre, les développeurs d’électronique apprennent les mesures de base nécessaires pour prendre en compte la CEM dès les premières phases du développement des contrôleurs de moteur pour les entraînements miniatures. Ainsi, aucun projet ne doit échouer pour cause de prise en compte (ou non) de la CEM.
Contenu
- Le défi de la CEM :
Sources d'interférences dans les entraînements électriques, composants de fréquence, suppression des interférences radio pour la CEM - Certification CE :
Directives UE relatives au fonctionnement d’entraînements électriques miniature et normes pertinentes - Émission d'interférences par les appareils :
Interférences conduites par câble, voies de couplage pour les perturbations électromagnétiques, méthodes de mesure et résultats de mesure typiques - Signaux d'interférence dans les entraînements contrôlés :
Comportement d’interférence d'un convertisseur CC-CC, comportement d'interférence d'un contrôleur de moteur - Limitation de l'émission d’interférences :
Voies de propagation, mise à la terre et blindage, acheminement des câbles, filtres et résultats des mesures - Immunité aux interférences des appareils :
Critères d'acceptation, effets, mesures - Mesures de CEM pour les entraînements miniature :
Contrôleurs de moteur intégrés, contrôleurs de moteur installés à l'extérieur, codeurs - Mesures supplémentaires pour accroître la robustesse :
Codage, signaux complémentaires (Line Drivers), robustesse des différentes interfaces
L’auteur
Andreas Wagener détient son diplôme d'ingénieur avec spécialisation dans le domaine des entraînements électriques de l'Université d'Erlangen et a soutenu sa thèse de doctorat (Dr.-Ing.) sur le sujet des entraînements hybrides à l'Université d’Ulm. Après plusieurs années chez dSPACE où il était responsable de l'intégration des systèmes de test HIL dans l'ingénierie des systèmes automobiles, il a rejoint l'équipe R&D de FAULHABER en 2007. Andreas Wagener est expert des applications de contrôle du mouvement.