FAULHABER Schönaich commence la vaccination
Vaccination directement dans l’entreprise
Environ un tiers du personnel de FAULHABER profite de la proposition de vaccination par le médecin de l’entreprise. Le 22 juin 2021, les premiers employés pourront être directement vaccinés contre la Covid dans l'entreprise. Il s'agit là d'un nouvel élément important dans la lutte contre la pandémie et pour la protection des employés de l'entreprise.
Lors d'un premier sondage, environ 200 employés du site de Schönaich ont exprimé leur intérêt à se faire vacciner directement sur leur lieu de travail. Cela va être mis en œuvre lors d’un total de quatre à six sessions. « FAULHABER est heureux de fournir les conditions cadre nécessaire pour cela », explique Andreas Melzer de l'équipe pandémie de l'entreprise. Outre la coordination des rendez-vous, cela implique de mettre à disposition des locaux adaptés afin que le médecin d'entreprise puisse travailler dans les meilleures conditions pour administrer les vaccins.
En coopération avec la pharmacie Alamannen de Holzgerlingen, un processus rapide et sans heurts devrait être assuré. Lors du premier rendez-vous le 22 juin, 66 employés de FAULHABER pourront recevoir leur première dose du vaccin. « Nous sommes fiers que notre personnel accepte si activement l'offre et que, en tant qu'entreprise, nous puissions ainsi apporter une contribution supplémentaire à la lutte contre la pandémie », ajoute M. Melzer.
Dès le début de la pandémie, la protection des employés a été une priorité absolue pour FAULHABER. Les mesures de protection comprennent l'application de mesures de distanciation et d'hygiène, la mise à disposition en permanence de masques médicaux et FFP2, l'installation de stations de contrôle pour la mesure de la température à l'entrée du personnel, des tests gratuits ainsi que l'utilisation systématique du travail à domicile là où cela est possible.
Avec ses produits, l'entreprise joue également un rôle important dans la lutte contre la pandémie : FAULHABER est un fournisseur essentiel de systèmes d'entraînement en tant que composants clés de bien des appareils médicaux des secteurs des technologies médicale et de laboratoire, tels que les respirateurs, les caméras infrarouges pour le contrôle de la température corporelle et les systèmes automatisés d'analyse d'échantillons ou de laboratoire.