Consumer
Elektronisch aangestuurde bewegingen zijn overal. Het assortiment aan miniatuurmotoren is al even breed als het scala aan mogelijke toepassingsgebieden. Met name op het gebied van microaandrijving biedt FAULHABER krachtige standaardproducten die zonder meer hun nut kunnen bewijzen in dagelijkse toepassingen.
De motoren zijn wat stiller en het tempo is wat lager. Afgezien daarvan, zijn er veel overeenkomsten tussen de Formule 1 en de Cybathlon-wedstrijd van ETH Zürich:
Er wordt gereden in een high-tech voertuig dat permanent wordt geoptimaliseerd door een team specialisten van topklasse. De wedstrijd is ook bedoeld om de verdere ontwikkeling van de technologie te bevorderen, waar mensen met een lichamelijke handicap van gaan profiteren. FAULHABER levert haar bijdrage met krachtige motoren in de rolstoel en als sponsor van het HSR-team.
Fiets
De fiets maakt vanzelfsprekend onderdeel uit van onze bewegingscultuur. Zo kan 97 procent van de Duitse bevolking fietsen. Ze gebruiken de fiets niet alleen voor fietsroutes in hun vrije tijd, maar fietsen ook op dagelijkse basis naar de supermarkt of het werk. Door de stijgende brandstofprijzen en de drukte op de wegen in de spits, zien vooral bewoners van grote steden de fiets als goed alternatief voor de auto. FAULHABER aandrijvingen worden hierin in verschillende onderdelen gebruikt.
Kinetische sculptuur "Project Anthozoa"
Vloeiende, levensechte bewegingen zonder koppelrimpel, een strak lineaire kracht-stroomverhouding, veel dynamiek en een exacte positiecontrole: dankzij deze eigenschappen zijn de lineaire DC-servomotoren van FAULHABER ideaal voor zeer precieze positioneringstaken. Of om een fascinerend kunstwerk tot leven te brengen. De kinetische sculptuur "Project Anthozoa" – een samenwerking tussen MKT AG, flying saucer GmbH en FAULHABER.
Kinetische sculpturen in een actief huis
Bladeren die bewegen in de wind, wolken die door de lucht glijden en golven die op en neer deinen. De evolutie heeft het menselijk oog zo ontwikkeld dat het deze constante veranderingen in de natuur ziet. De constante beweging, onvoorspelbaar in detail en "chaotisch" in de mooiste zin van het woord, blijkt goed te zijn voor onze geest. Waarom zouden een open haard of een aquarium anders zo'n ontspannend effect hebben? De kinetische sculpturen van Bert Schoeren volgen ook dat principe van chaotische beweging.
Pianomechaniek
Vandaag de dag worden van concertpianisten sportieve topprestaties verwacht. Vooral in de grote pianoconcerten verkennen pianisten vaak de buitengrenzen van de kracht in hun vingers en het mechaniek van de concertpiano. Natuurkundige en amateurpianist Antoine Letessier-Selvon wil deze grenzen verleggen, doormiddel van een lineaire motor van FAULHABER.
Kinetische sculptuur in de showroom
Ter gelegenheid van zijn honderdjarig jubileum organiseerde de BMW Group de expositie 'Iconic Impulses', met een spannende vooruitblik op de toekomst: Hoe ziet mobiliteit er over 100 jaar uit? Wat beweegt mensen? De technische implementatie van de internationale tentoonstelling werd uitgevoerd door het Zuid-Duitse MKT AG, dat gebruikmaakte van FAULHABER-aandrijvingen.
Golfkarretje
Een combinatie van lichaamsbeweging, ontspanning en sportieve uitdagingen, dat is wat golfers zoeken wanneer ze de baan op stappen. De belangrijkste metgezel van een golfer is een licht en wendbaar golfkarretje. De nieuwste modellen helpen hun gebruikers als e-Caddies, zoals de TiCad Liberty, het fantastische golfkarretje van TiCad. Deze karretjes worden aangedreven door micromotoren uit Schönaich.
meer
Stoelloze stoel
“Oh, mijn benen! Pff, mijn rug!” Dergelijke verzuchtingen hoor je vaak als mensen een dag lang hebben moeten staan. Zitten tijdens het werk is vaak niet mogelijk, omdat er geen stoel in de weg mag staan. Dus staan mensen voortdurend, vaak in ongemakkelijke houdingen. Dat beïnvloedt hun concentratie en prestatievermogen. Het kan ook leiden tot lichamelijke klachten en meer arbeidsverzuim, met name onder oudere medewerkers. De Zwitserse start-up Noonee heeft nu een even ingenieuze als eenvoudige oplossing ontwikkeld om benen en rug te ontlasten: de Chairless Chair. In tegenstelling tot andere exoskelet-concepten gaan de accu's van deze 'stoelloze stoel' niet slechts een paar uur mee, maar meerdere dagen. Dat is onder meer te danken aan motoren van FAULHABER.
Horlogebeweger
Het object zou zeker niet misstaan in een galerie of in een museum. Waarschijnlijk zou de continue beweging van horloges die rondom in elkaar grijpen daar worden geïnterpreteerd als driedimensionale metafoor voor het eeuwige raadsel van de tijd. Het bedrijf M&E is dan ook ontstaan nadat de oprichter een kunsttentoonstelling bezocht met een bijzondere sculptuur. Alexander Merklinger zag een beeldhouwwerk dat zich in zichzelf draaide en nam dit idee als inspiratiebron mee naar zijn werkplaats. Hier combineerde hij zijn ingeving met geraffineerde techniek en uitgelezen design, en ziedaar: een luxe product voor het topsegment van de markt. En het hart van deze horlogeopwinder wordt gevormd door een motor van FAULHABER, die de uurwerken van 's werelds meest verfijnde horloges in beweging houdt.
Design water dispenser
Water stands for life, refreshment, fun, and last but not least for artistic quality. The latter becomes ap-parent by looking at ancient wells, cascades, and other trick fountains. Nowadays, state-of-the-art technology allows you to bring the "art of water" into your house in superficially profane items such as fittings. Instead of considering fittings as an individual design objects, a special design emphasizes the combination between fitting and water. In support of this new design, handling also breaks the mold in the field of domestic electrical installation. Instead of conventional manual operation, miniature motors with gearing regulate the required water flow to the fitting in the background, discreetly and maintenance-free for years.
Soccer Robots
What looks like a gadget is often serious science with a significant potential for research as well as commerce. Unfortunately, the merits of such work are often underestimated, particularly in Germany. One of the exceptions to this is a research project conducted by the University of Freiburg in cooperation with adp Gauselmann GmbH, a subsidiary of the Gauselmann Group. Within the framework of a doctoral thesis by Thilo Weigel, the team developed a special piece of software for table soccer. It is designed to react intelligently to situa-tional moves that are made in the game.