Presse Einkauf
Presse Einkauf
DC-Motoren Messtechnik für Dosierpumpe

Halbleiter

Das zentrale technische Element unserer modernen Welt ist der Mikrochip. Von der Kaffeemaschine bis zum Kommunikationssatelliten gibt es praktisch nichts mehr, was ohne ihn funktionieren würde. Damit ist die Herstellung mikroelektronischer Bauteile eine Schlüsseltechnologie par excellence. In ihr spielen Motoren von FAULHABER bei allen wichtigen Schritten eine Rolle – vom Bearbeiten des Siliziumkristalls bis zur Bestückung von Leiterplatten.

Integrierte Schaltungen (ICs) werden in mehreren Schritten hergestellt. Am Anfang steht der Herstellungsprozess für Siliziumscheiben, die sogenannten Wafer. Diese dienen als Substratmaterial für ICs. Im nächsten Schritt, der Waferherstellung, werden elektronische Schaltkreismuster mit Hilfe eines lichtempfindlichen Polymers auf einen Wafer geschrieben. FAULHABER-Antriebe sorgen für die Ausrichtung der Linsen und die Positionierung des Wafers. Nach dem Schneiden in einzelne ungehäuste Halbleiterchips, die sogenannten Dies, werden diese gebondet und mit Harz ummantelt. Bei der SMD-Bestückung werden die Bauteile zu fertigen Produkten oberflächenmontiert. Dabei nehmen mehrere Köpfe in einem Durchgang mehrere Teile auf und bewegen sich dann an die Stelle der Leiterplatte, an der sich die passenden Aussparungen für die Anschlüsse des Chips oder eines anderen Bauelements befinden. Darauf platziert er die Chips, die später mit der Leiterplatte verlötet werden. Bei diesem Schritt hat die Präzision oberste Priorität, während zugleich extrem hohe Stückzahlen produziert werden müssen. Manche Maschinen schaffen über 100.000 Bauelemente pro Stunde. Da jede einzelne Leiterplatte gründlich geprüft wird, müssen die vollautomatischen Testmaschinen ebenfalls einen großen Durchsatz bewältigen.

FAULHABER-Antriebssysteme sind perfekt für Sie: Unsere hochdynamischen Antriebssysteme ermöglichen kurze Zykluszeiten bei hohen Beschickungsgeschwindigkeiten beispielsweise in SMT-Maschinen. Hochauflösende Encoder garantieren eine exzellente Positionier- und Bestückungsgenauigkeit, und die Langlebigkeit und das geringe Ausfallrisiko unserer Antriebssysteme sorgen für einen wartungsfreien Betrieb. Unsere breite Produktpalette, in der mehrere Antriebstechnologien zum Einsatz kommen, deckt ein breites Spektrum an Bewegungsaufgaben im Halbleiter-Handhabungsprozess ab.

Mikromotoren bringen Leiterplattenbestückung in Schwung
Exzellente Positionier- und Bestückungsgenauigkeit
Hohe Zuverlässigkeit und Lebensdauer
Wartungsfreier Betrieb
Ermöglichen kurze Zykluszeiten bei hohen Beschickungsgeschwindigkeiten
Hohe Leistungsfähigkeit bei kompaktem Design
Linearmotoren für präzise Bewegung der Roboter und in den Lasern
Application
Industrie & Automation
Vom Sandkorn zum Smartphone

Das zentrale technische Element unserer modernen Welt ist der Mikrochip. Von der Kaffeemaschine bis zu Kommunikationssatelliten gibt es praktisch nichts mehr, was ohne ihn funktionieren würde. Damit ist die Herstellung mikroelektronischer Bauteile eine Schlüsseltechnologie par excellence. In ihr…

Verwandte Artikel

Empfohlene Inhalte

An dieser Stelle finden Sie externe Inhalte von YouTube, die den Artikel ergänzen. Zum Abspielen des Videos den Button klicken.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.