Presse Einkauf
Presse Einkauf
4-poliger bürstenloser Motor von Faulhaber für Schunk-Greifer header

Elektrische Greifer

Das Aufnehmen von Gegenständen und das Ablegen an der richtigen Stelle ist eine Standardaufgabe, die in vielen Handhabungs- und Montageprozessen zu erledigen ist - aber nicht nur dort. Ob in der Elektronikproduktion, der Laborautomation, der Logistik oder der Uhrenherstellung: Greifer sind in jedem Industriezweig unverzichtbar. Bürstenlose Motoren von FAULHABER sind ideal für den Einsatz in Hochleistungsanwendungen im Überlast- oder Dauerbetrieb bei sehr hohen Lebensdaueranforderungen geeignet.

Ein kleiner Greifer, der zugleich schnell und stark ist. Pneumatische Greifer, eine der am häufigsten verwendeten Technologien, benötigen eine komplexe Infrastruktur, deren Bereitstellung für jeden Fertigungsschritt schwierig und kostenintensiv ist. Daher tendieren die Betreiber insbesondere von neuen Anlagen immer mehr dazu, auf diese zusätzliche Infrastruktur zu verzichten und ausschließlich elektrische Antriebssysteme einzusetzen. Elektrische Greifer müssen daher kostengünstig, effizient und leistungsstark sein und ein präzises und dynamisches Greifen gewährleisten. Darüber hinaus müssen sie intelligent und flexibel in Bezug auf Greifgeschwindigkeit, Greifkraft und Backenhub sein, um sich an verschiedene Kommissionieraufgaben anzupassen und Greiffehler zu erkennen. Auch die Lebensdauer ist sehr wichtig, da diese Systeme oft über mehr als 30 Mio. Greifzyklen hinweg zuverlässig arbeiten und mit einem Minimum an Wartung auskommen müssen. Vakuumgreifer wurden bislang ebenfalls pneumatisch betrieben, werden aber heute zunehmend durch Systeme ersetzt, die in der Lage sind, ein Vakuum unabhängig von Pneumatikleitungen durch elektrische Vakuumerzeuger herzustellen, die dezentral im Greifer angeordnet sind. Das Vakuum wird durch eine Vakuumpumpe erzeugt, in der ein integrierter bürstenloser DC-Motor durch die Rotation eines Gebläses einen Volumenstrom erzeugt.

Bürstenlose DC-Servomotoren von FAULHABER sind Ihre erste Wahl für elektrische Greifer, da sie eine kostengünstige Antriebslösung darstellen, insbesondere in Kombination mit integrierten oder kompakten externen Drehzahlreglern und Motion Controllern. Mit unseren Antriebssystemen können Sie verschiedene Industriestandard-Schnittstellen (RS232, CAN, EtherCAT) sowie hochauflösende Encoder für Ihre perfekte Greiflösung nutzen.

Bürstenlose DC-Servomotoren in servogesteuerten Greifbacken
Kosteneffektive Antriebslösung
Äußerst langlebig
Äußerst zuverlässig
Verschiedene branchentypische Schnittstellen
Hochdynamische Beschleunigung und Verzögerung
4-poliger bürstenloser Motor von Faulhaber für Schunk-Greifer header
Application
Bürstenlose DC-Motoren
Industrie & Automation
Präzision im GRIFF

Neuer Kleinteilegreifer von SCHUNK kommt ohne Druckluft aus Ein kleiner Greifer, der zugleich schnell und stark ist – das ging bisher oft nur mit Pneumatik. Denn mit Druckluft lässt sich viel Kraft praktisch ohne Zeitverzug übertragen. Doch die Druckluftversorgung braucht eine komplexe Infrastruktur…

Verwandte Artikel

Empfohlene Inhalte

An dieser Stelle finden Sie externe Inhalte von YouTube, die den Artikel ergänzen. Zum Abspielen des Videos den Button klicken.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.