L'approccio perseguito da MKT AG è spiegare la complessità del mondo moderno in modo semplice, creando ciononostante un'esperienza unica per il visitatore. «La nostra forza sta nel condensare aspetti complessi e articolati dal punto di vista tecnico e renderli tangibili nel vero senso della parola», spiega il presidente Alex Haschkamp.
Per i clienti, MKT AG realizza esposizioni uniche nel loro genere, presentazioni multimediali, installazioni interattive o modelli descrittivi, con cui l'osservatore è in genere invitato a interagire.
Idee visionarie
Per l'anniversario del BMW Group, l'obiettivo era quello di immaginare la mobilità del futuro. Le mostre per le quattro marche principali – BMW, MINI, Rolls-Royce e BMW Motorcycle – sono state concepite per trasporre le idee visionarie degli sviluppatori riguardo alla mobilità del futuro. Per ciascuna marca è stata creata una mostra digitale cinetica collocata in uno spazio concentrico, così da attivare l'immaginazione dell'osservatore. Qui, narrazione, suono, scultura e osservatore si fondono dando vita a una visione della mobilità futura. Per la MINI, ad esempio, è stata sviluppata una scultura di luce digitale, in cui i giochi di colori personalizzati sono sincronizzati con il battito cardiaco del visitatore, enfatizzandone così la sua unicità.
Il fascino della guida
Nello spazio dedicato al brand BMW, una scultura cinetica illustra al visitatore il futuro della mobilità. Centinaia di scaglie sottilissime di carbone, disposte in forma sferica, affascinano cambiando forma. Muovendosi con eleganza e fluidità, rappresentano l'agilità dei veicoli del futuro, secondo la visione degli sviluppatori BMW. Già oggi, il marchio BMW è sinonimo di puro piacere di guida. Il fascino della guida continuerà a crescere in futuro. Di questo ne sono certi gli ingegneri BMW. Le nuove tecnologie consentiranno al conducente di scambiare informazioni con il proprio veicolo in modo intuitivo e costante. Questo amplierà il suo campo di percezione rendendolo un «ultimate driver», un conducente perfetto.
FAULHABER all'interno
MKT AG ha realizzato la scultura cinetica due volte: la prima con 92 motori lineari LM 2070 di FAULHABER, la seconda con 42 sempre dello stesso produttore. «Il complesso sistema di controllo doveva funzionare in modo agile e silenzioso», racconta Axel Haschkamp di MKT AG. «Avevamo in mente movimenti aggraziati e dinamici. Abbiamo scelto gli azionamenti FAULHABER per la loro capacità di compierli senza sforzo e in modo affidabile». Il sistema di controllo è stato realizzato con i controlli di posizione CANopen di FAULHABER.
«In collaborazione con gli esperti del controllo di posizione di FAULHABER, è stato possibile ottimizzare i tempi di ciclo dell'intero sistema, rendendo possibili movimenti sinuosi ricchi di fascino», spiega Andreas Eiler, responsabile FAULHABER per il progetto. Per l'installazione con 42 motori, le corse avevano un raggio compreso fra 300 e 400 millimetri, nel modello con 92 motori il raggio andava da 350 a 430 millimetri.


Un uso a livello internazionale
Nell'anno del centenario di BMW, la mostra «Iconic Impulses» ha entusiasmato i visitatori di Monaco di Baviera, Pechino, Londra e Los Angeles.