Lavora con noi Stampa Acquisti
Lavora con noi Stampa Acquisti
FAULHABER Campaign Motion Manager 7 Keyvisual - Header

Chiunque si interessi dei principali temi di attualità si sarà sicuramente imbattuto nel termine «semplessità». Connubio dei termini «semplicità» e «complessità», a prima vista potrebbe sembrare composto da due elementi contrapposti. Questo termine racchiude essenzialmente il desiderio di far funzionare sistemi e programmi complessi in modo semplice e intuitivo e la facilità d'uso che ne deriva. In altre parole, mentre da un lato le applicazioni stanno diventando più complesse perché devono riuscire ad offrire un valore aggiunto e prestazioni sempre migliori, dall’altro devono anche essere facili da usare per gli utenti. Dietro tutto questo si cela un altro concetto legato alla vita quotidiana: la facilità d'uso si traduce in maggiore soddisfazione ed efficienza. La semplessità è diventata un megatrend e influenzerà in modo significativo le applicazioni future.

Prodotti analogici, tecnologie interconnesse, soluzioni digitali

Grazie all’ampia selezione dei prodotti offerti e alla tecnologia innovativa, le soluzioni di azionamento di FAULHABER offrono un ventaglio di possibilità sempre più grande. Qui troviamo ad esempio il fatto che nella tecnologia di automazione moderna le soluzioni interconnesse rappresentano attualmente lo stato dell’arte. I produttori di impianti si trovano ad affrontare la sfida di dover integrare gli azionamenti in sistemi eterogenei in cui servomotori da 50 W funzionano alla pari con azionamenti di diversi kilowatt di potenza. L'interfaccia da utilizzare per integrare la configurazione dell'azionamento e i requisiti da soddisfare vengono adattati appositamente all'applicazione. Indipendentemente dalla complessità del sistema, quest’ultimo deve restare comunque facile da usare e da mettere in servizio.

Come si può semplificare l'uso di soluzioni di azionamento ai fini della semplessità?

Fondamentalmente, FAULHABER soddisfa le esigenze di sistemi eterogenei grazie a un'assistenza sui prodotti notevolmente ampliata. Gli utenti dei settori della robotica e dell'ingegneria meccanica conoscono approfonditamente i loro processi specifici, sono piuttosto i dettagli della configurazione degli azionamenti che non sempre fanno parte delle loro competenze specifiche. Per questo è fondamentale che la messa in servizio sia il più semplice possibile - ed è qui che entra in gioco il software gratuito FAULHABER Motion Manager. Questo software fornisce agli utenti un supporto completo per la messa in servizio e la configurazione dei sistemi di azionamento FAULHABER. L’interfaccia grafica utente rende possibili procedure uniformi e intuitive indipendentemente dalla famiglia di prodotti e dall’interfaccia utilizzata.

Semplicità di gestione a tutto campo - con Motion Manager 7

Oltre a un'area ridisegnata per facilitare la messa in servizio e la configurazione dei sistemi di azionamento, il nuovo Motion Manager 7 comprende anche vari strumenti per controllare e monitorare il comportamento dell'azionamento, un ambiente di sviluppo per i programmi di sequenza e un'area di manutenzione per la diagnostica e gli aggiornamenti del firmware. Grazie alla nuova interfaccia grafica dal design accattivante e alle nuove funzioni, la configurazione e l’uso diventano un gioco da ragazzi. L’interfaccia grafica utente rende possibili procedure uniformi e intuitive indipendentemente dalla famiglia di prodotti e dall’interfaccia utilizzata. Per di più, qualora ci fosse bisogno di assistenza più approfondita o di risposte a domande specifiche si può ricorrere al servizio di manutenzione a distanza. Inoltre, per programmazioni personalizzate e casi applicativi specifici ci si può rivolgere al supporto MC di FAULHABER.

Il software Motion Manager 7 supporta i seguenti controlli : La famiglia MC V3.0

  • MC 5010/5005 S
  • MC 5004 P
  • MC 3603 S
  • MC 3001 B/P
  • MCS 3242/3268 BX 4
  • MCS 3274 BP4
  • così come il nuovo 22xx... BX4 IMC

Sono supportate anche le interfacce con USB, CAN (interfacce compatibili: HMS-IXXAT, Peak) e RS232 (COMx).

Contenuti raccomandati

Qui troverete dei contenuti esterni di YouTube relativi all'articolo. Cliccateci sopra per guardarli.

Acconsento alla visione di contenuti esterni. Sono consapevole che i miei dati personali potrebbero essere condivisi con piattaforme di terzi. Per maggiori informazioni fare riferimento alla nostra Informativa privacy policy.