Presse Einkauf
Presse Einkauf
DC Motoren für Hochgeschwindigkeitsdiagnosen

Laboranalyse

Die Automatisierung ermöglicht die Analyse einer großen Zahl von Proben in Laboratorien und führt zu schnelleren Ergebnissen, weniger Fehlern, weniger Personal und einem weitaus höheren Durchsatz als dies in herkömmlichen Laborbetrieben, in denen viele manuelle Tätigkeiten durchgeführt werden, der Fall ist. Für einen reibungslosen Betriebsablauf sind natürlich hochpräzise und dynamische Antriebslösungen notwendig. Deshalb sind FAULHABER-Antriebssysteme in jedem Schritt der Analyse zu finden.

Zwar ist es möglich, vor allem mit fahrbaren Probenwagen, die einzelnen Schritte für jede Probe zu durchlaufen, doch beginnt der Prozess üblicherweise mit der Vorbereitung von Blutproben in farblich gekennzeichneten Reagenzgläsern. Ein Barcode auf der Probe wird gescannt und die gewünschte Analyse identifiziert. Einige Proben werden möglicherweise auch zentrifugiert, um die verschiedenen Blutbestandteile zu trennen. Die Probenpräparation kann Hunderte oder Tausende von exakt dosierten und ultrapräzisen Zugaben von Reagenzien erfordern, eine Aufgabe, die unmöglich manuell zu bewältigen ist.

Während der Analyse wird die Probe teilweise entnommen und die verbleibende Probe wieder versiegelt und archiviert. Die extrahierte Probe wird für die eigentliche Analyse in ein Reaktionsgefäß überführt, zum Beispiel auf eine Testplatte oder eine Petrischale. Beim anschließenden Versuchsablauf wird die Antriebstechnik hauptsächlich für Prozesse wie Pipettieren, Liquid Handling, Mischen und Rühren gebraucht. Das hochpräzise Analysesystem arbeitet unermüdlich, unterbrechungsfrei und mit konstanter Geschwindigkeit, was die Sicherheit der Befunde erhöht und die Kosteneffizienz im Labor steigert.

Besonders geeignet sind die extrem hochdynamischen FAULHABER-DC-Kleinstmotoren beispielsweise die Serien 1524 SR und 2224 SR, die wie alle FAULHABER-DC-Motoren aufgrund der eisenlosen, selbsttragenden Kupferspule mit Schrägwicklung ein geringes Gewicht aufweisen und deutlich kleiner sind als andere Antriebe mit vergleichbarer Leistung. Dies ist insofern wichtig, als der Antrieb, der den Greifarm oder den Pipettierkopf aufwärts und abwärts bewegt, in der Regel in die mobile Komponente integriert ist, die so leicht und kompakt wie möglich sein muss.

Im Labor sind eine lange Lebensdauer und ein zuverlässiger Betrieb sehr wichtig, da Geräte für die In-vitro-Diagnostik einen strengen Zertifizierungsprozess durchlaufen müssen. Bei FAULHABER ist dies durch den langen Produktlebenszyklus unserer Antriebskomponenten gewährleistet.

DC Motoren für Hochgeschwindigkeitsdiagnosen
Komplettlösungen aus Motor, Getriebe, Encoder und Steuerung
Kompakte Bauform und leichtes Gewicht für hochdynamische Bewegungen in den Automaten
Breites Produktspektrum an rotativen und linearen Motoren
DC Motoren für Hochgeschwindigkeitsdiagnosen
Application
DC Motoren
Laborautomation
In-Vitro Veritas. Highspeed Diagnostik, automatisch fehlerlos.

In Analyselaboren werden täglich unzählige Proben getestet. Die Vorteile der Automatisierung in diesem Bereich liegen auf der Hand: Sie ermöglicht schnellere Ergebnisse, höheren Durchsatz, geringere Fehleranfälligkeit und weniger Personalkosten. Um für einen reibungslosen Ablauf zu sorgen, kommt es…

Verwandte Artikel

Empfohlene Inhalte

An dieser Stelle finden Sie externe Inhalte von YouTube, die den Artikel ergänzen. Zum Abspielen des Videos den Button klicken.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.