Press Inkoop
Press Inkoop
About FAULHABER Recycling

Rücknahmekonzept Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE)

In Deutschland wurde die WEEE-Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronikaltgeräte im Gesetz über das Inverkehrbringen, die Rücknahme und die umweltverträgliche Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten (ElektroG) umgesetzt. Hersteller, Vertreiber und Importeure, die in Deutschland Elektro- und Elektronikgeräte in Verkehr bringen, verpflichten sich bei der Stiftung elektro-altgeräte register (Stiftung ear) zu registrieren. Die Dr. Fritz Faulhaber GmbH & Co. KG ist unter der WEEE-Reg-Nr: DE 67621103 registriert und kennzeichnet alle Produkte, die nach dem 13. August 2006 in Verkehr gebracht wurden, in Übereinstimmung mit der Anlage II des ElektroG mit der durchgestrichenen Abfalltonne. Abfall aus Elektro- und Elektronikgeräten mit der entsprechenden Kennzeichnung ist getrennt vom Hausmüll zu entsorgen.

Entsorgung der B2B-Altgeräte

Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) die ausschließlich in anderen als privaten Haushalten genutzt werden bzw. jedenfalls gewöhnlich nicht in privaten Haushalten genutzt werden (sog. B2B-Geräte) dürfen nicht über die kommunalen Sammel- und Rücknahmestellen entsorgt werden.  

Dr. Fritz Faulhaber GmbH & Co. KG bietet Geschäftskunden in Deutschland die Möglichkeit ihre alten B2B-Elektro- und Elektronikgeräte, die sie bei Dr. Fritz Faulhaber GmbH & Co. KG erworben haben, gegen Entgelt zurückzugeben, damit die Wiederverwendung, das Recycling und die umweltgerechte Entsorgung gewährleistet wird. Um die Rückgabe eines B2B-Altgerätes zu veranlassen, nutzen Sie bitte das untenstehende WEEE-Rücksendeformular. Bei Fragen zu den Kosten der Rücknahme Ihrer B2B-Geräte wenden Sie sich bitte direkt an WEEE-Ruecknahme[at]FAULHABER.de. Der von Dr. Fritz Faulhaber GmbH & Co. KG angebotene Service ist ein Standardservice für die Abholung vor Ort. 

About FAULHABER Recycling

Rücksendeformular für die Rückgabe von B2B-Elektro- und Elektronikgeräten in Deutschland

Im Falle einer Abweichung von den in diesem Rücksendeformular angegebenen Gerätedaten/Mengen bei der Abholung durch den Entsorger behält sich der Entsorger das Recht vor, die Abholung dieser Geräte abzulehnen. Bringt der Entsorger die Geräte zum Recyclinghof und entsprechen diese nicht dem beschriebenen Zustand, übernimmt Ihr Unternehmen die anfallenden Mehrkosten für den Transport und/oder das Recycling dieser Geräte auf einem Recyclinghof. 

Unser Entsorgungsdienstleister wird sich mit Ihnen in Verbindung setzen, um ein Abholdatum und eine Abholzeit zu vereinbaren. Die Kosten der Entsorgung hat der Kunde zu tragen. Stellen Sie hierzu bitte im untenstehenden Formular eine Rechnungsadresse bereit. 

 

Verbindliche Abholbedingungen: 

Geräte müssen im Erdgeschoss verpackt oder auf einer Palette zur Abholung bereitstehen. 

Allgemeine Unternehmensinformationen
Hauptansprechpartner
Ersatzansprechpartner
Rechnungsadresse
Gerät(e) für die Abholung
Wenn Sie mehr als 3 Produkte zurücksenden möchten, füllen Sie bitte ein weiteres Formular aus.
Detaillierte Informationen zum Umgang mit personenbezogenen Daten finden Sie unter: Datenschutzerklärung

Nächste Schritte

  1. Löschen Sie alle persönlichen Daten auf dem/den Elektro- bzw. Elektronikgerät/en 
  2. Entnehmen sie Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Elektroaltgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Elektroaltgerät entnommen werden können, vor der Abgabe vom Elektroaltgerät. 
  3. Verpacken Sie das Gerät/die Geräte und stellen Sie diese zur Abholung bereit. ACHTUNG: Falls eine Verpackung des Gerätes/der Geräte aufgrund der Dimensionen nicht möglich ist, vermerken Sie dies bitte bei „Besondere Hinweise“  
  4. Um die Rückgabe eines unserer B2B-Geräte Altgeräte zu veranlassen, nutzen Sie bitte dieses Formular unseres Dienstleisters 1cc GmbH, Max-Eyth-Str. 35, D-71088 Holzgerlingen und senden dieses vollständig. 

Bitte beachten Sie, dass eine Abholung nur erfolgen kann, wenn alle Angaben vollständig und ordnungsgemäß eingetragen sind.  

Mit dieser Rücknahme kommt Dr. Fritz Faulhaber GmbH & Co. KG seinen Herstellerpflichten gemäß § 19 Absatz 1 ElektroG nach.  

Die Koordination der Rücknahme wird von unserem Dienstleister 1cc GmbH übernommen. Bei Fragen zur Rücknahme wenden Sie sich bitte direkt an die 1cc GmbH unter folgender E-Mail-Adresse: compliance[at]1cc-consulting.com. Mit diesem Formular erklären Sie sich als Kunde der Dr. Fritz Faulhaber GmbH & Co. KG damit einverstanden, dass wir alle notwendigen Daten an die 1cc GmbH und ein entsprechendes Entsorgungsunternehmen weiterleiten. 

Aanbevolen inhoud

Hier vindt u externe materialen van YouTube bij dit artikel. Klik om ze te bekijken.

Ik ga ermee akkoord om externe inhoud te zien. Ik ben me ervan bewust dat mijn persoonlijke gegevens kunnen worden gedeeld met externe platformen. Raadpleeg voor meer informatie ons privacybeleid.