Seit 2005 ist die FAULHABER Motors Romania S.R.L mit rund 170 Mitarbeitenden auf einer Produktionsfläche von 2.850 Quadratmetern in Jimbolia, im Landkreis Timis in Rumänien, tätig. Die Produktionsstätte ist ein wichtiger Bestandteil des Fertigungsverbunds der FAULHABER-Gruppe. Wichtige qualifizierte manuelle Tätigkeiten wie Getriebemontage oder Wuchtprozesse werden dort durchgeführt, und auch Wicklungen für FAULHABER Glockenankermotoren werden dort hergestellt. Zudem umfasst das Leistungsspektrum auch die Herstellung von Baugruppen sowie die Montage von kundenspezifischen Komplettantriebssystemen.

Produktionshalle nach FAULHABER-Standards
Um die Wettbewerbsfähigkeit der FAULHABER-Gruppe langfristig zu sichern, erweitert das Unternehmen diesen Standort. Die Verlagerung neuer Projekte ist einer der Hauptgründe für diese Maßnahme. Die Erweiterung umfasst eine Fläche von 5.000 Quadratmetern, wobei 3.800 Quadratmeter für die Produktion vorgesehen sind. Der Rest der Fläche wird als Lagerfläche sowie für die Verwaltung genutzt.
Die bauliche Planung sieht die neue Produktionshalle auf einer Metallkonstruktion vor, die nach den FAULHABER-Standards ausgestattet ist. Durch diese Erweiterung wird die Produktionskapazität des Standorts erheblich gesteigert, um den wachsenden Anforderungen gerecht zu werden. Neben der Erweiterung der Fläche wird auch die Mitarbeiterzahl des Standorts deutlich erhöht. Diese Maßnahme schafft neue Arbeitsplätze und stärkt die lokale Wirtschaft in der Region Jimbolia.

Vielfältige Produktionsmöglichkeiten
Das neue Gebäude wird vielfältige Produktionsmöglichkeiten bieten. Neben Baugruppen für Motoren werden dort Motoren und Fertigprodukte hergestellt, die in verschiedenen Branchen wie Medizin, Luftfahrt und Automatisierung Anwendung finden. Darüber hinaus sind weitere Produkte in Planung, um den sich stetig wandelnden Kundenbedürfnissen gerecht zu werden.
Die Erweiterung des Produktionsstandorts in Jimbolia ist ein wichtiger Schritt für die FAULHABER-Gruppe, um ihre Wettbewerbsfähigkeit auf dem Markt zu stärken und die steigende Nachfrage nach hochwertigen Produkten zu erfüllen. FAULHABER ist zuversichtlich, dass die Erweiterung erfolgreich umgesetzt wird und positive Auswirkungen sowohl auf die lokale Wirtschaft als auch auf die Mitarbeitenden haben wird.


















![FAULHABER Tutorial Drive Time header [Translate to German:]](/fileadmin/_processed_/2/0/csm_support-tutorial-faulhaber-drive-time-header_a2b2841990.jpg)






![FAULHABER Street header 3000x3000 [Translate to Deutsch:]](/fileadmin/_processed_/1/3/csm_faulhaber-strasse-header_9724258a37.jpg)











![faulhaber erhält Auszeichnung zur Fabrik des Jahres 2018, header [Translate to Deutsch:]](/fileadmin/_processed_/8/4/csm_award-factory-of-the-year-2018-header_c7e00aab51.jpg)
![faulhaber news expansion in china, header [Translate to Deutsch:]](/fileadmin/_processed_/f/5/csm_faulhaber-news-expansion-china-header_527e2e8020.jpg)
![faulhaber erhält den Top-100-Innovator-Award, header [Translate to Deutsch:]](/fileadmin/_processed_/b/1/csm_award-news-top-100-innovator-header_3fc6f3ed9a.jpg)