Presse Einkauf
Presse Einkauf
Gebäude von FAULHABER MICROMO LLC, Clearwater, FL

Ein Kompetenzzentrum für Komplettlösungen

Was mit einer Idee und einer Firmengründung vor über 60 Jahren begann, ist heute eine wichtige Größe auf dem nordamerikanischen Markt für leistungsfähige Antriebssysteme. Ausgestattet mit einer großen Produktion, einer umfangreichen Maschinenwerkstatt sowie einem eigenen Test-Labor ist in Clearwater fast alles möglich: von der Entwicklung kundenspezifischer Lösungen, über die Fertigung und Montage verschiedener Baugruppen, bis hin zum technischen Support. Jedes Projekt folgt einem Ablaufplan, der mit dem Verständnis für die Anforderungen an das Gerät beginnt, die Prozess-Entwicklung mit dem Team enthält und bis zum Schluss in enger Kommunikation mit dem Kunden abgewickelt wird. Ganzheitliches Projektmanagement über alle Abteilungen hinweg sorgt dafür, dass die bestmögliche Lösung und Betreuung dabei im Fokus stehen. Für den Kunden bietet FAULHABER als Komplettanbieter eine Menge Vorteile: Alles aus einer Hand nebst bester Qualität und gleichzeitiger Kostenreduzierung.

Besonderes Augenmerk liegt auf den Produkt- und Produktionskompetenzen im Bereich der Medizintechnik und den Anforderungen, die dafür erfüllt werden müssen. Dazu gehören Anwendungen für die medizinische Bildgebung, – wie sie zum Beispiel beim Röntgen gebraucht wird – chirurgische Geräte sowie OP-Roboter. Das Verständnis für dieses Marktsegment und die Erfüllung der internationalen Norm ISO 13485 für Medizinprodukte gehören dabei ebenso zum Standard wie die Einhaltung der strengen Vorgaben der FDA.

Photo FAULHABER FMO Micromo Production

Der Markt, die Bedürfnisse und die Lösungen von FAULHABER

Für individuelle Kundenanfragen, Konfigurationswünsche oder Anwendungen, die spezieller Funktionen bedürfen, verfügt das Team aus erfahrenen Ingenieuren und Entwicklern über ausgeprägtes Know-how. Rund 70 % der umgesetzten Aufträge machen maßgeschneiderte, kundenspezifische Antriebslösungen aus, die übrigen 30 % entfallen auf Standardprodukte oder geringfügig adaptierte Produkte aus dem FAULHABER Portfolio. Eine Tatsache, die die Anforderungen des Gesamtmarktes verdeutlicht: Innovative und maßgeschneiderte Lösungen stehen bei Kunden und Partnern hoch im Kurs. Das gilt nicht nur für das Marktsegment Medizintechnik, sondern auch für die Luft- und Raumfahrt sowie die industrielle Automatisierung, die mit dem zunehmenden Bedarf an Robotern auf dem Vormarsch ist.

Viele verschiedene Wünsche und Vorstellungen, noch mehr Möglichkeiten. Um den Anspruch des Marktes nach spezifischen Vorgaben, erweiterten Funktionen und gelegentlich unkonventionellen Lösungen gerecht zu werden, setzt das Entwicklungsteam bei FAULHABER MICROMO auf bewährtes Fachwissen und manchmal auch auf einen experimentellen Ansatz, der sich als „Trystorming“ bezeichnen lässt: Verschiedene Ideen werden ausprobiert, um herauszufinden, was in der kurzen Zeit, die zur Verfügung steht, die übergeordneten Entwurfsziele am besten erfüllt. Anschließend wird an der Kostenoptimierung und Validierung des Entwurfs gearbeitet. In der Industrie kann dieser Prozess recht schnell umgesetzt werden, während in der Medizintechnik aufgrund der FDA-Vorschriften eine umfangreiche Validierung erforderlich ist. Um verschiedene Ansätze zu testen und Konstruktionsziele zu realisieren, ist es wichtig, früh im Entwicklungsprozess dabei zu sein. Von der Idee, über den Prototypen bis zum fertigen Produkt können die Experten von FAULHABER den Kunden und das Projekt eng betreuen und im Prozess unterstützen. Dabei schätzen Großkunden genauso wie Start-ups die Kompetenz, Flexibilität und Qualität von FAULHABER – nicht selten entsteht so eine enge Zusammenarbeit, die sich über Jahre hinweg hält.

7 Fragen an Lance Horta, CEO bei FAULHABER MICROMO

Sie begleiten FAULHABER MICROMO schon eine ganze Weile, zuerst als Chief Operating Officer und im Januar 2023 haben Sie dann als CEO das Ruder übernommen. Wie sieht Ihre Bilanz nach etwas mehr als einem Jahr an der Firmenspitze aus?

Ich habe das große Glück, seit über 18 Jahren bei FAULHABER zu sein. In dieser Zeit wurden viele wunderbare Errungenschaften erreicht: durch Investitionen in das Team, dank Beharrlichkeit und der Überzeugung, dass Erfolg die einzige Option ist. COVID, politische Spannungen und wirtschaftliche Ungewissheit haben in der jüngsten Vergangenheit überall auf der Welt zu enormen Herausforderungen geführt, einschließlich kritischer Umstände, die über Nacht und ohne Vorwarnung eintraten. Auf der Grundlage unserer Kernwerte konnten wir in dieser turbulenten und unsicheren Zeit neue wichtige Meilensteine erreichen. Wir sind sehr stark geblieben und haben uns auf zukünftigen Erfolg und Wachstum vorbereitet.     

FAULHABER Foto von Lance Horta

Wie haben Sie die Corona-Zeit erlebt und welche Chancen oder auch Hürden hat dies für das Geschäft mit sich gebracht?

Ohne Frage beeinflussten die Auswirkungen des Coronavirus sämtliche Lebensbereiche. Die vielleicht größte Hürde, die es zu überwinden galt, war die Angst vor dem Unbekannten. Wir mussten in dieser Zeit mit sich rasch ändernden Informationen und Auflagen umgehen und standen mit wenig Wissen vor großen Herausforderungen. Bei allem, was wir gemacht haben, stand die Sicherheit unserer Mitarbeiter und Kunden an erster Stelle. Wir waren jedoch auch froh, dass wir mit unseren Produkten einen Beitrag leisten und in dieser Situation helfen konnten. Zwar standen wir anspruchsvollen Lieferterminen und Stückzahlen gegenüber, aber wir wollten unseren Kunden das Vertrauen geben, dass FAULHABER als strategischer, langfristiger Partner stark und zuverlässig ist. Und so konnten wir auch neue Geschäfte im Medizinsektor gewinnen, die uns gute Auslastung und Wachstum beschert haben.

Geben Sie uns einen Einblick: Wie unterscheiden sich der amerikanische und der europäische Markt?

Aus technischer Sicht konzentrieren sich die amerikanischen Ingenieure auf eine schnelle Entwicklung, wobei Innovation, Flexibilität und Anpassungsfähigkeit bei der Projektdurchführung oft im Vordergrund stehen. Im Gegensatz dazu verlangt der europäische Markt mit seinen strengen gesetzlichen Rahmenbedingungen und seiner Ausrichtung auf Nachhaltigkeit von den Ingenieuren, dass sie die Einhaltung von Vorschriften und Umweltaspekte berücksichtigen, was zu einem methodischeren und nachhaltigeren Produktentwicklungsprozess führt. Beide Märkte verlangen ein hohes Maß an technischem Können und Innovation, aber die Herangehensweise und die Prioritäten bei der Projektdurchführung spiegeln die unterschiedlichen Geschäftskulturen und rechtlichen Rahmenbedingungen in den USA und Europa wider.

Wo sehen Sie in Zukunft großes Potenzial – bei der Firmenausrichtung, bei Neu-Entwicklungen oder auch im Markt?

FAULHABER war schon immer ein Technologieführer. Unsere kürzlich veröffentlichte Philosophie und unsere Kernwerte unterstreichen diese Position, weiterhin in Technologien zu investieren, die die neuesten Innovationen der Welt ermöglichen. Wir haben erst vor kurzem neue Produktlinien gelauncht und für dieses sowie nächstes Jahr stehen weitere, neue Generationen von Motoren in den Startlöchern. Ich bin davon überzeugt, dass diese Produkte zusammen mit den jüngsten BXT- und GPT-Produktfamilien uns einen Vorteil auf dem Markt verschaffen.

Photo FAULHABER FMO Micromo Production

Und wo sehen Sie besondere Herausforderungen oder Trends?

Ich denke, eine der Herausforderungen besteht darin, unseren Kernwerten treu zu bleiben, ohne sich von äußeren Einflüssen ablenken zu lassen. Ich sehe zum Beispiel viele Artikel und Studien darüber, was am effektivsten ist: Remote Work oder hybrides Arbeiten als Teil der großen „Return-to-office-Debatte“. Weitere Studien befassen sich mit der Frage, was die Mitarbeiter am meisten schätzen: Flexibilität, Bezahlung, Sozialleistungen, Unternehmenskultur oder Zielsetzung. Unsere Kernwerte waren schon immer die Investition in und die Fürsorge für unsere Teammitglieder. Wenn wir an diesen Grundwerten festhalten und gleichzeitig externe Einflüsse verstehen, werden wir weiterhin fähig sein, die besten Entscheidungen zu treffen.

Als Antriebsexperten sind wir in der Lage, unseren Kunden bei Wertanalyse und Value Engineering enormen Mehrwert und Wissen zu bieten. Darüber hinaus ermöglichen unsere Montage- und Fertigungskapazitäten den Kunden eine Reduzierung der Kosten, Risiken und Komplexität der Lieferkette, wenn sie mit FAULHABER zusammenarbeiten. In Zukunft könnte uns außerdem der Einsatz von künstlicher Intelligenz helfen, innovative Lösungen und einen optimalen Mehrwert für unsere Kunden zu bieten, einschließlich der Möglichkeit, unseren Kundenstamm effizienter auszubauen.

Was wünschen Sie sich für die Zukunft von FAULHABER MICROMO?

Wir wollen das langanhaltende Vermächtnis innovativer, maßgeblicher und weltverändernder Anwendungen, die durch FAULHABER Antriebslösungen ermöglicht wurden, weiterführen. Dabei möchten wir ein Unternehmen sein, in dem Menschen ihre Karriere damit verbringen, zum Erbe von FAULHABER beizutragen und dann in den Ruhestand gehen, während sie ihre eigenen persönlichen Ziele und Träume erfüllen. Idealerweise resümiert sich daraus Jahr für Jahr die Erreichung der Umsatzziele.

Und eine Frage zum Schluss: Was fasziniert Sie am meisten an den FAULHABER Produkten oder einer bestimmten Anwendung?

Ich finde es beeindruckend, was alles möglich ist und welche Leistung in diesen sehr kleinen Antriebssystemen steckt. Mit den Fähigkeiten, extrem präzise und geregelte Bewegungen ausführen zu können, ist es möglich, das Operationsergebnis und die Lebensqualität eines Patienten zu verbessern oder sogar eine Heilung seiner Krankheit zu erreichen.

Empfohlene Inhalte

An dieser Stelle finden Sie externe Inhalte von YouTube, die den Artikel ergänzen. Zum Abspielen des Videos den Button klicken.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.