Presse Einkauf
Presse Einkauf

Tätowiermaschine

Schon der bekannteste Steinzeitmensch, der auf einem Alpengletscher entdeckte „Ötzi“, war tätowiert. Das kunstvolle Stechen und Einfärben der menschlichen Haut war also schon früh und zudem in vielen verschiedenen Kulturen verbreitet. Heute ist es schon fast ein globaler Megatrend, auch dank der motorisierten Tätowiergeräte. Mit ihnen lässt sich die Hautverzierung ungleich schneller aufbringen, als mit der traditionellen Nadel zwischen den Fingern des Tätowierers. Für den leisen und vibrationsarmen Gleichlauf der Geräte sorgen häufig Motoren von FAULHABER.

Wenn wir vom Tätowieren oder dem Tattoo reden, benutzen wir Wörter mit polynesischem Ursprung. Auf Samoanisch bedeutet tatau „richtig“ oder „kunstgerecht“. Das verweist auf die aufwendige rituelle Tätowierkunst der dortigen Kulturen. Seefahrer der Kolonialzeit brachten von dort Tattoos und das Wort nach Hause und begründeten eine neue Mode der Hautverzierung.

Heute finden sich in jeder größeren Stadt zahlreiche Tätowierstudios. Vom kleinen Yin-Yang-Symbol am Fußgelenk bis zur großflächigen Verzierung ganzer Körperpartien kann man dort alles bekommen. Der Phantasie und der Formenvielfalt sind keine Grenzen gesetzt; oft sind die Hautbilder von beachtlicher künstlerischer Qualität.

Die handwerkliche Grundlage dafür liegt neben dem unverzichtbaren Geschick des Tätowierers im richtigen Werkzeug. Das Tätowiergerät funktioniert ähnlich wie eine Nähmaschine: Eine oder mehrere Nadeln oszillieren und punktieren dabei die Haut. Mit mehreren tausend Stichen pro Minute gelangt die Farbe an die gewünschte Körperstelle.

Bei modernen Tätowiergeräten wird die Nadel von einem Elektromotor bewegt. Hier spielt die Qualität des Antriebs eine entscheidende Rolle. Er soll möglichst leise und praktisch vibrationsfrei laufen. Da eine Tätowiersitzung mehrere Stunden dauern kann, darf er kaum etwas wiegen, soll aber trotzdem die nötige Kraft aufbringen – und das stundenlang und über viele Sitzungen hinweg. Für diese Anforderungen sind sowohl edelmetallkommutierte DC-Motoren sowie die sehr flach bauenden, bürstenlosen DC-Antriebe mit integriertem Speed Controller von FAULHABER optimal geeignet. Sie wiegen je nach Modell gerade mal 20 bis 60 Gramm und erreichen Wirkungsgrade von bis zu 86 Prozent.

DC-Motoren für tatoo Maschine mit leistungsstarken Elektromotoren
Höchste Präzision und Zuverlässigkeit
Geringes Gewicht
Äußerst langlebig
Geringe Vibration und hohe Laufruhe
DC-Motoren für tatoo Maschine mit leistungsstarken Elektromotoren
Application
DC Motoren
Handwerkzeuge / Geräte
Technik, die unter die Haut geht

Die Fußballspieler Lukas Podolski und Jerome Boateng haben es. Die ehemalige Profi-Schwimmerin Franziska van Almsick hat es. Und auch Popstars wie Robbie Williams oder Madonna verschönern ihre Kör­per mit Bildern, die unter die Haut gehen. Tätowierungen sind seit einigen Jahren salon­fähig…

Empfohlene Inhalte

An dieser Stelle finden Sie externe Inhalte von YouTube, die den Artikel ergänzen. Zum Abspielen des Videos den Button klicken.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.