Presse Einkauf
Presse Einkauf
Bürstenlose DC-Motoren im micro Sensor-Schrauber systeme

Handwerkzeug für Industrie und Landwirtschaft

Was dem Sportler der Tennisarm, ist beim Winzer der „Scherenarm“: Zwischen 5.000 und 10.000 Rebstöcke stehen im Weinberg auf einem Hektar. Beim jährlichen Rückschnitt sind pro Stock ein gutes Dutzend einzelne Schnitte nötig. Mit der muskelbetriebenen Handschere wäre die Sehnenscheidenentzündung praktisch vorprogrammiert. Zum Glück gibt es elektrische Scheren, die dank eines Motors von FAULHABER gleichzeitig sehr leicht sind und auch dicke Triebe mühelos durchtrennen.

Die „Repetitive Stress Injury“, kurz RSI, gehört zu den häufigsten Krankheiten des Bewegungsapparats. Ob beim Reb- und Obstbaumschnitt oder beim Spannen von Umreifungsbändern, mit denen Großpakete und Palettenladungen fixiert werden: Eine tausendfach wiederholte Bewegung kann sehr schmerzhafte und chronische Folgewirkungen verursachen. Mit motorisierten Handwerkzeugen lassen sich solche Fehlbelastungen oft vermeiden. Darüber hinaus hat der Einsatz von Motorkraft weitere Vorteile: Solang der Strom fließt, ermüdet der Motor – im Gegensatz zum menschlichen Arm – nicht.

Je nach Werkzeug kann wesentlich mehr Kraft aufgebracht werden, auch das Tempo kann um ein Vielfaches höher sein, etwa bei der Drehzahl eines Schraubers. Bei diesem kann auch das Drehmoment eine entscheidende Größe sein, zum Beispiel bei der prozesssicheren Montage von Kleinstschrauben, wie man sie in Mobiltelefonen, Smart Watches oder mechanischen Armbanduhren findet.

Mit der entsprechenden Sensorik und Steuerung verbunden, können Motoren von FAULHABER das gewünschte Drehmoment mit höchster Präzision umsetzen. Dafür sind unter anderem Antriebseinheiten mit bürstenlosem Motor und Planetengetriebe optimal geeignet. Sie besitzen ein großes Beschleunigungsvermögen für sehr kurze Zykluszeiten und zeichnen sich durch eine besonders lange Standzeit aus. In hochwertigen Profi-Rebscheren findet man häufig den besonders leichten DC-Kleinstmotor 2657 CR. Sein hoher Wirkungsgrad und ein niedriger Energieverbrauch ermöglichen eine Nutzungsdauer von zehn Stunden pro Akkuladung, also mehr als genug für eine komplette Schicht.

Bürstenlose DC-Motoren im micro Sensor-Schrauber systeme
Höchste Präzision und Zuverlässigkeit
Geringes Gewicht
Äußerst langlebig
Geringe Vibration und hohe Laufruhe
Bürstenlose DC-Motoren im micro Sensor-Schrauber systeme
Application
Bürstenlose DC-Motoren
Handwerkzeuge / Geräte
Sensor-Schrauber mit Feingefühl

Jeder Heimwerker weiß intuitiv, wie man eine Schraube festzieht: Nach Gefühl. Im Hobbykeller reicht dies in der Regel aus, um das richtige Maß für das Anzugs-Drehmoment zu finden. In der industriellen Produktion dagegen sind die Anforderungen an eine sichere Schraubmontage sehr viel höher, denn es…

Empfohlene Inhalte

An dieser Stelle finden Sie externe Inhalte von YouTube, die den Artikel ergänzen. Zum Abspielen des Videos den Button klicken.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.