Presse Einkauf
Presse Einkauf

Motion Controller & Speed Controller

Englisch

Wenn Sie mehr über unsere Motion Controller erfahren möchten, der benutzerfreundlichen, Einachs-Positionierregler - maßgeschneidert für die Ansteuerung von DC Motoren, bürstenlosen Motoren und Linearmotoren von FAULHABER, dann ist dies Ihr Webinar. Unser Experte war – unter anderem – für die Entwicklung der FAULHABER MC V3.0 Generation verantwortlich. Im Webinar wird Schritt für Schritt mit einer Live-Demonstration der Motion Manager Software gezeigt, wie ein typisches Setup eines FAULHABER Motion Controller (MC V2.5 / MC V3.0) aussieht, ergänzt um zusätzliche Informationen zu Anpassungsoptionen und der Auswahl passender Komponenten. Das ist Ihre einzigartige Gelegenheit, all Ihre technischen Fragen zu FAULHABER Speed Controllern oder Motion Controllern mit einem absoluten Experten zu erörtern. Das dürfen Sie nicht verpassen!

Video

Inhalte:

  • FAULHABER Motion Controller (MC) / Speed Controller (SC)
  • Das MC und SC Portfolio von FAULHABER
  • Live-Demonstration der Software Motion Manager
  • Erste Schritte mit MC V2.5 und einem 2250 BX4 CS Antrieb
  • Typische Anwendungen für MC V2.5
  • Erste Schritte mit MC 5005 unter Verwendung eines BX4
  • Typische Anwendungen für MC V3.0

Experte

FAULHABER Foto von Dr. Andreas Wagener
Dr. Ing. Andreas Wagener

Leiter Systemtechnik

andreas.wagener@faulhaber.de
Dr. Ing. Andreas Wagener absolvierte ein Ingenieurstudium mit Spezialisierung auf elektrische Antriebe an der Universität Erlangen und promovierte im Bereich Hybriadantriebe an der Universität Ulm. Nach einigen Jahren bei dSPACE, wo er für die Integration von HIL-Testsystemen in die Automobilsystemtechnik verantwortlich zeichnete, schloss er sich 2007 dem R&D Team von FAULHABER an. Dr. Ing. Wagener ist Ihr Experte für MotionControl-Anwendungen . In seiner Position als Gruppenleiter der MotionControl Applikationsunterstützung Firmware-Architektur war er unter anderem für die Entwicklung der FAULHABER MC V3.0-Generation verantwortlich. „Ich kann alle Ihre technischen Fragen rund um ein FAULHABER MotionControl- oder SpeedControl-System beantworten. Aufgrund meiner langjährigen Erfahrung „spreche“ ich auch CANopen auf C1-Ebene.“

Empfohlene Inhalte

An dieser Stelle finden Sie externe Inhalte von YouTube, die den Artikel ergänzen. Zum Abspielen des Videos den Button klicken.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.