Presse Einkauf
Presse Einkauf

Motion Control Update | MC3603S und Motion Manager 7

Englisch Flag of Germany Deutsch

Eigentlich könnten geregelte Antriebe in wenigen Minuten konfiguriert sein, wenn man denn die Tools dazu jeden Tag nutzen würde. Selbst dann kann es aber Situationen geben, in denen Expertenwissen für die Konfiguration nötig wird. Danach aber sollte der Antrieb ja auch noch im Testbetrieb laufen. Und wie übertrage ich die Konfiguration an Nachbauten oder wo lege ich deren Daten ab? Dafür gibt es jetzt neu den Motion Manager 7, der konsequent aus Sicht der Kunden entwickelt wurde und Sie durch alle Themen der Inbetriebnahme führt. Das Webinar wird unseren neuesten MC 3603 S nutzen. Über den Motion Manager 7 konfigurieren wir ihn für den Betrieb eines bürstenlosen Servomotors mit einer Kugelumlaufspindel, der über einen unteren Endschalter referenziert werden soll.

Video
Sprache: Englisch
Video
Sprache: Deutsch

Inhalt:

  • Überblick über den MC 3603 S und seine Varianten
  • Erster Start des Motion Manager 7
  • Schritt für Schritt Inbetriebnahme des Antriebs
  • Testbettrieb mit dem Motion Manager

Experte

FAULHABER Foto von Dr. Andreas Wagener
Dr. Ing. Andreas Wagener

Leiter Systemtechnik

andreas.wagener@faulhaber.de
Dr. Ing. Andreas Wagener absolvierte ein Ingenieurstudium mit Spezialisierung auf elektrische Antriebe an der Universität Erlangen und promovierte im Bereich Hybriadantriebe an der Universität Ulm. Nach einigen Jahren bei dSPACE, wo er für die Integration von HIL-Testsystemen in die Automobilsystemtechnik verantwortlich zeichnete, schloss er sich 2007 dem R&D Team von FAULHABER an. Dr. Ing. Wagener ist Ihr Experte für MotionControl-Anwendungen . In seiner Position als Gruppenleiter der MotionControl Applikationsunterstützung Firmware-Architektur war er unter anderem für die Entwicklung der FAULHABER MC V3.0-Generation verantwortlich. „Ich kann alle Ihre technischen Fragen rund um ein FAULHABER MotionControl- oder SpeedControl-System beantworten. Aufgrund meiner langjährigen Erfahrung „spreche“ ich auch CANopen auf C1-Ebene.“

Empfohlene Inhalte

An dieser Stelle finden Sie externe Inhalte von YouTube, die den Artikel ergänzen. Zum Abspielen des Videos den Button klicken.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.