Presse Einkauf
Presse Einkauf

FAULHABER Antriebssysteme für medizinische Anwendungen

Englisch Flag of Germany Deutsch

Medizinische Anwendungen benötigen Antriebssysteme mit sehr spezifischen Eigenschaften. Tragbare medizinische Geräte erfordern leise Antriebe mit einer hohen Effizienz, chirurgische Instrumente benötigen Zuverlässigkeit und eine lange Lebensdauer und die Anforderungen an Antriebe für Zahntechnik-Instrumente sind eine hohe Geschwindigkeit, Autoklavierbarkeit und eine niedrige Temperatur während des Betriebs. In diesem Webinar werden die wichtigsten Technologien für Antriebssysteme vorgestellt, die in vielen medizinischen Anwendungen zum Einsatz kommen und speziell für die hohen Anforderungen in diesem Bereich ausgelegt sind. Von Laborinstrumenten bis hin zu lebensrettenden Geräten, die wichtigsten Motortechnologien und Kombinationen für diese Anwendungen werden erläutert.

Video
Sprache: Englisch

Experte

FAULHABER Foto von Mario Zecchin
Mario Zecchin

Produktmanager

mario.zecchin@faulhaber.com
Nach seinem Master in Applied Electronics Engineering an der Universität von Padua arbeitete Mario Zecchini als Entwicklungsingenieur für Micromotori Elettrici Svizzera SA, Stabio und war dort für die Stellmotoren für Scheinwerfer von Fahrzeugen verantwortlich. Darauf folgte eine Position als wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Mechatronik an der Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana (SUPSI), wo er gemeinsam mit Schweizerischen Unternehmen an innovativen Projekten arbeitete. Seit 2007 ist Zecchin für FAULHABER MINIMOTOR SA tätig. Zuerst als Produktmanager Motion Control, seit 2013 als Senior Sales Ingenieur.
Video
Sprache: Deutsch

Inhalte:

  • Antriebssysteme für medizinische Anwendungen
  • DC- und bürstenlose Motortechnologien
  • Schrittmotor-Technologien
  • Linear DC-Servomotoren und Steuerungen
  • Antriebssysteme für die Laborautomation
  • Antriebssysteme für tragbare medizinische Geräte
  • Antriebssysteme für chirurgische Roboter

Experte

FAULHABER Foto von Regina Kilb
Regina Kilb

Vertriebsingenieur Innendienst

regina.kilb@faulhaber.com
Regina Kilb absolvierte ihren Bachelor Maschinenbau an der Hochschule Esslingen und wechselte anschließend an den Bodensee, wo sie an der Hochschule Konstanz den Master of Mechanical Engineering and international Sales Management erwarb. Nach ihrem Einstieg 2014 als Trainee im internationalen Vertrieb ist sie bei FAULHABER in der technischen Anwendungsberatung für verschiedene internationale Märkte tätig. „Es ist immer wieder spannend zu sehen, was Kunden mit unseren Antrieben erschaffen. Meine Rolle sehe ich als Dolmetscherin zwischen ihren Anforderungen und unserer Entwicklungsleistung.“

Empfohlene Inhalte

An dieser Stelle finden Sie externe Inhalte von YouTube, die den Artikel ergänzen. Zum Abspielen des Videos den Button klicken.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.