Vind antwoorden op veelgestelde vragen, specifieke informatie over uw producten en het gebruik ervan of speciale PLC-configuratiebestanden. Wilt u een offerte of algemene informatie over onze producten, neem dan contact op met onze sales of info[at]faulhaber.com.
De beslissing wordt gewoonlijk gebaseerd op de vereiste resolutie en nauwkeurigheid en op het meest geschikte werkingsprincipe (optisch/magnetisch) en bedrijfstemperatuurbereik van de voor de gewenste motorserie beschikbare encodertypes.
Als een tweede as nodig is, gebruiken borstelloze DC-servomotoren in het algemeen analoge Hall-sensoren als hoeksensor. Indien nodig worden encoders downstream geïnstalleerd ten opzichte van de andere toegevoegde onderdelen, zoals bijvoorbeeld remmen.
FAULHABER biedt encoders op basis van optische en magnetische werkingsprincipes.
FAULHABER biedt encoders met kwadratuurinterface, absolute interface (BiSS-C), analoge en digitale Hall-signalen en een sinus/cosinus-interface. Op verzoek van de klant zijn ook andere interfaces mogelijk.
Ja, er worden gestandaardiseerde interfaces zoals kwadratuurinterfaces volgens RS422, absolute interfaces volgens BiSS-C en digitale Hall-sensoren gebruikt.
Extra beschermende maatregelen zijn al in sommige encoders geïntegreerd, bijvoorbeeld de IE3 en IER3. In het algemeen dienen de specificatielimieten (bijv. voedingsspanningsbereik) in de gegevensbladen te worden aangehouden. In afzonderlijke gevallen kan het nodig zijn extra maatregelen te nemen voor de klanttoepassing. Kritisch zijn hierbij met name spanningspieken in de voedings- en signaalleidingen, die kunnen leiden tot vastlopen en blijvende beschadiging van sensoren.
Product
Categorie
Document
Categorie
AN 130 - AES Interface Description
Categorie: Essentials
AN 133 - Installation of the Multiturnencoder AEMT-12/16 L combined with MC V3.0 controller family
Categorie: System setup
AN 136 - Block Commutation - with Digital Hall Sensors - with Absolute Encoder
Categorie: Essentials
AN 144 - Quadrature interface
Categorie: Essentials
AN 192 - Handling Instructions for Incremental Encoders
Categorie: System setup
FAULHABER Drive Time Basics
Getting started with Drive Electronics
Motion Controller Tuning
Meer video's
Sitecontent