Lavora con noi Stampa Acquisti
Lavora con noi Stampa Acquisti

Teilnahmebedingungen zu Social Media Gewinnspielen

  • Veranstalter des Gewinnspiels ist die Dr. Fritz Faulhaber GmbH & Co. KG, Faulhaberstraße 1, 71101 Schönaich (im Folgenden „FAULHABER“).
  • Das Gewinnspiel steht in keiner Verbindung mit der Meta Platforms Ireland Limited und wird in keiner Weise von der Meta Platforms Ireland Limited gesponsert, unterstützt oder organisiert. Instagram und/oder Facebook sind lediglich die Plattform/en, auf der das Gewinnspiel veranstaltet bzw. angekündigt wird. Bitte richten Sie sämtliche Fragen, Kommentare und Beschwerden zur Aktion ausschließlich an FAULHABER (facebook@faulhaber.de) und nicht an die Meta Platforms Ireland Limited. Gesetzliche Auskunfts-, Korrektur-, Widerspruchs- und Löschungsrechte bleiben unberührt.
  • Teilnahmeberechtigt sind Personen ab dem 18. Lebensjahr, die wohnhaft in der EU sind. Personen, die zum Zeitpunkt der Teilnahme das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, müssen vor ihrer Teilnahme das Einverständnis des gesetzlichen Vertreters einholen. Der Veranstalter ist berechtigt, sich diese Einverständniserklärung schriftlich vorlegen zu lassen.
  • Die Teilnahme am Gewinnspiel erfolgt über die in dem Gewinnspielbeitrag beschriebenen Schritte.
  • Mit der Teilnahme am Gewinnspiel werden die Teilnahmebedingungen akzeptiert.
  • Das Gewinnspiel beginnt mit der Veröffentlichung des Beitrags und endet an dem im Beitrag angegeben Datum sowie Uhrzeit.
  • Unter allen Teilnehmenden werden die im Beitrag beschriebenen Gewinne/der im Beitrag beschriebene Gewinn verlost. Die Gewinner*innen werden innerhalb von 5 Tagen nach Beendigung des Gewinnspiels per Zufallsprinzip ausgelost und per Direktnachricht auf Instagram bzw. Facebook benachrichtigt. Meldet sich der Gewinner/die Gewinnerin nicht innerhalb von 3 Tagen nach dieser Benachrichtigung zurück, erhält er/sie keinen Gewinn. In diesem Fall wird ein neuer Gewinner/eine neue Gewinnerin ausgelost und benachrichtigt.
  • Eine Barauszahlung der Gewinne sowie eine Übertragung oder Abtretung an andere Personen ist nicht möglich.
  • Die Gewinner*innen akzeptieren eventuelle Änderungen des Gewinns, die durch andere außerhalb des Einflussbereichs des Veranstalters liegende Faktoren bedingt sind. Für Nichtverfügbarkeit des Gewinns haftet der Veranstalter nicht.
  • Wir speichern die für die Gewinnspielteilnahme erhobenen Daten zum Zwecke der Durchführung und Abwicklung des Gewinnspiels. Die Teilnehmenden erklären sich bereit, dass ihr Instagram Profilname, Datum und Uhrzeit des Kommentars zu den genannten Zwecken gespeichert und öffentlich einsehbar sind.
  • FAULHABER haftet nicht für die Verfügbarkeit von Instagram oder Facebook und die dort verwendete Kommentarfunktion und kann nicht für technische Störungen haftbar gemacht werden.
  • FAULHABER behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel anzupassen, zu ändern oder abzubrechen, falls die Notwendigkeit besteht.
  • Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Sollten einzelne Bestimmungen der Teilnahmebedingungen ganz oder teilweise ungültig sein oder werden, bleibt die Gültigkeit der übrigen Teilnahmebedingungen unberührt.
  • Sonstige Datenschutzhinweise: Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Datenschutzhinweise für unsere Webseite unter https://www.faulhaber.com/de/kontakt/datenschutz/.

Contenuti raccomandati

Qui troverete dei contenuti esterni di YouTube relativi all'articolo. Cliccateci sopra per guardarli.

Acconsento alla visione di contenuti esterni. Sono consapevole che i miei dati personali potrebbero essere condivisi con piattaforme di terzi. Per maggiori informazioni fare riferimento alla nostra Informativa privacy policy.