FAULHABER ha lavorato costantemente per molti anni per raggiungere l’obiettivo di zero emissioni di gas serra. Nella sede di Schönaich, ad esempio, è stata installata un'unità di cogenerazione che produce elettricità e calore e funziona in modo notevolmente più efficiente rispetto ai sistemi di riscaldamento convenzionali. In numerose sedi del gruppo aziendale sono stati installati e ampliati impianti fotovoltaici per la produzione di elettricità. L'elettricità supplementare richiesta proviene (ad eccezione di alcune sedi) da fonti rigenerative.
Le emissioni di CO₂ si verificano non solo nella produzione o nell’amministrazione ma anche durante i viaggi d'affari in auto o in aereo. Le emissioni di gas serra sono calcolate sulla base dei consumi e la rispettiva quantità è compensata in altro modo.
Ulteriori informazioni
Certificato atmosfair |
Nell'organizzazione non-profit atmosfair, FAULHABER ha trovato un partner in grado di compensare le emissioni di gas serra inevitabili in modo mirato e volontario. Per ogni tonnellata di gas serra prodotti, FAULHABER dona un contributo economico a un progetto atmosfair finalizzato a ottenere energia pulita da residui agricoli in India. Questo progetto consente ai piccoli agricoltori di vendere gli scarti di coltivazione, in precedenza privi di valore, a una centrale elettrica a biomassa. In questo modo, i combustibili fossili vengono sostituiti da fonti energetiche rinnovabili, evitando di produrre emissioni di CO₂.
Grazie a questi interventi si è potuto raggiungere un importante traguardo: una produzione a emissioni zero. Dal 2020, tutte le sedi di produzione e sviluppo di FAULHABER Drive Systems in tutto il mondo sono a emissioni zero.
Il nostro obiettivo e impegno dichiarato è quello di migliorare costantemente il nostro bilancio ambientale. Il quadro di riferimento è dato dai requisiti della norma ISO 14001, soddisfatti da tutti i siti di produzione e sviluppo. A questo proposito, valutiamo regolarmente lo stato del nostro sistema di gestione ambientale. Esaminiamo le procedure e i processi tecnici nonché organizzativi per identificare i possibili punti deboli e adottare tutte le misure necessarie al fine di evitare impatti ambientali dannosi causati dalle nostre attività e dai nostri prodotti. Grazie a un uso responsabile delle fonti energetiche e delle materie prime nonché alla riduzione dell’inquinamento ambientale attraverso misure quali l’uso di imballaggi riciclabili, la rinuncia all’uso dell’aria compressa durante la produzione o il noleggio di biciclette per gli spostamenti, forniamo un importante contributo alla protezione dell’ambiente e delle risorse naturali.
Dal 2016 FAULHABER sfrutta l'energia solare per produrre elettricità presso la sede centrale di Schönaich. Uno schermo nell'area reception di FAULHABER informa dipendenti e visitatori fornendo dati attuali sul rendimento dell'impianto e sulla quantità di elettricità immessa in rete dalla messa in servizio. Oltre a Schönaich, i sistemi fotovoltaici sono utilizzati per la produzione di energia anche in altri siti FAULHABER in tutto il mondo.
I rifiuti si generano lungo le varie fasi del processo produttivo. Grazie a una selezione rigorosa all'interno della nostra area di produzione, nel migliore dei casi siamo riusciti a riciclare questi rifiuti. Grazie alla differenziazione dei rifiuti e alle possibilità di riciclo oggi disponibili, in molti casi non è più necessario smaltirli. Negli ultimi anni la termovalorizzazione ha perso di importanza e questo vuol dire che siamo riusciti a riciclare gran parte dei nostri rifiuti.
La conformità alle normative di legge in materia di rifiuti viene verificata periodicamente insieme alle società di smaltimento per garantire che tutti i processi e le procedure siano aggiornati.
I ripetuti premi come «TOP 100 Innovator», «Best Innovator» e «Factory of the Year 2018» sottolineano il management innovativo di successo e sostenibile di FAULHABER come azienda.
Nel concorso «Factory of the Year» ci siamo aggiudicati il primo premio nella categoria «Outstanding small-batch production» (produzione di piccole serie eccezionali) per il 2018. A convincere la giuria sono stati soprattutto la continua ricerca del miglioramento dei processi, l’elevato livello di automazione e la sincronizzazione tra i diversi siti di produzione.
Per la soluzione di azionamento ottimale composta da motore, riduttore, encoder, elettronica e accessori, i nostri clienti possono scegliere tra più di 25 milioni di varianti possibili. «Ogni giorno vengono creati da dieci a dodici nuovi prodotti mai realizzati prima nella loro forma originaria. Inoltre, quasi tutti i dipendenti sono coinvolti nel processo di miglioramento continuo: ogni anno vengono attuate oltre 2.000 proposte di miglioramento avanzate dai dipendenti», afferma amministratore delegato Hubert Renner.
Diamo molta importanza alla protezione e al trattamento dei dati personali. Ci impegniamo a rispettare le normative nazionali e internazionali vigenti sulla protezione dei dati, che rappresentano una base importante per le relazioni commerciali di fiducia e per la cooperazione all'interno dell'azienda e del Gruppo.
Per informazioni dettagliate sul tema della protezione dei dati:
Per FAULHABER, il controllo di qualità non è solo una certificazione tecnica, ma una filosofia dei dipendenti. L’atmosfera di cooperazione e dialogo orientato alle soluzioni contribuisce alla diffusione della consapevolezza di cosa si intende per qualità massima e questo principio è fatto proprio da ogni singolo dipendente del nostro gruppo.
Il nostro sistema di qualità chiaramente definito supporta i nostri dipendenti dal primo contatto con il cliente fino alla consegna e al servizio post-vendita e contribuisce a garantire una qualità senza compromessi e prestazioni elevate dei nostri prodotti e servizi. Le ispezioni ISO periodiche garantiscono il rispetto degli standard internazionali accettati e ci consentono di sfruttare un punto di vista esterno per la valutazione dei nostri processi e delle nostre procedure di gestione. La volontà di miglioramento continuo e l’applicazione delle più moderne procedure di verifica aumenta il valore dei nostri prodotti e i servizi che offriamo ai nostri clienti.
Certificato ISO9001 | English |