L’edizione digitale di FAULHABER motion - la rivista motorizzata. Su questa piattaforma vi sveliamo tutte le ultime novità su FAULHABER, vi informiamo sui vari campi applicativi dei prodotti FAULHABER, pubblichiamo articoli interessanti sulle tecnologie, troverete le presentazioni di nuovi prodotti e tanto altro ancora.
Micromotori DC a spazzole con commutazione in grafite
La commutazione in grafite altamente stabile e a bassa usura, i potentissimi magneti al neodimio e un contenuto di rame particolarmente elevato nell’avvolgimento del rotore FAULHABER conferiscono alla serie CR la sua enorme potenza. L’impressionante gamma di potenza da 19 a 224 mNm è ideale per applicazioni ad alte prestazioni con avvio/arresto rapido o condizioni di sovraccarico periodico.
Grazie alla densità di potenza estremamente elevata e all’eccezionale dinamica con inerzia minima del rotore, la famiglia CR è la famiglia di prodotti più potente dell’intera gamma FAULHABER C.C.. L’azionamento standard può essere combinato con encoder ottici o magnetici ad alta risoluzione per applicazioni con precisi compiti di controllo della velocità o di posizionamento. È disponibile un'ampia e ottimale selezione di riduttori per ampliare la gamma di requisiti che questa serie è in grado di soddisfare.
Calcola un sistema di azionamento in base ai tuoi requisiti specifici. Basta compilare il modulo ed iniziare con la selezione dell’azionamento.
Application
Encoder
Motori DC
Motori brushless CC
Riduttori di precisione
Robotica
Con precisione verso la produzione autonoma
Nell'era dell'Internet of Things (IoT) e dell'Industria 4.0, l'intralogistica svolge un ruolo essenziale. Per una produzione automatizzata a partire da lotti di un solo pezzo, i componenti giusti devono essere trasportati alle singole stazioni di produzione al momento giusto. Grazie a un sistema di…
To the car driver waiting for the green light, the busy intersection in the heart of the city looks no different from any other morning. They don't realize that they are in the middle of a building site – or on top of one to be more precise. Just a few meters below them, a dazzling...
Nell'era dell'Internet of Things (IoT) e dell'Industria 4.0, l'intralogistica svolge un ruolo essenziale. Per una produzione automatizzata a partire da lotti di un solo pezzo, i componenti giusti devono essere trasportati alle singole stazioni di produzione al momento giusto. Grazie a...
Industrial automation is a high-demanding market for drive systems. Fast and precise motion, high efficiency and long lifetime are necessary to succeed in this market.
In this webinar you can see the main drive system technologies designed for industrial automation, with specific design to meet the important requirements.
From autonomous vehicles to servo grippers to logistics and production machines the selection of FAULHABER drive systems technologies will be explained, with the help of the FAULHABER Drive Calculator.
Qui troverete dei contenuti esterni di YouTube relativi all'articolo. Cliccateci sopra per guardarli.
Acconsento alla visione di contenuti esterni. Sono consapevole che i miei dati personali potrebbero essere condivisi con piattaforme di terzi. Per maggiori informazioni fare riferimento alla nostra Informativa privacy policy.
Modulo per la richiesta di contenuti ad accesso protetto
Personal Data
Grazie per l'interesse verso i nostri prodotti!
A breve riceverete un’e-mail con un link di conferma. Cliccando sul link completerete il processo di registrazione. Subito dopo potrete accedere ai contenuti richiesti.