Riconoscimento TOP 100
FAULHABER è una delle aziende leader dell’innovazione per l’anno 2018
Per la 25ª volta, TOP 100 ha selezionato le piccole e medie imprese più innovative della Germania. Quest’anno, l’elenco delle aziende più innovatrici include anche la Dr. Fritz Faulhaber GmbH & Co. KG. L’elenco è il risultato dell’analisi condotta dal direttore scientifico di TOP 100, Nikolaus Franke. Il 29 giugno 2018 a Ludwigsburg, Ranga Yogeshwar, testimonial di TOP 100, insieme a Franke e a compamedia premierà l’azienda di Schönaich durante la cerimonia di premiazione che si terrà nell’ambito del 5° summit tedesco per le piccole e medie imprese. È la terza volta che la Dr. Fritz Faulhaber viene inclusa in questo elenco di ditte innovative. Nel corso di questa procedura di selezione indipendente l’azienda, che conta 646 dipendenti, ha impressionato la giuria del concorso in particolar modo per quanto riguarda la categoria “Successo dell’innovazione”.
Fotocamere con pellicola, pompe per insulina e dispositivi per tatuaggi:oggi i sistemi di azionamento della Dr. Fritz Faulhaber GmbH & Co. KG di Schönaich si trovano ovunque. Da 70 anni, l’azienda a conduzione familiare con 646 dipendenti sviluppa e vende micromotori, attestandosi come uno dei principali fornitori mondiali del settore. L’inventiva di questa azienda sveva è particolarmente evidente nello sviluppo di soluzioni speciali e specifiche per il cliente. Per un nuovo tipo di protesi di mano, ad esempio, l’innovativa azienda ha progettato e costruito un micromotore del peso di soli undici grammi per ogni singolo dito. Grazie a questi dispositivi leggeri e maneggevoli, questa azienda di medie dimensioni sta conquistando anche il settore estetico: tatuatori ed estetisti necessitano di dispositivi estremamente precisi. Le soluzioni Fritz Faulhaber vengono utilizzate anche nell’automazione industriale. Ad esempio, l’azienda fornisce ai suoi clienti nuovi tipi di sistemi di controllo di posizione, che permettono di controllare la posizione, la velocità e l’accelerazione dei motori. Grazie alla sua ampia gamma di prodotti, l’azienda, entrata per tre volte nella TOP 100, è in grado di offrire sistemi di azionamento intelligenti e ad alte prestazioni per qualsiasi applicazione.
Il concorso TOP 100
Dal 1993, compamedia assegna il marchio TOP 100 alle piccole e medie imprese che dimostrano un’eccezionale capacità innovativa e che riescono a raggiungere il successo grazie a tale innovazione. Dal 2002 il professor Nikolaus Franke è il direttore scientifico di TOP 100. Franke è fondatore e presidente dell’Istituto per l’imprenditorialità e l’innovazione dell’Università di Economia e commercio di Vienna. Il testimonial di TOP 100 è il giornalista scientifico Ranga Yogeshwar. I partner del progetto sono la Società Fraunhofer per la promozione della ricerca applicata e l’Associazione tedesca per le piccole e medie imprese (BVMW). I media partner coinvolti nella classifica delle singole aziende sono “manager magazin”, “impulse” e “W&V”. Per maggiori informazioni vedere www.top100.de