La rivista motorizzata
FAULHABER motion 1/2020 è ora disponibile
Ancor prima della pandemia di Covid‐19, la logistica globale e le catene di fornitura stavano diventando sempre più importanti. Queste possono funzionare correttamente solo implementando processi altamente automatizzati, con micromotori come forza motrice. Nell'ultima edizione di Faulhaber Motion ‐ la rivista motorizzata pubblicata da FAULHABER, troverete questa e altre affascinanti storie direttamente dal mondo dei sistemi di azionamento. La rivista gratuita è disponibile online e in versione cartacea.
Sistemi di azionamento evoluti (pagina 8)
Per garantire che i componenti siano perfettamente abbinati gli uni agli altri e per minimizzare il lavoro di installazione, si consiglia di acquistare i singoli componenti come soluzione completa da un unico fornitore. FAULHABER ha dunque ampliato la sua serie di motori piatti BXT aggiungendo riduttori compatibili, encoder integrati nonché controlli di velocità eccezionalmente corti in direzione assiale.
Cybathlon: Competere per superare i limiti (pagina 16)
Ci sono molte somiglianze tra la Formula 1 e il Cybathlon dell'ETH di Zurigo: Il conducente controlla un veicolo ad alta tecnologia che viene costantemente ottimizzato da parte di un team di specialisti del massimo livello. La competizione sportiva ha anche lo scopo di promuovere l'ulteriore sviluppo di questa tecnologia, a beneficio delle persone che presentano disabilità fisiche. FAULHABER è a bordo ‐ con motori ad alte prestazioni nelle sedie a rotelle e come sponsor del campione in carica, il team HSR Enhanced.
Human augmentation: un guanto robotico rafforza la presa della mano (pagina 24)
I disturbi muscolo‐scheletrici sono una comune malattia professionale nell'UE e nel Nord America e sono una delle cause più comuni di assenza a lungo termine dal lavoro. I disturbi dell'arto superiore legati al lavoro costano ogni anno 2,1 miliardi di euro in tutta l'UE e sono responsabili del 45% di tutte le malattie professionali. I wearable (abbigliamento migliorato mediante la tecnologia) offrono un approccio per ridurre questi disturbi. Un morbido guanto robotico rafforza la presa della mano. Il supporto alla forza di presa delle singole dita è possibile grazie agli azionamenti FAULHABER.
Sempre di più, sempre più velocemente, sempre più lontano (pagina 28)
La logistica fa andare avanti il nostro mondo. Le materie prime, i prodotti intermedi e i prodotti finiti passano attraverso un sistema globale sempre più complesso e veloce per arrivare alla destinazione giusta al momento giusto. Questo può funzionare correttamente solo implementando processi altamente automatizzati in cui ingranaggi e leve, dispositivi ribaltanti e pinze, grandi e piccoli, vengono messi in moto da motori adeguati. Gli azionamenti di FAULHABER si trovano spesso in queste applicazioni complesse.
https://www.faulhaber.com/it/supporto/documentazione/faulhaber‐motion/