FAULHABER launches the new IEH3-4096 L with Line Driver at SPS/IPC Drives 2018 in Nuremberg as a continuation of the existing portfolio of integrated encoders, thereby pushing miniaturisation to new heights ...
At the sps ipc drives 2018 we welcome you to the launch of our new, innovative FAULHABER BXT motor family, which can be succinctly described with: Power in new dimensions. Its ratio of torque to installation space exceeds all previous representatives of its motor class ...
With their long form factor and low-vibration and quiet operation, the product family FAULHABER BHx is particularly well suited for quiet handtools, which reduce user fatigue when used for long periods of time.
The 18th edition of the Precisiebeurs 2018 from 14 – 15 November takes place at NH Conference Centre Koningshof, Veldhoven and has a major focus on high precision technology. FAULHABER Drive Systems are predestined for applications in this field such as optics, photonics, measuring equipment, precision tools, or surface technology.
Electrically driven grippers, professional hand tools as well as robotic systems can now pack even more power. Our new brushless motors of the 1660 … BHx series deliver impressive performance here: 96 watts of power, speeds of up to 100,000 rpm, impulsive torque of more than 30 mNm ...
Riconoscimento TOP 100: Dr. Fritz Faulhaber è una delle aziende leader dell’innovazione per l’anno 2018
Per la 25ª volta, TOP 100 ha selezionato le piccole e medie imprese più innovative della Germania. Quest’anno, l’elenco delle aziende più innovatrici include anche la Dr. Fritz Faulhaber GmbH & Co. KG. L’elenco...
FAULHABER fa muovere il nuovo astronauta artificiale della Stazione Spaziale Internazionale
Il nuovo membro dell’equipaggio della missione Horizons, che oggi si imbarca per la Stazione Spaziale Internazionale (ISS), ha a bordo i motori FAULHABER. Tali motori servono per far muovere l’assistente per gli astronauti CIMON (Crew...
Standardizzazione, miniaturizzazione e robustezza: azionamenti miniaturizzati con BiSS
L’interfaccia bidirezionale per sensori BISS si è affermata come standard globale open-source nel campo della tecnologia di azionamento. La gamma di applicazioni va dai feedback del motore e dai servoazionamenti...
La giusta soluzione per ogni applicazione di movimento lineare
FAULHABER ha ampliato la sua gamma di servomotori C.C. lineari di successo con il nuovo LM 1483. Il nuovo LM 1483 con forza continua di 6,2 N e una forza di picco massima di 18,4 N si adatta perfettamente ai modelli attuali della gamma di servomotori C.C. lineari FAULHABER...
Motore C.C. compatto con coppia elevata
La nuova serie 1016…SR di FAULHABER amplia la collaudata famiglia di motori C.C. compatti con commutazione a metalli preziosi. Insieme alle serie 0816…SR e 1024…SR già introdotte, questi sistemi di azionamento, combinabili con sistemi di azionamento ed encoder FAULHABER...