Per individuare esopianeti lontani, il Nancy Grace Roman Space Telescope è dotato di una serie di strumenti scientifici altamente specializzati. Un ruolo chiave è svolto dal Coronagraph Instrument (CGI), per il quale ingegneri e scienziati del Max Planck Institute for Astronomy (MPIA) hanno sviluppato componenti ottici fondamentali. Con il CGI verrà testato per la prima volta nello spazio un innovativo concetto di fotocamera che consentirà l'osservazione diretta di esopianeti nelle vicinanze di stelle lontane.
La sfida è enorme: i pianeti riflettono soltanto una piccolissima parte della luce emessa dalla loro stella ospite e risultano quasi completamente oscurati dal suo intenso splendore. La ricerca diventa ancora più complessa quando si tratta di pianeti più piccoli e simili alla Terra, che orbitano relativamente vicino alla propria stella. Per rendere visibili questi mondi, il CGI combina per la prima volta nello spazio due consolidate tecniche di osservazione: la coronografia e l'ottica adattiva.
Rendere visibile l'invisibile
Grazie a speciali maschere, un coronografo blocca la intensa luce circostante della stella e crea così le condizioni necessarie per individuare oggetti molto più deboli nelle sue immediate vicinanze. Tuttavia, questo da solo non basta per la ricerca di pianeti potenzialmente abitabili. Gli astronomi cercano corpi celesti miliardi di volte meno luminosi della loro stella, ma situati a una distanza tale da consentire la presenza di acqua liquida, uno dei requisiti fondamentali per la vita così come la conosciamo sulla Terra.
Per ottenere immagini dirette di pianeti così debolmente luminosi accanto alla loro stella ospite, il Coronagraph Instrument (CGI) deve funzionare con una precisione quasi perfetta. Ciò è possibile soltanto nello spazio, lontano dall'atmosfera terrestre che genera turbolenze e distorsioni della luce. Anche in orbita, però, le vibrazioni residue e le variazioni termiche che interessano il telescopio devono essere corrette mediante l'ottica adattiva. Questa riduce le aberrazioni ottiche residue e aumenta ulteriormente il contrasto di luminosità tra stella e pianeta. Solo questo straordinario livello di precisione permette di distinguere i segnali più deboli provenienti dalle profondità dell'universo dal loro brillante sfondo.

Una funzione centrale all'interno del Coronagraph Instrument è svolta dai cosiddetti Precision Alignment Mechanisms (PAM). Il Max Planck Institute for Astronomy ha sviluppato e realizzato un totale di sei modelli di volo e altri sei modelli ingegneristici di questi sistemi di posizionamento ad altissima precisione. Il loro compito consiste nell'allineare componenti ottici come specchi e filtri con la massima accuratezza e mantenerli stabili durante le osservazioni. Solo se tali elementi sono posizionati con precisione assoluta, il CGI può rilevare in modo affidabile gli estremamente deboli segnali luminosi provenienti da esopianeti lontani.
Massima precisione grazie a FAULHABER
Per garantire che i PAM possano svolgere in modo affidabile i loro compiti di posizionamento e stabilizzazione, gli sviluppatori hanno scelto la tecnologia di azionamento e l'esperienza di FAULHABER. La soluzione adottata combina motori DC brushless della famiglia 1628 … B con riduttori planetari della serie 15/10. Inoltre, i cavi di collegamento sono stati modificati individualmente per garantire una perfetta integrazione e le migliori prestazioni possibili.
Il Dr. Oliver Krause, responsabile del gruppo di Astronomia Infrarossa Spaziale presso il MPIA, spiega i criteri principali alla base della scelta:
"Il nostro primo requisito riguardava le dimensioni del sistema di azionamento. Avevamo bisogno di una soluzione compatta, ma al tempo stesso molto stabile e in grado di garantire un posizionamento assolutamente preciso, poiché gli elementi ottici non devono inclinarsi. Ci ha inoltre convinto il basso consumo energetico."

Prima di intraprendere il viaggio nello spazio a bordo del Nancy Grace Roman Space Telescope, i componenti hanno dovuto superare un ampio programma di qualificazione. Le condizioni presenti nello spazio, infatti, sono difficilmente paragonabili a quelle terrestri. Per questo motivo, gli azionamenti e i meccanismi sono stati sottoposti a rigorosi test in condizioni che riproducevano il più fedelmente possibile l'ambiente operativo previsto.
Tra questi figuravano prove termiche in un intervallo compreso tra circa −35 °C e +80 °C, nonché test in alto vuoto per verificare il comportamento dei componenti in un ambiente praticamente privo d'aria. Anche la resistenza alle radiazioni ha rappresentato un fattore determinante. A tale scopo, i sensori Hall integrati nei motori sono stati esposti a specifiche prove di irraggiamento per garantirne il corretto funzionamento nelle condizioni previste. Inoltre, l'intero sistema ha dovuto superare severi test di vibrazione e shock che simulavano gli enormi carichi meccanici sperimentati durante il lancio e il funzionamento della missione. Solo il superamento con successo di tutte queste prove ha confermato che la tecnologia è in grado di soddisfare in modo duraturo gli eccezionali requisiti di una missione spaziale pluriennale.
Una pietra miliare nella ricerca sugli esopianeti
I requisiti imposti ai Precision Alignment Mechanisms (PAM) sviluppati dal MPIA sono straordinari. Durante un periodo di osservazione superiore alle otto ore, gli elementi ottici del Coronagraph Instrument, inclusi specchi, filtri e coronografi, non devono inclinarsi di oltre 40 millesimi di secondo d'arco. Per avere un termine di paragone, questo angolo corrisponde approssimativamente alla dimensione apparente di una persona a Los Angeles osservata da Heidelberg.
Questo livello estremo di precisione evidenzia tutta la complessità tecnologica del Coronagraph Instrument (CGI), considerato uno degli strumenti scientifici più sofisticati e impegnativi mai sviluppati per l'utilizzo nello spazio. La sua importanza, tuttavia, va ben oltre la missione attuale. Se la messa in funzione e la validazione in orbita avranno successo, l'astronomia disporrà di uno strumento estremamente potente per le future attività di ricerca.
Allo stesso tempo, il CGI potrebbe aprire la strada a una nuova generazione di coronografi. Le conoscenze e le tecnologie acquisite grazie al suo impiego costituiranno la base per futuri telescopi spaziali ancora più potenti, in grado un giorno di studiare pianeti simili alla Terra con una precisione finora irraggiungibile. Il Coronagraph Instrument non è quindi solo una chiave per la scoperta di nuovi mondi, ma rappresenta anche una tappa fondamentale verso i grandi osservatori del futuro, sostenuta da tecnologie di precisione che già oggi spingono oltre i limiti del tecnicamente possibile.
Prodotti
Il Nancy Grace Roman Space Telescope
Il telescopio spaziale prende il nome dall'astronoma statunitense Nancy Grace Roman, considerata la prima Astronomer Chief della NASA e spesso definita la "madre del telescopio spaziale Hubble".
Sviluppato sotto la guida della NASA da quasi un decennio, il Nancy Grace Roman Space Telescope è dotato di uno specchio primario da 2,4 metri, della stessa dimensione di quello del telescopio spaziale Hubble. Grazie al suo avanzato sistema di ripresa, può però osservare aree del cielo molto più ampie. Il suo campo visivo è circa 100 volte più grande di quello di Hubble, rendendo possibili straordinarie campagne di rilevamento astronomico su vasta scala. Il secondo strumento scientifico dell'osservatorio è un coronografo, progettato per acquisire immagini dirette e studiare pianeti extrasolari. Tra i principali obiettivi scientifici della missione figurano lo studio degli esopianeti, della materia oscura e dell'energia oscura.
Dopo anni di sviluppo, l'osservatorio si prepara ora al suo viaggio più importante. Il lancio è previsto per la fine di agosto 2026. Una volta nello spazio, il telescopio raggiungerà il punto lagrangiano L2 del sistema Sole-Terra, situato a circa 1,5 milioni di chilometri dalla Terra.Da questa posizione privilegiata, nel corso di diversi anni fornirà nuove conoscenze sulla formazione e sull'evoluzione dell'universo, nonché sui sistemi planetari lontani.