Qual è finora il suo bilancio generale alla guida del nuovo management di FAULHABER?
Il primo anno sotto la nuova direzione aziendale è stato caratterizzato da una situazione aggravata da varie crisi macroeconomiche e geopolitiche. Dobbiamo il nostro successo e la nostra crescita nonostante queste crisi allo spirito di squadra e al lavoro di squadra di tutti i dipendenti di FAULHABER.
Dal punto di vista globale, quali sono le lezioni e le conseguenze?
Stiamo cercando di ampliare la presenza dei nostri fornitori a livello regionale e, al contempo, di posizionare le catene di approvvigionamento in regioni geopolitiche importanti. Inoltre, la situazione attuale ha ripercussioni anche sui rapporti con i nostri clienti internazionali, che hanno bisogno di più sostegno e competenze a livello regionale. Da un lato, le collaborazioni globali implicano maggiori aspettative di trasparenza da parte dei fornitori ma, dall'altro, richiedono anche una maggiore riservatezza nella gestione dei dati dei clienti e della proprietà intellettuale.

I prezzi dei semiconduttori sono scesi costantemente negli ultimi anni. Questo ha comportato dei vantaggi per l'azienda?
Siamo un'azienda orientata alla tecnologia e all'innovazione e per questo negli anni abbiamo tratto vantaggio soprattutto dalla miniaturizzazione e dalla maggiore funzionalità dell'elettronica piuttosto che dalla diminuzione dei prezzi. Abbiamo ampliato costantemente la nostra gamma di prodotti e consideriamo l'integrazione di funzioni e componenti elettronici nei nostri prodotti e nelle nostre soluzioni un vantaggio decisivo per i nostri clienti. Questa strategia comporta un maggiore rischio di dipendenza da questi componenti.
Quali aspettative ha riguardo alla fornitura di semiconduttori in futuro?
L'anno scorso la sfida principale che abbiamo affrontato ha riguardato l'approvvigionamento di componenti elettronici. Proprio come i nostri clienti e i nostri fornitori ci auguriamo che la situazione migliori nel 2023. Ma finora non abbiamo visto nessun segno di miglioramento significativo.
Cosa sarà più importante in futuro: la capacità di riuscire a consegnare ad ogni costo o l'ottimizzazione dei costi?
Siamo costantemente impegnati a migliorare le nostre capacità di consegna e le nostre strutture di costo. In circostanze normali, non si può dire che un fattore sia più importante di un altro ma, alla luce dell'estrema volatilità del mercato dei semiconduttori e dell'elevata inflazione in alcuni ambiti, abbiamo dovuto applicare criteri di valutazione diversi nel breve periodo. Per garantire la capacità di consegna, sotto certi aspetti abbiamo dovuto sostenere aumenti significativi dei costi.
Come riesce FAULHABER a garantire la capacità di consegna in tempi di crisi?
Per continuare a poter fornire i nostri servizi in periodi critici come quello attuale, innanzitutto abbiamo dovuto creare un modo per comunicare in maniera ancora più stretta con i nostri clienti e fornitori. Prima di poter definire le nostre soluzioni di conseguenza, dobbiamo comprendere quali sono le priorità e le opportunità di entrambi. Dobbiamo affrontare i problemi in modo proattivo e risolverli, a seconda della situazione, con metodi flessibili ed adattabili.
Nel caso più semplice ma anche molto costoso, questo può voler dire un aumento dei costi dei materiali e delle scorte. Tuttavia, può anche significare che dobbiamo sviluppare rapidamente una soluzione tecnica alternativa insieme ai nostri clienti. In questi casi sono le persone a trovare le soluzioni e non i sistemi di gestione aziendale.
Quali sono attualmente i settori a maggiore crescita?
Al momento, i nostri mercati che stanno registrando la crescita più forte sono la tecnologia medica e la diagnostica insieme alla robotica e alla tecnologia di automazione. I nostri prodotti e le nostre soluzioni sono perfettamente adatti a questi campi applicativi.
Cos'è che rende unico il mercato della tecnologia medica?
Nel campo della tecnologia medica e della diagnostica, il nostro obiettivo è quello di offrire ai nostri clienti innovativi delle piattaforme per soluzioni di azionamento con un'ampia gamma di funzioni e un'elevata densità di potenza. Allo stesso tempo, abbiamo anche soluzioni più semplici e dai costi ottimizzati che ci permettono di offrire apparecchiature mediche e di diagnostica all’avanguardia a un segmento più ampio della nostra società.

E i clienti cosa possono aspettarsi nel campo dell'automazione?
Nel mercato dell'automazione, siamo impegnati ad aiutare i nostri clienti nello sviluppo di processi e materiali del futuro e quindi nel garantire anche l'efficienza, la precisione, la produttività e l'efficacia delle prossime generazioni di macchine.
Potrebbe spiegarci cosa intende con un esempio concreto?
Gli esempi sono tanto vari quanto appassionanti. Le nostre soluzioni trovano impiego nei robot agricoli e nell'agricoltura di precisione. Con il termine agricoltura di precisione si intende la riduzione o l'eliminazione totale dell'impatto ambientale di pesticidi e fertilizzanti ottenuto grazie al loro dosaggio con maggiore precisione. Questo avviene grazie all'uso di robot che eliminano le erbacce con i raggi laser. In questo senso, anche il miglioramento dello sfruttamento e della resa dei terreni sotto forma di agricoltura verticale o urbana hanno la loro importanza. Offriamo azionamenti e soluzioni leggeri e compatti che possono essere utilizzati in modo ottimale in queste applicazioni.
Con le nostre soluzioni per l'intralogistica e i robot per la logistica di magazzino, contribuiamo anche a un uso più efficiente ed ecologico dello spazio e dell'energia. La nostra proposta comprende piattaforme di azionamento ottimali per robot altamente compatti, efficienti ed affidabili, in grado di smistare e distribuire rapidamente le merci, anche in spazi sempre più ristretti. Un esempio forse più facile da comprendere riguarda le nostre soluzioni per i sistemi di stoccaggio delle farmacie, in cui dei robot comandati dal farmacista recuperano rapidamente il farmaco desiderato da un sistema di stoccaggio molto compatto e antifurto, semplicemente premendo un pulsante.
I robot di ispezione e di assistenza sono estremamente importanti per le città sostenibili di domani. L'infrastruttura deve diventare più efficiente ed affidabile. Le nostre soluzioni consentono ai nostri clienti di costruire robot ancora più piccoli, efficienti e potenti, in grado di effettuare il monitoraggio continuo e la manutenzione delle infrastrutture urbane spesso inaccessibili all'uomo.





















![FAULHABER Tutorial Drive Time header [Translate to Italian:]](/fileadmin/_processed_/2/0/csm_support-tutorial-faulhaber-drive-time-header_a2b2841990.jpg)


















![faulhaber riceve il premio fabbrica dell'anno 2018, header [Translate to Italian:]](/fileadmin/_processed_/8/4/csm_award-factory-of-the-year-2018-header_c7e00aab51.jpg)